Perché è importante il futuro: Passaggio da LDAR a LDAQ con la rilevazione ottica quantitativa di gas (QOGI)


Questo articolo fa parte della nostra serie in corso che esamina perché l’aggiunta di OGI quantitativo (QOGI) a un regime di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) è fondamentale per migliorare l’efficienza e la sicurezza, rafforzare la conformità e ottimizzare i programmi di monitoraggio del metano.
I programmi di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) sono da tempo alla base della gestione delle emissioni nelle operazioni petrolifere e del gas, petrolchimiche e industriali. Per decenni, questi programmi si sono concentrati sull’identificazione delle perdite, sulla loro riparazione e sulla dimostrazione della conformità alle normative ambientali.
Ma il settore continua a evolversi. Il panorama normativo odierno, le aspettative ESG e le priorità operative stanno spingendo oltre il semplice rilevamento. Agli operatori viene chiesto non solo di individuare le fughe, ma anche di comprenderle, per quantificare le emissioni, monitorare le tendenze nel tempo e dimostrare progressi misurabili verso gli obiettivi di riduzione.
Questa evoluzione riflette un passaggio più ampio dai programmi LDAR di solo rilevamento agli approcci che integrano sia il rilevamento che la quantificazione delle emissioni.
Al centro di questo cambiamento c'è la rilevazione ottica quantitativa di gas (QOGI), una tecnologia che si basa sulla tradizionale rilevazione ottica di gas (OGI) aggiungendo la possibilità di stimare i tassi di emissione direttamente al punto di ispezione.
Per molti operatori, QOGI rappresenta non solo un miglioramento incrementale, ma anche un passo pratico verso la protezione del futuro dei loro programmi di monitoraggio delle emissioni.
I flussi di lavoro LDAR tradizionali sono progettati per rispondere a una semplice domanda:
C'è una perdita e dove si trova?
La rilevazione ottica di gas (OGI) ha trasformato questo processo consentendo agli operatori di visualizzare le emissioni di gas in tempo reale. Utilizzando termocamere ottimizzate per le caratteristiche di assorbimento di idrocarburi come il metano, OGI rende visibili le perdite invisibili come pennacchi in movimento su uno sfondo contrastante.

Si è trattato di un importante passo avanti in termini di efficienza e sicurezza. Tuttavia, l'OGI è storicamente qualitativo. Pur mostrando dove si verificano le emissioni, non misura le dimensioni o il tasso di emissione. QOGI estende questa capacità.
Applicando modelli di calibrazione e analisi dei pennacchi alle immagini a infrarossi, QOGI converte i dati visivi in un tasso di emissione stimato.
Il passaggio verso il LDAQ è guidato da diversi fattori convergenti:
I recenti quadri normativi, tra cui le regole aggiornate sul metano EPA, stanno ponendo maggiore enfasi su report accurati, trasparenza e responsabilità. Gli operatori sono tenuti non solo a identificare le emissioni, ma anche a dimostrare riduzioni nel tempo.
Le strutture sono tenute a monitorare più risorse, più spesso. Ciò aumenta il volume di dati che devono essere raccolti, analizzati e segnalati.
Investitori e stakeholder richiedono informazioni più dettagliate sulle prestazioni delle emissioni. La quantificazione consente report e benchmarking più significativi.
Comprendere quali perdite contano di più consente agli operatori di dare priorità alle risorse e ridurre il lavoro non necessario.
Una delle sfide nell'adozione di nuove tecnologie è la necessità di riqualificare il personale o di rivedere i processi esistenti. Ciò è particolarmente vero nei settori in cui la sicurezza, la conformità e la continuità operativa sono fondamentali.
I tecnici addestrati sui sistemi OGI possono passare a QOGI con modifiche minime. Il processo di ispezione rimane sostanzialmente lo stesso:
Come commenta Craig O’Neil, Direttore dello sviluppo aziendale di OGI presso Flir:
“QOGI consente agli operatori di andare oltre la semplice identificazione, fornendo misurazioni rapide e pronte per le decisioni che si adattano direttamente ai flussi di lavoro esistenti di LDAR, MRV e creazione di rapporti.”
I programmi LDAR tradizionali sono spesso episodici. Le ispezioni vengono condotte a intervalli prestabiliti e i risultati vengono registrati come eventi discreti.
QOGI supporta un approccio più continuo e basato sui dati. Poiché ogni ispezione include sia il rilevamento che la quantificazione, i dati risultanti possono essere utilizzati per:
Questo trasforma la LDAR da un'attività basata sulla conformità in una fonte di informazioni operative.
Non tutte le perdite sono uguali. Alcune emissioni sono piccole e intermittenti, mentre altre rappresentano una significativa perdita di prodotto o un rischio per la sicurezza. I flussi di lavoro tradizionali spesso richiedono ulteriori passaggi di misurazione per determinare a quali perdite dare priorità.
QOGI accelera questo processo. Stimando i tassi di emissione durante l’ispezione iniziale, QOGI consente agli operatori di:
In un futuro ambiente orientato al LDAQ, la capacità di agire rapidamente sulle emissioni ad alto impatto sarà una componente essenziale della conformità e delle prestazioni operative.
È improbabile che le strategie di monitoraggio delle emissioni future si basino su un unico strumento. Al contrario, combineranno più tecnologie, tra cui:
Poiché opera a livello di origine, QOGI fornisce dati dettagliati e utilizzabili che integrano tecnologie di rilevamento più ampie. Quando una perdita viene identificata in remoto (ad esempio, da un sensore satellitare o fisso), è possibile utilizzare la funzione QOGI per verificare e quantificare le emissioni in loco. Questo non solo rende il rilevamento e la quantificazione più efficienti a livello di componente, ma aiuta anche a soddisfare alcuni dei requisiti stratificati per LDAQ combinando tecnologie top-down e bottom-up.
Uno degli aspetti più importanti della protezione dal futuro è ridurre al minimo le interruzioni.
“Gli operatori non possono permettersi di mettere in pausa le operazioni o di apportare modifiche di sistema su larga scala per adottare nuove tecnologie. Qualsiasi soluzione deve integrarsi perfettamente nei flussi di lavoro esistenti, fornendo al contempo un valore immediato", afferma O’Neill.
QOGI è adatto a questo requisito perché è progettato per rilevare e quantificare in un unico flusso di lavoro familiare. Questa doppia funzionalità consente agli operatori di iniziare a incorporare la quantificazione nei propri programmi LDAR senza:
La protezione dal futuro non significa prevedere ogni cambiamento normativo o tecnologico. Si tratta di adottare strumenti e processi che rimangono rilevanti man mano che i requisiti si evolvono.
QOGI supporta questo obiettivo:
Mentre il settore continua a muoversi verso il LDAQ, le tecnologie che combinano rilevamento, visualizzazione e quantificazione in un unico flusso di lavoro diventeranno sempre più importanti.
In questo contesto, QOGI rappresenta un percorso pratico e scalabile verso il futuro.
La transizione da LDAR a LDAQ è già in corso. Anche se il ritmo di adozione varierà tra regioni e settori, la direzione è chiara: il monitoraggio delle emissioni sta diventando sempre più basato sui dati, più trasparente e più integrato nel processo decisionale operativo.
La QOGI svolge un ruolo chiave nell’abilitare questo cambiamento, non sostituendo le pratiche esistenti, ma estendendole.
Nell’ultimo articolo di questa serie, esploreremo perché l’esperienza QOGI è importante e come studi indipendenti e la convalida nel mondo reale dimostrano l’affidabilità e la maturità di questa tecnologia.
Visita le nostre pagine QOGI per approfondire questa tecnologia.
Ulteriori informazioni su QOGI
Oppure, contatta il nostro team di vendita.