Perché la conformità QOGI è importante: Rafforzamento della segnalazione delle emissioni e della fiducia normativa

Questo articolo fa parte della nostra serie in corso che esamina perché l’aggiunta di OGI quantitativo (QOGI) a un regime di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) è fondamentale per migliorare l’efficienza e la sicurezza, rafforzare la conformità e ottimizzare i programmi di monitoraggio del metano.

Le aspettative normative per le emissioni di metano e composto organico volatile (VOC) stanno cambiando, non solo nell’ambito, ma anche nel modo in cui le emissioni dovrebbero essere monitorate, documentate e difese nel tempo. Per gli operatori del settore petrolifero e del gas e gli impianti industriali, oggi la conformità non è più limitata alla prova dell'avvenuta ispezione. Le autorità di regolamentazione si aspettano sempre più che gli operatori dimostrino cosa è stato trovato, come è stato valutato e con quale rapidità è stato adottato.

Questo cambiamento sta rimodellando il ruolo dei programmi di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) e sta suscitando interesse nelle tecnologie che possono supportare flussi di lavoro di conformità più trasparenti e difendibili. La rilevazione ottica quantitativa di gas (QOGI) svolge un ruolo importante in questa transizione aggiungendo il contesto delle emissioni al rilevamento visivo delle perdite, colmando il divario tra l’identificazione di una perdita e il supporto alla creazione di report normativi.

Termocamere per gas OGI

Come si sta evolvendo la conformità

Storicamente, le normative LDAR erano strutturate intorno a ispezioni periodiche e conferma a livello di componente. Programmi come il Metodo EPA 21 hanno stabilito procedure ben definite per rilevare le perdite nei singoli componenti e la conformità è stata ampiamente misurata dal rispetto della frequenza di monitoraggio e delle tempistiche di riparazione.

Tuttavia, i più recenti quadri normativi sottolineano:

  • Maggiore copertura della sorgente
  • Tempistiche di rilevamento-riparazione più brevi
  • Miglioramento della contabilità delle emissioni
  • Documentazione più solida e conservazione dei registri

Le regole OOOOb e OOOOOc di EPA sono un chiaro esempio di questa evoluzione. Sebbene i recenti aggiornamenti normativi abbiano modificato alcune tempistiche e disposizioni, queste regole espandono ancora gli obblighi LDAR sia nelle fonti nuove che in quelle esistenti, aumentando significativamente il volume dell’infrastruttura soggetta ai requisiti di monitoraggio. 

Con l’espansione dell’ambito di conformità, gli operatori hanno bisogno di strumenti che supportino un’esecuzione coerente e una documentazione credibile, specialmente tra risorse geograficamente disperse e complesse dal punto di vista operativo.

QOGI termico

Cos'è la rilevazione ottica quantitativa di gas (QOGI)?

QOGI si basa sulla rilevazione ottica convenzionale di gas, stimando il tasso di emissioni di gas direttamente dal video infrarosso. Utilizzando modelli fisici di assorbimento di gas, movimento del pennacchio e condizioni ambientali, QOGI fornisce un tasso di emissione approssimativo insieme alla conferma visiva di una perdita.

È importante sottolineare che QOGI non sostituisce i metodi normativi come il Metodo 21 o i calcoli di reportistica richiesti dai programmi EPA. Al contrario, supporta la conformità aggiungendo contesto e priorità ai risultati LDAR, aiutando gli operatori a comprendere quali perdite sono più significative e perché contano.

La QOGI è stata valutata in studi indipendenti a rilascio controllato, tra cui test in cieco utilizzando tassi di rilascio noti, che rafforzano la sua credibilità come strumento di screening e caratterizzazione quando utilizzato in condizioni operative corrette.

Perché il contesto sulle emissioni è importante per la conformità

1. L’espansione della copertura delle regole richiede un segnale migliore, non solo più dati

La Sottoparte EPA OOOOb applica gli standard per metano e COV alle strutture costruite, modificate o ricostruite dopo il 6 dicembre 2022, mentre OOOOc estende requisiti simili, attraverso piani di implementazione statali, alle fonti esistenti per la prima volta. 

Questa espansione aumenta drasticamente il numero di siti e componenti soggetti ai programmi LDAR. La semplice esecuzione di più ispezioni non è sufficiente; gli operatori devono gestire i risultati in modo efficiente e dimostrare che le decisioni di riparazione sono allineate con gli intenti normativi.

Fornendo una stima dell’entità delle emissioni, QOGI aiuta i team di ispezione a:

  • Distinguere tra perdite a basso e alto impatto
  • Supporta la prioritizzazione razionale delle riparazioni
  • Spiegare perché alcuni risultati sono stati affrontati per primi
  • Difendete le emissioni operative con una tecnologia collaudata

Ciò è particolarmente rilevante quando le autorità di regolamentazione esaminano i registri di ispezione nel tempo.

2. La conformità è sempre più evidente, non presupposti

Secondo i moderni programmi EPA, la qualità della documentazione è importante quasi quanto il rilevamento stesso. I requisiti relativi alla conservazione dei registri, alla conservazione dei video e alla verificabilità stanno diventando sempre più espliciti, in particolare nell’ambito delle pratiche di lavoro basate su OGI, come l’Appendice K.

QOGI rafforza la documentazione sulla conformità abbinando:

  • Evidenza visiva di una perdita
  • Registrazioni di ispezione con data e ora
  • Contesto delle emissioni stimate

Questa combinazione supporta una narrazione di conformità più forte rispetto ai semplici registri di ispezione pass/fail, specialmente quando le ispezioni vengono riviste mesi o anni dopo.

3. Sostegno alla Sottoparte W e all'accuratezza della segnalazione delle emissioni

La Sottoparte W dell’EPA nell’ambito del Programma di rendicontazione del gas serra (GHGRP) disciplina il modo in cui le grandi strutture petrolifere e del gas quantificano e segnalano le emissioni di metano ogni anno. Le revisioni recenti sottolineano:

  • Dati empirici migliorati
  • Migliore contabilità a livello di fonte
  • Maggiore trasparenza nelle metodologie di reportistica 

Sebbene la Sottoparte W non prescriva la QOGI come metodo di reportistica, le tecnologie che aiutano gli operatori a comprendere da dove hanno origine le emissioni e quali fonti sono più significative possono fornire informazioni sulle migliori pratiche di reportistica e sulla verifica interna.

QOGI supporta questi obiettivi:

  • Identificazione visiva delle fonti di emissione
  • La grandezza approssimativa delle emissioni per la prioritizzazione
  • Riduzione della dipendenza da presupposti generici durante le revisioni interne

Termocamera OGI in uso

Affrontare l’incertezza normativa senza esagerare

Recenti discussioni sulle revisioni del Clean Air Act e sugli aggiornamenti delle politiche sul metano hanno introdotto incertezza nella pianificazione della conformità a lungo termine. Tuttavia, le linee guida EPA e le analisi di settore sottolineano costantemente che i requisiti LDAR di origine fissa rimangono in vigore, anche quando determinate scadenze o commissioni sono cambiate.

Il punto di partenza pratico per gli operatori non è quello di ritirarsi dagli investimenti LDAR, ma di costruire programmi adattabili. Tecnologie come QOGI supportano questa adattabilità migliorando l’efficienza e la qualità della documentazione senza bloccare gli operatori in un unico percorso normativo.

Cosa fa e cosa no QOGI per la conformità

QOGI:

  • Migliora l'efficienza di ispezione LDAR
  • Aggiungi il contesto delle emissioni ai risultati visivi
  • Rafforzare i processi di documentazione e revisione
  • Supporta una prioritizzazione delle riparazioni più intelligente

QOGI non:

  • Sostituisci metodi di quantificazione approvati EPA
  • Elimina la necessità di misurazioni o calcoli richiesti e approvati
  • Garantire l’accettazione normativa da sola

Usato in modo appropriato, QOGI agisce come tecnologia per la conformità, non come scorciatoia per la conformità.

rilevamento e riparazione delle perdite

Costruire la fiducia normativa nel tempo

Le autorità di regolamentazione sono sempre più interessate a capire se gli operatori comprendono le proprie emissioni, non solo se le ispezioni si sono verificate. Programmi LDAR che possono mostrare:

  • Monitoraggio costante
  • Assegnazione di priorità basata sulle evidenze
  • Follow-through documentato

sono nella posizione migliore per resistere ad audit, ispezioni e aspettative normative in evoluzione. La rilevazione ottica quantitativa di gas contribuisce a questa fiducia rendendo le emissioni invisibili più comprensibili e utilizzabili all’interno di un quadro di conformità.

Guardare avanti

Man mano che le norme sul metano continuano a maturare e le aspettative di segnalazione aumentano, la conformità dipenderà meno dalle soglie minime e più dalla comprovata qualità del programma. Le tecnologie che migliorano la chiarezza, la coerenza e la documentazione saranno essenziali.

Nel prossimo articolo di questa serie, esploreremo perché la sicurezza QOGI è importante e come la visualizzazione e la quantificazione remote dei gas migliorano le operazioni in ambienti difficili da raggiungere o pericolosi.

Desideri saperne di più?

Visita le nostre pagine QOGI per approfondire questa tecnologia.

Ulteriori informazioni su QOGI

Oppure, contatta il nostro team di vendita. 

Contattaci

 

 

 

Back to top