Perché la QOGI è importante: Migliorare la sicurezza e le operazioni in aree di difficile accesso


Questo articolo fa parte della nostra serie in corso che esamina perché l’aggiunta di OGI quantitativo (QOGI) a un regime di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) è fondamentale per migliorare l’efficienza e la sicurezza, rafforzare la conformità e ottimizzare i programmi di monitoraggio del metano.
La sicurezza è sempre stata al centro dei programmi di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR). Sia nelle operazioni petrolifere e di gas a monte, negli ambienti di raffinazione o nella produzione di sostanze chimiche, identificare e affrontare le fughe di gas è fondamentale non solo per la conformità ambientale, ma anche per proteggere il personale e garantire operazioni sicure.
Tuttavia, molti dei rischi per la sicurezza più impegnativi nella LDAR non derivano dalle perdite stesse, ma dal processo di rilevamento. L’ispezione delle apparecchiature spesso richiede ai tecnici di lavorare in altezza, entrare in spazi ristretti o avvicinarsi a sistemi pressurizzati che operano in condizioni pericolose.
Man mano che le strutture diventano più complesse e i requisiti normativi aumentano, gli operatori sono alla ricerca di modi per ridurre questi rischi senza compromettere la copertura ispettiva. È qui che la rilevazione ottica quantitativa di gas (QOGI) offre un vantaggio significativo.
Abilitando il rilevamento e la quantificazione in remoto delle fughe di gas, la QOGI cambia radicalmente il modo in cui vengono eseguite le ispezioni, migliorando sia i risultati di sicurezza che l’efficienza operativa, specialmente nelle aree di difficile accesso.
I metodi tradizionali di rilevamento delle perdite spesso si basano su tecniche di misurazione basate sul contatto. In questi flussi di lavoro, gli ispettori utilizzano strumenti portatili per misurare le concentrazioni di gas direttamente in potenziali punti di perdita.
Sebbene efficace in molti scenari, questo approccio introduce diversi rischi intrinseci per la sicurezza:
Questi rischi vengono amplificati quando gli impianti contengono migliaia di componenti distribuiti in layout grandi o complessi. Anche con protocolli di sicurezza rigorosi, l'accesso fisico a ciascun punto di ispezione aumenta la probabilità di incidenti.
Inoltre, i metodi tradizionali possono limitare la visibilità. Gli ispettori sono spesso concentrati sui singoli componenti, rendendo difficile osservare un comportamento più ampio del sistema o rilevare perdite che hanno origine al di fuori della portata immediata.
La rilevazione ottica quantitativa di gas si basa sui principi della rilevazione ottica di gas, consentendo agli operatori di rilevare e quantificare le emissioni a distanza. Come l'OGI standard, QOGI utilizza termocamere specializzate per visualizzare gas come metano e composti organici volatili (VOC), che assorbono la radiazione infrarossa a lunghezze d'onda specifiche. Quando è presente un pennacchio di gas, crea un contrasto visibile sullo sfondo, che appare come una nube in movimento nella vista della telecamera.
Il principale vantaggio in termini di sicurezza è che questa ispezione è senza contatto.
Invece di posizionare una sonda direttamente su ciascun componente, gli ispettori possono scansionare interi sistemi da diversi piedi, o anche decine di piedi, di distanza. Ciò riduce la necessità di:
Aumentando la distanza tra il personale e i potenziali pericoli, la QOGI riduce direttamente il rischio di esposizione. In termini pratici, ciò significa che gli ispettori possono svolgere più lavoro da posizioni più sicure a livello del suolo o da punti di osservazione designati.

Molte delle emissioni più critiche, e i rischi per la sicurezza, si verificano in aree difficili da raggiungere con i metodi tradizionali. Tra tali impostazioni figurano:
In questi ambienti, i metodi di ispezione tradizionali spesso richiedono apparecchiature aggiuntive (sollevamenti, impalcature) o permessi specializzati (ingresso in spazi ristretti), aumentando sia il tempo che il rischio.
QOGI modifica questa dinamica abilitando l'ispezione remota.
Questa capacità di monitorare le aree difficili da raggiungere senza contatto diretto riduce significativamente il carico operativo di mantenere pratiche di ispezione sicure.
Le fughe di gas non sono solo una preoccupazione ambientale, ma possono comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza.
Il metano e i COV possono spostare l’ossigeno in spazi ristretti, contribuire a atmosfere esplosive o esporre i lavoratori a sostanze chimiche nocive. Nei flussi di lavoro LDAR tradizionali, gli ispettori potrebbero dover avvicinarsi a queste perdite da vicino per confermare la loro presenza.
QOGI riduce questa esposizione.
Poiché le perdite possono essere rilevate visivamente a distanza, gli ispettori possono:
Ciò è particolarmente importante in scenari che coinvolgono rilasci grandi o imprevisti. Ad esempio, una perdita significativa rilevata utilizzando QOGI può essere valutata da remoto, consentendo ai team di valutare la situazione prima di intraprendere azioni correttive.
L'esperienza sul campo ha dimostrato che la tecnologia OGI aiuta gli operatori a individuare rapidamente le perdite, riducendo al contempo il rischio di esposizione al gas per il personale durante le ispezioni di routine. Con QOGI, questi stessi utenti possono comprendere rapidamente la gravità delle emissioni, pur rimanendo al sicuro.
Mentre l'OGI tradizionale migliora la sicurezza abilitando il rilevamento remoto, QOGI aggiunge un altro livello di valore: la quantificazione.
Stimando le dimensioni di una perdita in tempo reale, QOGI aiuta gli operatori a comprendere meglio il potenziale rischio associato a ogni evento di emissione.
Ciò supporta decisioni più informate, come:
In ambienti ad alto rischio, avere queste informazioni nel punto di rilevamento può essere fondamentale. Invece di fare affidamento su presupposti o misurazioni ritardate, QOGI fornisce una visione immediata della portata del problema.
Ciò riduce l’incertezza e consente ai team di rispondere in modo più efficace, senza inutili esposizioni o ritardi.
Un altro vantaggio in termini di sicurezza della QOGI è una maggiore consapevolezza del contesto.
I metodi tradizionali si concentrano sui singoli componenti, spesso limitando la visione dell’ispettore a un singolo punto alla volta. Al contrario, le tecnologie basate su OGI forniscono una prospettiva più ampia, consentendo agli operatori di osservare il comportamento delle emissioni in un intero sistema.
Questo può rivelare:
Studi sull'uso di OGI in ambienti industriali hanno dimostrato che la visualizzazione diretta delle perdite può migliorare il coordinamento tra i team ambientali, di sicurezza e operativi, portando a una migliore gestione complessiva del rischio e a una riduzione dei tempi di inattività in seguito a incidenti.
Rendendo visibili le emissioni, QOGI aiuta a colmare il divario tra rilevamento e azione, garantendo che tutte le parti interessate abbiano una chiara comprensione della situazione.
Oltre alle ispezioni palmari, le tecnologie QOGI vengono sempre più integrate nei sistemi di monitoraggio continuo.
Le soluzioni OGI fisse o automatizzate possono monitorare gli asset critici in tempo reale, fornendo:
Questo approccio migliora la sicurezza rilevando i problemi man mano che si verificano, piuttosto che attendere il prossimo sondaggio programmato.
In ambienti in cui le condizioni possono cambiare rapidamente, il monitoraggio continuo fornisce un ulteriore livello di protezione, consentendo agli operatori di rispondere rapidamente prima che piccoli problemi si trasformino in incidenti di sicurezza.
I quadri normativi si stanno evolvendo per enfatizzare non solo la riduzione delle emissioni, ma anche le pratiche di ispezione sicure e verificabili.
Ad esempio, l’Agenzia per la protezione ambientale (Environmental Protection Agency, EPA) degli Stati Uniti ha stabilito requisiti dettagliati per l’uso della rilevazione ottica di gas nei programmi LDAR, tra cui formazione, standard prestazionali e protocolli di documentazione.
Questi requisiti rafforzano l’importanza di:
QOGI supporta questi obiettivi fornendo dati sia visivi che quantitativi, migliorando la trasparenza e la tracciabilità nei flussi di lavoro di ispezione.
Allo stesso tempo, la capacità di ridurre i requisiti di accesso fisico si allinea con obiettivi di sicurezza più ampi, aiutando gli operatori a soddisfare le aspettative normative e proteggendo al contempo la propria forza lavoro.
La sicurezza e l'efficienza sono spesso strettamente collegate. Quando le ispezioni possono essere eseguite in modo più sicuro, possono anche essere eseguite in modo più coerente e con meno interruzioni delle operazioni.
QOGI contribuisce a questo equilibrio:
Questi vantaggi rendono la QOGI uno strumento prezioso per i moderni programmi LDAR, specialmente nelle strutture in cui i vincoli di sicurezza possono limitare la frequenza o la copertura delle ispezioni.
Come discusso negli articoli precedenti di questa serie, QOGI migliora l’efficienza e supporta la conformità normativa. Il suo ruolo nel migliorare la sicurezza si basa su questi vantaggi, creando un approccio più completo al monitoraggio delle emissioni.
Nel prossimo articolo, esploreremo come QOGI supporta i programmi LDAR a prova di futuro, aiutando gli operatori a passare ad approcci più avanzati come il rilevamento e la quantificazione delle perdite (LDAQ).
Ulteriori informazioni su QOGI
Oppure, contatta il nostro team di vendita.