Perché i Vigili del Fuoco continuano a scegliere le termocamere FLIR

A marzo 2013, FLIR ha lanciato le sue prime termocamere TIC (Thermal Imaging Cameras) Serie K per applicazioni antincendio. Da 10 anni a questa parte, FLIR ha fatto sì che la sua Serie K detenesse un primato più che meritato sul mercato delle termocamere.

Con oltre 50 anni di innovazione nel campo della termografia, FLIR ha l’esperienza e la capacità necessarie per realizzare prodotti altamente affidabili che soddisfano le aspettative degli utenti relative a tecnologia avanzata, robustezza per affrontare difficili condizioni di lavoro e facilità d’uso.

Perché FLIR è la scelta migliore per i Vigili del Fuoco

Affidabilità

Le TIC FLIR Serie K acquisiscono immagini chiare, anche in caso di incendio, e offrono la precisione della temperatura necessaria ai Vigili del Fuoco per procedere in sicurezza.

Le TIC FLIR non solo consentono ai Vigili del Fuoco di attraversare locali invasi da fumo, ma possono anche identificare accuratamente le zone più calde. Inoltre, poiché è fondamentale avere a disposizione un’attrezzatura semplice e affidabile nell’area dell’incendio, le termocamere FLIR Serie K visualizzano le informazioni sulla temperatura in una tavolozza di tre colori: rosso, arancione e giallo.

fire image example_yellow-orange-red.jpg

Questo formato semplificato a tre colori consente ai Vigili del Fuoco di valutare il livello di pericolo in modo rapido e accurato, il che è estremamente utile dato che il loro equipaggiamento protettivo potrebbe subire danni se sottoposto a temperature superiori a 450 °C.

Fai clic qui per saperne di più sull’affidabilità della TIC di FLIR.

Robustezza

In caso di incendio sono necessarie termocamere robuste che possono essere utilizzate in ambienti ostili. Le termocamere FLIR serie K sono progettate e testate per soddisfare le condizioni di lavoro più impegnative. Che cada sulle macerie da un’altezza di diversi metri, circondata da polvere o acqua, o che venga utilizzata in un incendio con temperature fino a 260 °C (500 °F), la termocamera FLIR Serie K continuerà a funzionare, garantendo che le squadre dei Vigili del Fuoco possano svolgere il lavoro in sicurezza.

US fire equipment.jpg

Fai clic qui per saperne di più sulla robustezza della TIC di FLIR.

Usabilità

Una TIC complicata da usare sarebbe completamente inadeguata in una situazione di incendio. Dotate di un’impugnatura a pistola e di pulsanti di facile uso e facilmente manovrabili con una sola mano indossando i guanti, le termocamere creano condizioni di lavoro ottimali per i Vigili del Fuoco.

durability.jpg

Ma l’usabilità va oltre il puro e semplice fattore di forma per inglobare caratteristiche come la risoluzione dello schermo, il campo visivo, le batterie e molto altro.

Fai clic qui per saperne di più sull’usabilità della TIC di FLIR.

Inoltre, per saperne di più su come migliorare la consapevolezza situazionale, accelerare le operazioni di ricerca e soccorso e monitorare gli incendi con i droni di sorveglianza, dai un’occhiata alla nostra pagina dedicata a termocamere portatili e lotta aerea antincendio.

Articoli correlati

Scegliere una telecamera

Usabilità: perché le termocamere FLIR continuano a essere la prima scelta per i Vigili del Fuoco

Read more
Scegliere una telecamera

Robustezza: perché le termocamere FLIR continuano a essere la prima scelta per i Vigili del Fuoco

Read more
Scegliere una telecamera

Affidabilità: perché le termocamere FLIR continuano a essere la prima scelta per i Vigili del Fuoco

Read more
Back to top