Scegliere l’obiettivo giusto

Quando si sceglie un obiettivo per la termocamera è necessario considerare molti fattori, tra cui la qualità dell’immagine e l’accuratezza della misurazione della temperatura.

Per ottenere le migliori immagini termiche e il maggior numero possibile di punti di misurazione sull’oggetto, dovresti scegliere un obiettivo che occupa totalmente il campo visivo con il bersaglio di interesse. Allo stesso tempo, è necessario ottenere la risoluzione spaziale ottimale per garantire che il minimo dettaglio dell’oggetto che desideri visualizzare corrisponda al campo visivo istantaneo (IFOV).

RISOLUZIONE SPAZIALE

La risoluzione spaziale di una termocamera indica il dettaglio più piccolo visibile in un pixel all’interno del rilevatore della termocamera. Viene misurata in termini di IFOV e dipende sia dal campo visivo (FOV) dell’obiettivo che dalla distanza dal bersaglio. Vicinissimo all’obiettivo della termocamera, l’area vista in un pixel—o nell’IFOV—è molto piccola; man mano che ci si allontana, il singolo pixel copre un’area di interesse più ampia. È possibile osservare questo fenomeno nell’illustrazione.

I-series_IFOV_narrower.png

CAMPO VISIVO (FOV)

Il campo visivo cambia anche quando si visualizzano oggetti più lontani. Al pari della risoluzione spaziale, si avranno meno pixel su un bersaglio eseguendo la ripresa a distanza invece che da vicino. Idealmente si desidera che l’oggetto occupi tutto il campo visivo, ma a volte ciò non è possibile a causa del calore del bersaglio e del pericolo che ciò potrebbe rappresentare per la termocamera o l’operatore. In questi casi, sceglierai un obiettivo con una lunghezza focale lunga e un FOV stretto, in modo che gli oggetti occupino una maggiore percentuale di visuale.

Una volta definito il campo visivo e la risoluzione spaziale desiderati, è possibile selezionare l’obiettivo o il set di obiettivi migliore per l’applicazione. I calcoli matematici necessari per determinare questi valori possono essere complicati, quindi Teledyne FLIR ha sviluppato un calcolatore di campo visivo online gratuito per assisterti in questo processo.

ACCEDI AL calcolatore del campo visivo online gratuito

Per utilizzare lo strumento online, è sufficiente inserire la dimensione dell’oggetto, la distanza dall’oggetto e il potenziale obiettivo. Il calcolatore calcolerà il campo visivo, la risoluzione spaziale e il numero di pixel sull’oggetto di interesse, facilitando la scelta dell’obiettivo.

Articoli correlati

Caso applicativo

La migliore termocamera FLIR ad alta velocità della sua categoria aumenta la visibilità del bersaglio nelle applicazioni di rilevamento e misurazione a lungo raggio

Read more
Nota tecnica

Modalità Macro della FLIR T500-Series: soluzione a singola ottica per l'imaging di piccoli soggetti

Read more
Back to top