Flir 회사 역사

밴에서 핸드헬드 연결 카메라로 IR을 가져 온 엔지니어링을 따르십시오. AGA 최초의 상용 스캐너부터 오늘날의 iXX 워크플로우 카메라까지. 보이지 않는 열을 측정 가능하고 유용하게 만든 검출기, 광학 장치 및 워크플로의 이력. 

열화상 적외선 카메라의 설계, 제조 및 마케팅 분야의 글로벌 리더

1950년대의 Flir 열화상 카메라

공기 중 응용 분야를 위한 고성능 저비용 적외선(열) 이미징 시스템의 개발을 개척하기 위해 1978년에 Flir Systems로 설립되었습니다. 열화상 시스템은 모든 사람, 물체 및 물질이 방출하는 적외선 에너지(열)를 감지합니다. 적외선 카메라는 운전자가 완전한 어둠, 악천후 및 연기 및 연무와 같은 공기 오염 물질을 통해 볼 수 있게 합니다.

1980년대 말까지 Flir는 적외선 이미징 기술에 대한 경험을 활용하여 우수한 이미지 품질뿐만 아니라 온도 차이를 감지하고 측정할 수 있는 기능이 필요한 다양한 상용 애플리케이션을 위한 휴대용 및 실험실 시스템을 개발하기 시작했습니다. 이러한 노력은 1990년 Hughes Aircraft Co.로부터 산업용 적외선 이미징 그룹을 인수하면서 가속화되었습니다.

1998년에 Agema(스웨덴)를, 1999년 중반에 Inframetrics(메사추세츠주 보스턴)를 인수하여 Flir 엔지니어링 팀과 영업 및 지원 인프라를 제공하여 상용 열화상 시장에서 Flir의 성공을 가속화했습니다. Agema와 Inframetrics는 함께 60년이 넘는 상당한 적외선 카메라 개발 및 열화상 촬영 응용 분야의 전문 지식을 보유하고 있습니다. Agema는 1965년에 전력선 검사를 위해 설계된 최초의 상용 적외선 스캐너를 개발했으며, 1973년에 최초로 배터리 작동식 휴대용 적외선 스캐너, 1978년에 R&D 시장을 위한 실시간 아날로그 레코딩이 가능한 최초의 이중 파장 시스템, 그리고 최초의 냉각되지 않은 적외선 카메라인 Agema 570 및 1997을 개발했습니다. 상용 적외선 카메라 및 열화상 촬영 교육의 선구자이기도 한 Inframetrics는 1975년에 최초의 TV 호환 적외선 시스템을 개발했고 1995년에 최초의 완전한 기능을 갖춘 캠코더 스타일 초점면 어레이(FPA) 적외선 카메라를 개발했습니다.

2003년, Flir는 냉각 및 비냉각 적외선 탐지기, 카메라 코어 및 완제품 카메라를 포함한 광범위한 적외선 이미징 제품의 선도적인 개발 및 공급업체인 Indigo Systems를 인수했습니다.

그 이후로 Flir는 센서 솔루션 세트와 광범위한 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 능력을 확장하기 위해 수많은 인접 시장, 기술 및 제품에 투자해 왔습니다. 이러한 투자를 통해 매출과 단위 수량이 크게 증가하여 제품의 비용과 최종 사용자 가격을 줄이는 데 도움이 되었습니다. 이로 인해 고객이 극적으로 증가하고 열화상, 가시화상 및 음향 기술의 성능에 대한 글로벌 인식이 증가했습니다.

2021년 Teledyne Technologies에 인수된 Flir는 전 세계 여러 지역에서 운영되며 3,000명 이상의 전담 직원을 고용하는 Teledyne 브랜드입니다.

중요 날짜

시작 방법

1965년 — AGA는 전력선 검사를 위한 최초의 상용 적외선 스캐너를 개발하여 실험실에서 현장까지 열화상 촬영을 수행합니다.
1973 — 최초의 배터리 작동식 휴대용 스캐너, 이동성은 고정 설정 이상으로 검사를 확장합니다.
1975년 — Inframetrics가 최초의 TV 호환 IR 시스템을 도입하여 이미지 검토 및 교육을 간소화했습니다.
1978 — 이중 파장 시스템을 통해 R&D 및 복잡한 재료 분석을 위한 실시간 아날로그 레코딩이 가능합니다.

현장 엔지니어링(1970년대~1980년대)

1980년대 — LWIR(장파)의 발전은 실외 설문조사의 태양광 반사 문제를 줄여주며, 더 많은 대상에서 방사 측정(원거리 온도)이 실현됩니다.
1980년대 후반 — 교반 냉각 중파(MWIR) 초점면 어레이(FPA)는 액체 질소 워크플로에 비해 감도와 속도를 개선합니다.

냉각에서 비냉각으로(1990년대)

1995년 — Inframetrics는 휴대용 형태로 고성능의 전기능 캠코더 스타일 FPA 카메라를 출시합니다.
1997 — Agema 570: 최초의 비냉각 장파 마이크로볼로미터 카메라. 극저온 물질을 제거하면 크기를 줄이고 가동 시간을 늘리며 휴대용 열화상 촬영을 대규모로 실행할 수 있습니다.
1998–1999 — Flir는 수십 년간의 검지기 및 열화상 촬영 전문 기술을 결합한 Agema(스웨덴) 및 Inframetrics(보스턴)를 인수했습니다.

검출기, 스케일 및 새로운 애플리케이션(2000s)

2002 — Flir E-시리즈 데뷔: 비용 절감 및 채택을 지원하는 현대적인 플랫폼.
2003년 — Flir는 Indigo 시스템을 인수하여 냉각 및 비냉각 검지기 설계 및 공급(검출기, 코어, 완성된 카메라)을 강화했습니다.
2006–2007 — 광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 비산적인 VOC(예: 메탄) 및 SF6을 시각화하여 누출 조사 및 안전 이득을 더 빠르게 실현합니다.

명확성 및 연결성(2010년대)

2012 — MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging)는 선명한 시각적 가장자리를 열 데이터에 오버레이하여 라벨과 구성 요소를 열 서명과 동일한 프레임에서 읽을 수 있게 유지하여 문서화 품질을 개선합니다.
2010년대 — 통합 Wi-Fi 및 앱 워크플로가 SD 카드 없이 이미지와 주석을 이동하기 시작합니다. 카메라 간 보고가 구현됩니다.

이미지뿐만 아니라 워크플로우(2020년대)

2021년 — Flir가 Teledyne Technologies에 합류하여 감지 및 소프트웨어 전반에 걸쳐 리소스를 확장했습니다.
2025 — iXX 시리즈 출시: 전화기에 익숙한 UI, 유도 캡처, 검사 시점에 기록된 자산/부하/주변 환경, 자동 카메라-클라우드 동기화. 보고서는 기술자가 현장을 떠나기 전에 의사 결정 준비 상태로 백그라운드에서 조립됩니다.

이러한 이정표가 중요한 이유

  • 냉각된 FPA → 감도 및 속도: 까다로운 대상과 빠른 과도 전류에 필수적입니다.
  • 비냉각 LWIR 마이크로볼로미터 → 접근 및 확장: 극저온유체 없음, 소형 폼 팩터, 긴 작동 시간.
  • 방사성 이미징 → 신뢰할 수 있는 측정: 사진뿐만 아니라 컨텍스트가 있는 온도.
  • MSX® → 문서 명확성: 보신 부분은 보고하는 부분입니다.
    카메라-클라우드 → 더 빠른 결정: 증거는 유용하면서도 이동합니다.
  • iXX → 전문가급, 첫째 날: 워크플로우가 내장되어 있으며, 도구가 익숙하다고 느낍니다.