Infrared Guided Measurement

From the world leader in thermal technology, FLIR tools enhanced with IGM give you the power of thermal imaging to quickly identify the precise location of potential problems. With IGM, identifying failing components early allows you to work faster, work smarter, and get to the next job.

Work Faster, Work Smarter

Flir Infrared Guided Measurement Technology (IGM™)

From the world leader in thermal technology, Flir products enhanced with IGM give you the power of thermal imaging to quickly identify the precise location of potential problems. Whether looking for hot spots that indicate potential wear and failures, or cold spots that indicate moisture build up and air leaks, IGM will help you find the problem fast so you can fix it and get on with your work.

Detect the undetectable and predict the unpredictable with Flir IGM.

What is IGM?

Infrared Guided Measurement (IGM) uses the power of a Flir Lepton® thermal imaging sensor to show you temperature differences across your target, guiding you to the precise location of potential problems that require further testing or investigation.

적외선 안내 측정 (IGM) 없는 작업은 막연한 추측에 불과

정확히 문제가 있는 곳이 벽 너머라면 어떻게 하시겠습니까? 마루 밑이라면? 천장 안이라면? 어디를 봐야 할 지 막연한 추측을 하는 대신 열 기술, FLIR IGM™을 도입하면 시간을 절약하여 중단 없이 작업을 이어갈 수 있습니다. 또한 이것은 위험할 수 있는 상황으로부터 안전을 확보해줄 수 있습니다. 어디부터 시작해야 할지 알아야 끝낼 수도 있습니다!
working-without-igm.jpg

더 빨라진 작업, 더 빨라진 대처

적외선 안내 측정 (IGM) 기술로 향상된 FLIR 툴들을 이용하면 더 빠르고 더 효율적으로 일할 수 있습니다. 전기적 문제의 근원을 막연히 추측하는 대신, 적외선 안내 측정 (IGM)을 이용해 관심 있게 보아야 할 정확한 와이어 위치나 퓨즈 위치를 찾아낼 수 있습니다. 그러면 더 빠르게 문제를 찾아 더 많은 일들을 해낼 수 있어 신뢰성도 한층 높아질 것입니다.
igm-workFaster-actFaster.jpg

더 똑똑하고 덜 힘들게 일하기

시간이 돈입니다. FLIR의 IGM 툴을 이용하면 작업 구역을 재빨리 훑어보고 문제점을 찾아 작업에 착수할 수 있습니다. 새고 있는 덕트나 막혀 있는 통풍 장치를 찾아내는 일이 하루 일과 중 가장 쉬운 일이 될 것입니다.
igm-workSmarter-notHarder.jpg

카테고리

Categories listing

@teaser.Title

Flir CM276

HK$1,049.00

Clamp Meter and Thermal Imaging Camera with Meterlink®

@teaser.Title

Flir DM286

HK$1,149.00

Industrial Thermal Imaging Multimeter with IGM™

@teaser.Title

Flir MR265

HK$1,299.00

Moisture Meter and Thermal Imager with MSX®

@teaser.Title

Flir MR277

HK$1,849.00

Building Inspection System with Moisture Hygrometer & MSX® IR Camera

@teaser.Title

Flir TG165-X

HK$399.00

MSX® Thermal Camera

@teaser.Title

Flir TG298

HK$899.00

30:1 High Temperature Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser

@teaser.Title

Flir MR176

HK$1,299.00

IGM™ Moisture Meter with Replaceable Hygrometer

@teaser.Title

Flir MR160

HK$809.00

IGM™ Moisture Meter