iOS® 및 Android 기기와 모두 호환되는 FLIR ONE® Edge Pro는 자동차 검사에 혁신을 가져다 줄 수 있는 엄청난 잠재력을 지닌 최첨단 열화상 카메라입니다. 열화상 기술은 차량의 다양한 문제를 빠르고 정확하게 식별하고 진단할 수 있는 강력한 솔루션을 제공합니다. 그러나 다른 열화상 카메라와 달리, Edge Pro는 사용자가 더욱 편리하고 효율적으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 자유로운 이동을 보장해 접근하기 어렵거나 직접 확인하기 어려운 구역까지 검사할 수 있는 무선 기능을 갖추고 있습니다. 컴팩트한 디자인과 무선 연결 기능을 갖춘 FLIR ONE Edge Pro는 자동차 검사를 간소화하여 보다 정확한 진단을 가능케 하고, 문제 해결 시간 단축, 차량 성능과 안전성 향상 등 다양한 효과를 가져다 줄 수 있습니다.

 

자동차 검사도 이제는 더 빠르고 간편하게!
FLIR ONE®Edge Pro를 활용하는 5가지방법:

 

배기가스 누출감지

열화상 카메라는 차량의 배기 가스 누출을 식별하는 데 상당히 유용한 툴입니다. 특히, FLIR ONE Edge Pro를 사용하면 매니폴드, 파이프, 눈에 보이는 조인트나 개스킷 사이의 연결부를 그 어느 때보다 빠르고 쉽게 검사할 수 있습니다. 열화상 카메라는 배기 가스 누출 여부를 가늠할 수 있도록 온도 변화를 감지하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

더불어, FLIR MSX®(멀티스펙트럼 다이내믹 이미징) 기술은 실화상 카메라를 통해 수집한 정보를 적외선 이미지에 실시간으로 추가해줌으로써 보다 선명한 이미지를 제공합니다. MSX 기술은 열화상 이미지와 실화상 이미지를 동시에 촬영한 뒤, 실화상 이미지에서 얻은 테두리나 모서리 정보, 질감이나 디테일 정보를 열화상 이미지에 더해 배기 시스템과 그 내외에 발생한 모든 문제를 육안으로 확인할 수 있게 도와줍니다.

Exhaust leak.png

 

 

제상 열선의 발열부 검사

기온이 떨어졌을 때에도 주변을 상황을 정확히 확인할 수 있게 도와주는 제상 열선 설비의 경우, 발열부에 문제가 생기면 성능이 저하될 수 있습니다. FLIR ONE Edge Pro를 사용하는 정비소는 더욱 편리하고 효율적으로 제상 열선을 검사할 수 있습니다. 열화상 데이터를 스마트폰이나 태블릿에 무선으로 스트리밍하면 제상 열선 전체의 온도 분포를 즉시 분석할 수 있으며, 기존 열화상 카메라보다 훨씬 편리하게 차량 내외부의 상태를 비교할 수 있습니다. 이 무선 기술을 사용하면 고장이 났거나 효율성이 떨어지는 가열부, 핫 스팟, 또는 콜드 스팟 등 잠재적인 문제를 더욱 빠르게 찾아 진단하고 수리할 수 있습니다.

Defrost grid issue.png

 

에어컨 공조장치 문제 해결

열화상 카메라는 자동차 에어컨 시스템에 발생한 문제를 식별하는 데 매우 유용한 도구입니다. 자동차 에어컨의 통풍구는 일부만 눈에 보이고 시스템의 대부분은 숨어있기 때문에 접근이 어렵고 문제의 근본 원인을 찾아내는 데 상당한 어려움이 따를 수 있습니다. 이때, FLIR ONE Edge Pro의 무선 기능을 활용할 경우, 사용자는 에어컨 공조 시스템의 내외부를 보다 철저히 확인할 수 있습니다. Edge Pro의 무선 스트리밍 기능은 또한 여러 사용자가 시스템의 서로 다른 부분을 동시에 확인할 수 있게 도와 주기도 합니다. 에어컨 시스템을 보다 철저히 검사할 수 있게 되면 성능을 저하시킬 수 있는 과열, 냉매 누출 또는 배관 막힘과 같은 문제를 식별할 수 있습니다.

                                         ac leak .png                                good ac.png

                                  누출이 의심되는 에어컨 공조 시스템

 

 

 

브레이크 드럼 검사

기존의 브레이크 드럼 검사 방식은 접근이 어렵고 가시성이 떨어져 어려움이 많았습니다. 그러나 FLIR ONE Edge Pro의 무선 기능을 활용하면 이제 브레이크 드럼 검사도 매우 쉽게 간단하게 실시할 수 있습니다.

브레이크 드럼을 검사할 때 FLIR ONE Edge Pro의 무선 기능을 사용할 경우, 사용자는 차량 주위를 자유롭게 오가며 다양한 각도에서 브레이크 드럼의 열화상 이미지를 정확하게 캡처할 수 있습니다. 열화상 데이터를 스마트폰이나 태블릿에 무선으로 스트리밍함으로써 사용자는 브레이크 드럼 전체의 온도 분포를 즉시 분석한 뒤, 온도가 고르지 않은 부분이나 과열 또는 마모 징후 등이 발생한 부분, 각종 이상 징후를 식별해 낼 수 있습니다. 이러한 정보를 이용해 문제를 조기에 감지하고 사전 유지 관리 또는 필요한 수리 작업을 실시하면 최적의 제동 성능과 안전을 보장할 수 있습니다.

 

 

 

촉매 변환기 문제 진단

촉매 변환기는 차량의 유해한 배기가스를 줄이는 데 중요한 역할을 하지만, 위치와 열 특성으로 인해 문제를 진단하는 것이 매우 어려울 수 있습니다. 그러나 FLIR ONE Edge Pro의 무선 기능을 활용하면 더욱 편리하고 효율적으로 촉매 변환기도 검사할 수 있습니다. 케이블이나 유선 연결을 필요로 하지 않기 때문에 차량 주변을 이동하면서 다양한 각도에서 촉매 변환기의 상세한 열화상 이미지를 캡처하는 게 충분히 가능합니다. FLIR ONE Edge Pro는 또한 컴팩트한 크기 덕분에 이렇게 좁고 접근이 어려운 공간에도 훨씬 더 쉽고 편리하게 검사를 수행할 수 있습니다.

FLIR ONE Edge Pro는 자동차 검사를 획기적으로 개선해 줄 수 있는 제품이며, 진단이나 유지 관리 방식을 완전히 바꿀 수 있는 솔루션입니다.

 

무선 기술은 자동차를 검사할 때 열화상 카메라를 보다 효율적이고 정확하게 활용하고 궁극적으로는 차량 신뢰도를 향상시키고 모두를 위해 최적화된 기능과 및 안전을 보장할 수 있게 도와줍니다.

문의

An error has occurred while getting captcha image
Optin

양식을 제출하시면 Teledyne FLIR 개인정보정책쿠키정책에 동의하는 것입니다