열 검사: 단순한 규정 준수 요건 그 이상

2023 NFPA 70B가 National Fire Protection Association에 의해 발표되면서 많은 전기 기술자와 유지보수 전문가들이 일상적인 장비 검사에 열화상 촬영을 포함하기 시작했습니다.

규정 준수 요건을 준수하는 것이 항상 현명한 선택이지만, FLIR 열화상 카메라, 소프트웨어, 솔루션을 상태 모니터링 프로그램에 추가하면 가동 시간이 증가하고 작업자의 건강과 안전을 보호하며 보다 간소화된 인력을 확보할 수 있는 장점도 있습니다.

FLIR의 솔루션

FLIR는 열화상 촬영, 분석 소프트웨어 및 센서 솔루션 분야의 시장 선도업체로서 규정 준수를 넘어서는 데 도움이 되는 도구를 위한 원스톱 샵입니다.

열화상 장비, 테스트, 측정 도구, 클라우드 서비스, 소프트웨어를 통해 고객은 작업을 더 잘 수행하고, 더 빠르고, 더 안전하고, 더 효율적으로 수행할 수 있습니다.

산업 환경에서 예방 유지보수의 중요성 이해

예방적 유지보수는 사후 유지보수와는 달리 장비 고장이 발생하기 전에 이를 방지하기 위해 예정된 검사, 작업 및 수리와 함께 지능형 고급 계획을 필요로 합니다. 이 체계적인 접근 방식이 예기치 않은 가동 중단 시간을 최소화하고, 기계 수명을 연장하며, 전반적인 운영 효율성을 최적화하고, 직원의 안전을 유지하는 데 필수적인 이유를 알아보십시오.

생명은 교체할 수 없습니다. 장비 캔.

NFPA(National Fire Protection Association) NFPA 70B는 산업 공장, 상업용 건물, 대형 주거 단지에서 일반적으로 사용되는 효과적인 전기 예방 유지보수(electrical preventive maintenance, EPM) 프로그램을 만들기 위한 일련의 지침입니다.

2023년에 NFPA는 직원을 위험에 빠뜨릴 수 있는 중요 전기 장비에 대해 6개월마다 열 검사를 위한 명령을 추가했습니다. 변경의 주요 이유는 안전입니다. 열화상 촬영을 통해 검사자는 안전 거리에서 전기 장비를 확인할 수 있습니다.

3가지 주요 핵심 사항

업데이트된 지침은 “델타 T” 또는 ΔT로 알려진 온도 차이를 식별하기 위한 열화상 촬영의 사용에 적용되는 것을 포함하여 검사 프로그램이 따라야 하는 구체적인 단계를 간략하게 설명합니다.

2023 규정을 준수하는 방법:

  • 전기 검사관은 유사한 부하 하에서 유사한 전기 부품의 ΔT를 측정할 수 있는 열화상 카메라에 액세스해야 합니다.
  • 검사자는 열화상 카메라 사용에 대한 적절한 교육을 받고 자격을 갖추어야 합니다.
  • 검사관은 필요에 따라 조사 결과를 문서화하기 위해 적절한 보고 도구가 필요합니다. 특히 대상과 기준 영역 사이의 ΔT에 주목해야 합니다.

안전한 전기 검사를 위한 FLIR 솔루션

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.