화재 예방

화재를 조기에 감지하여 비용이 많이 드는 피해와 손실 예방

조기에 포착되지 않은 화재는 회사와 지역사회에 심각한 재정적, 환경적, 상업적 고통을 야기할 수 있습니다.

대부분의 최신 화재 감지 시스템은 화재가 시작되면 이를 억제하도록 설계되며, 이는 종종 너무 늦습니다. 그러나, 자동 적외선 카메라는 비접촉식 열 모니터링을 사용하여 핫스팟을 정확히 찾아내고 초당 최대 60회까지 실시간 온도 데이터 업데이트를 제공하여 이해관계자가 화재가 완전히 발화되기 전에 파괴적인 화재를 막는 데 필요한 빠르고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이 고급 화재 모니터링 기능은 재해가 발생하기 전에 잠재적 위험을 식별하고 완화합니다.

Quote

조기 화재 감지를 위해 Flir를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

  • 특정 애플리케이션 및 요구사항에 맞게 시스템을 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 개방형 플랫폼으로 기존 기술 인프라와 쉽게 통합 가능
  • 고정 장착형 열화상 스마트 카메라에는 분석 및 알람을 처리할 수 있는 내장 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
  • 배우기 쉽고 빠르게 사용할 수 있는 웹 기반 인터페이스

Flir 고정형 열 센서로 연중무휴 모니터링 제공

연소 위험이 있는 질산암모늄 파일의 열화상 비디오.

Flir 고정형 열화상 카메라로 바이오 연료 공급 보호

Soderenergie의 바이오 연료 파일을 모니터링하고 시설 전반의 안전을 유지하는 데 도움이 되는 자동화된 열화상 시스템을 확인하십시오.

Now Playing

Flir 고정형 열 센서로 연중무휴 모니터링 제공
Flir 고정형 열 센서로 연중무휴 모니터링 제공

Now Playing

Flir 고정형 열화상 카메라로 바이오 연료 공급 보호
Flir 고정형 열화상 카메라로 바이오 연료 공급 보호

Flir 화재 감지 시스템: 산업 및 애플리케이션

BESS

배터리 에너지 저장 시스템(Battery Energy Storage System, BESS)은 재생 에너지를 저장하고 전력망의 안정성을 보장하는 데 필수적입니다. 그러나 이러한 기술의 구현에는 내재적 위험, 특히 리튬 이온 배터리 화재와 관련된 위험이 따릅니다. 불꽃 감지기가 부족한 부분에서 열화상 카메라가 보호 기능을 크게 향상시키고 화재가 연소되기 전에 예방할 수 있습니다.

더 알아보기

바이오매스 더미

생체재료는 분해 중에 자체 가열되기 쉬우므로 바이오매스는 자연 연소의 위험이 있습니다. 대형 바이오매스 파일 내부에서 발생하는 열은 빠져나갈 수 없으며 갑자기 점화될 수 있습니다. Flir 열화상 카메라는 화재 모니터링 기능을 제공하여 화재 발생 공정 초기에 연기 입자 또는 불꽃이 형성되기 전에 따뜻한 재료를 감지합니다.

더 알아보기

Data Centers

Overheating servers, densely packed racks, and stressed UPS or electrical panels are everyday fire risks inside modern data centers. Miss a hidden hot spot and you could face costly downtime, hardware damage, or even threats to staff safety and critical data. Flir’s advanced thermal imaging solutions give you the power to detect danger before smoke appears, helping you safeguard uptime, protect infrastructure, and keep your clients’ services running 24/7.

더 알아보기

제조

연속 열화상 카메라를 통한 적절한 상태 모니터링은 가동 시간을 유지하고 비용이 많이 드는 생산 중단을 방지하는 효율적이고 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 열 자동화 카메라는 장비 열화의 초기 지표인 온도 변화, 제품의 불균일한 온도 프로파일 및 핫스팟을 감지합니다.

더 알아보기

Ports and Shipyards

Failing equipment, hidden hot spots, and ignition hazards during fueling are all fire risks that ports and shipyards must manage daily. Miss a potential source of fire, and lives could be endangered, operations disrupted, or cargo damaged. Flir’s advanced thermal imaging solutions give you the power to detect danger before smoke appears, ensuring safer yards, smarter fueling, and more secure voyages.

더 알아보기

Power Substations

Transformer oil ignition, arcing inside switchgear, and heat building in underground cable vaults are everyday fire risks for modern power networks. Miss a single hot spot and the result can be unplanned outages, costly equipment damage, and safety incidents that impact thousands of customers. Flir’s advanced thermal imaging solutions give you the power to detect danger before smoke appears, helping you keep substations safer, switchyards smarter, and energy flowing reliably from ground to grid.

더 알아보기

Oil & Gas

To maintain safety and meet regulatory requirements, the Oil & Gas industry must be proactive about fire hazards—equipping refineries, storage facilities, and pipelines with the tools to detect potential hazards before they escalate. Advanced technologies such as gas imaging cameras and smart thermal cameras not only safeguard workers and assets but also prevents costly shutdowns—all while ensuring compliance with stringent safety regulations.

Read more

교통 사고

도로와 터널에서 발생하는 사고에 신속하게 대응하는 것은 효과적인 교통 관리 시스템의 필수 요소입니다. 화재 열화상 카메라는 교통 운영자가 열점을 감지하고 연기를 통해 보고 화재가 확산되기 전에 응급 구조 요원에게 알릴 수 있도록 합니다.

더 알아보기

창고

창고에 화재 경보기 및 소방 시스템이 장착되어 있지만 화재가 시작되면 자산 피해가 거의 불가피합니다. Flir 열화상 카메라는 여러 대상 지점에서 고온에 대해 경보를 울리는 프로그래밍을 통해 조기 경고 대응을 제공합니다.

더 알아보기

폐기물 및 재활용

보관 시 폐기물은 인화성이 있을 수 있습니다. 자체 연소, 압력으로 인한 열 발생, 처리 중 자발적인 화학 반응과 메탄 가스 생성에는 모두 화재 위험의 가능성이 있습니다. 열화상 카메라를 사용하면 폭발 가능성이 있는 핫스팟을 파악하여 화재를 예방할 수 있습니다.

더 알아보기

산불 관리

열화상 카메라는 대응팀이 연기를 통해 직접 볼 수 있도록 하여, 화재가 터져 또 다른 대형 블레이즈로 재점화될 수 있는 화재를 포함한 중요한 데이터를 제공합니다. 현장 소방대원은 국지적 화재를 신속하게 파악하여 화재가 더 확산되기 전에 화재를 진압할 수 있습니다.

더 알아보기

목재 제품

자연 화재의 위험이 항상 존재하기 때문에 목재 가공업체는 경계를 넘어 선제적이어야 합니다. 자동 열화상 카메라를 사용한 조기 화재 감지는 직원, 장비 및 시설을 보호하는 가장 효율적이고 효과적인 방법입니다.

Read more

자동 화재 감지 솔루션

공장의 생산 라인 모니터링부터 국유림 보호까지, 화재 감지 및 예방은 현장 안전에 있어 가장 중요한 요소입니다. 화재로 인한 시설의 문제와 화재가 처음부터 점화되는 것을 막기 위해 취할 수 있는 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 Flir 조기 화재 감지 브로셔를 다운로드하십시오.

 

FLIR 조기 화재 감지 제품

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

FLIR 조기 화재 감지 솔루션 활용

애플리케이션 스토리

MoviTherm and Biomass One Earn Fire Departments Approval with FLIR A700 Cameras

자세히 알아보기
녹화된 웨비나

Improve Safety, Safeguard Assets: Early Fire Detection in Waste and Manufacturing Industries

자세히 알아보기