지속적인 모니터링

데이터센터를 위한 열화상 솔루션

데이터 센터 유지보수 팀은 고객과 기업이 의존하는 중요한 리소스를 보호하는 데 큰 역할을 합니다. 다행히도, 그들은 큰 문제로 발전하기 전에 초기 단계에서 문제를 발견할 수 있는 하나의 비밀 무기를 가지고 있습니다. 열화상 촬영을 시작합니다.

가동 시간 유지의 과제

데이터 센터의 가동 시간 보장은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 한 지붕 아래에 기계, 전기 및 전자 인프라가 너무 많기 때문에 인프라가 에너지를 효율적으로 사용하지 않을 뿐만 아니라 과열이 서버를 완전히 종료하여 전 세계 사용자에게 영향을 미치거나 데이터 또는 장비 손실을 초래할 수 있기 때문에 과열이 주요 관심사입니다. 

중요 시스템에 대한 연중무휴 모니터링

데이터 센터 운영에 중요한 많은 시스템이 고장나기 전에 가열됩니다. 온도는 에너지 소비 및 장비 작동의 중요한 지표이므로 열화상 카메라로 전기 및 기계 시스템을 지속적으로 모니터링하는 것이 전력 소비를 증가시키거나 전기 시스템, 냉각 장비 또는 컴퓨팅 하드웨어의 고장을 초래할 수 있는 결함을 찾는 데 이상적입니다.
80 deg 1.jpg

HVAC 및 냉각 시스템

원활하고 효율적으로 운영하려면 데이터 센터에 완벽한 공냉식 조건이 필요합니다. 데이터 센터는 일반적으로 뜨거운 통로/냉기 통로 배치 원칙을 사용하고 있습니다. 서버 랙은 전면이 서로 마주보도록 통로에 정렬되어 있습니다. 냉복도는 융기된 바닥의 바닥에서 컴퓨터실 공기 조절(CRAC) 장치로부터 직접 냉기를 얻습니다. 차가운 공기는 랙의 서버를 냉각합니다. 한편, 서버의 뒷면은 고온 통로에서 고온 공기를 배출한 다음 CRAC 유닛으로 돌아갑니다.
data center cooling.png

조기 화재 감지

데이터 센터 화재는 비교적 드물지만 엄청난 영향을 미칠 수 있습니다. 데이터 센터에는 화재 경보기 및 소방 시스템이 장착되어 있을 수 있지만, 화재가 시작되면 자산 피해가 거의 확실해집니다. 고정형 열화상 카메라는 열점이 발화되기 전에 식별하고 조기 경고 대응을 제공하여 자산이 손상되거나 안전이 손상되기 전에 전체 가동 파괴 화재를 방지할 수 있습니다.
조기 화재 감지에 대해 자세히 알아보기
Fig_03-data center.jpg

물리적 보안

또한 열화상 카메라는 원치 않는 침입자 또는 침입자로부터 데이터 센터의 물리적 경계를 보호합니다. 이러한 시스템은 가벼운 비, 안개, 연기 또는 전체 어둠과 같은 대부분의 악천후 조건에서 볼 수 있는 고대비, 고해상도 및 긴 감지 범위를 제공합니다. 원격 운영자는 비디오 분석과 통합되면 열 및 가시 비디오 스트림을 검토하여 알람 확인 및 침입자 식별을 개선할 수 있습니다.

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.