가동 시간 극대화 및 유지보수 비용 절감

풍력 발전소의 검사는 비용이 많이 들고 시간이 많이 소요되며, 검사를 위해 기계 및 전기 시스템에 접근하는 것은 어렵습니다. 풍력 터빈 구성품은 높은 고도 또는 밀폐된 공간에 위치하거나 차단되거나 격리되어 있습니다. 시설 및 장비는 고온 및 갑작스러운 기상 조건에 취약합니다. 고장으로 인해 비용이 많이 드는 가동 중단 시간이나 사고가 발생할 수 있으므로 예방 유지보수와 정기적인 검사가 중요합니다.

브로셔 다운로드 전문가에게 문의

풍력 터빈의 주요 검사 및 유지보수 영역

풍력 유지보수를 위한 FLIR 솔루션은 다음과 같은 터빈 구성 요소의 예방 유지보수의 다양한 단계에서 사용할 수 있습니다.

풍속계 

풍속계는 터빈을 바람에 위치시키는 역할을 하는 제어 센터로 회전 데이터를 전송합니다. 유지보수 담당자는 적외선 이미징을 사용하여 전기 연결을 점검하여 데이터가 계속 흐르도록 할 수 있습니다.

로터 베어링

유지보수 담당자는 적외선 비디오 내시경을 사용하여 베어링 하우징 내부를 살펴보고 과열 징후를 찾을 수 있습니다.

기어박스 냉각 시스템

열화상 카메라의 정기 검사 및 디지털 멀티미터의 전기 검사는 고장이 발생하기 몇 개월 전에 경고를 제공하여 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 피할 수 있습니다.

풍력 터빈 발전기

풍력 터빈의 복잡한 시스템에는 정류자, 슬립 링, 코일, 냉각 시스템 등이 포함될 수 있으며, 음향 이미징을 사용하여 결함을 조기에 감지할 수 있는 반면, 열화상 카메라 및 디지털 멀티미터를 사용하여 기계 및 전기 구성 요소의 상태를 확인할 수 있습니다.

풍력_터빈_그래픽_01.png

풍력_터빈_그래픽_02.png

피치 시스템

피치 제어 시스템에는 가변 주파수 드라이브가 포함되어 있으며 시스템의 가변 주파수 드라이브, 모터 및 유압 구성 요소는 전압 수준, 전기 핫스팟, 솔레노이드 기능 및 마모 징후를 자주 확인해야 합니다.

요 시스템

요 시스템에는 베어링, 브레이크, 캘리퍼 및 피스톤이 포함되어 있으며, 모두 과열될 수 있습니다. 지속적인 모니터링을 위해 고정형 스마트 적외선 센서를 사용하면 고장에 대한 조기 경고를 받을 수 있습니다.

기어 박스

기어박스는 혹독한 기상 조건에서도 제대로 작동해야 하며, 기어박스 구성품의 온도와 상태를 확인하는 것은 장비 작동 효율성과 자산 상태에 매우 중요합니다.

 

패드-마운트-변압기-FLIR-열.jpg

패드 장착 변압기

고급 진단용 열화상 카메라를 사용하여 정기적으로 온도를 모니터링하면 각 변압기 외부 표면의 온도 분포를 쉽게 검사하고 모니터링하여 임박한 고장이 발생하기 전에 이를 포착할 수 있습니다. 육안으로 볼 수 없는 것, 즉 부품 과열을 나타내는 핫 스팟을 보여줌으로써 더 조사할 곳을 알 수 있습니다.

MV-회로 차단기-FLIR-열.jpg

MV 회로 차단기

지상 MV 회로는 접근하기 쉬우나,
열화상 카메라와 테스트 및 측정 도구를 사용하여 자주 검사하여 연결이 느슨하거나 손상되지 않았는지 확인합니다.

변전소-FLIR-열.jpg

변전소

열화상 카메라로 정기적으로 예정된 전기 검사와 가스 감지 카메라로 SF6 절연 누출에 대한 조사를 통해 장비가 계속 작동하고 바람을 부는지 확인
농장 운영자는 장비에 적용되는 안전 규정을 준수합니다.

변속기-FLIR-열.jpg

변속기

모든 시스템에는 많은 작은 연결부가 있으며, 종종 높은 곳에 위치합니다. 연결부는 고장 나기 전에 뜨거워집니다. 열화상 카메라를 사용하여 변전소 및 전송선에 대한 정기 조사를 수행하면 잠재적인 문제에 대한 전체 그림을 볼 수 있습니다.

풍력 유지보수용 FLIR 제품

FLIR는 시스템 및 구성 요소를 모니터링하고 풍력 발전소의 운영 효율성을 보장하도록 설계된 다양한 휴대용 및 고정 모니터링 도구뿐만 아니라 검사 및 분석 소프트웨어를 제공합니다.

전문 보고서

고객 및 비즈니스에 도움이 되는 소프트웨어

올바른 이미지 분석 및 보고 소프트웨어를 사용하면 귀사와 고객이 문제를 더 쉽게 파악하고 문제 해결에 대한 확신을 가질 수 있으므로 비즈니스 개선 효과가 뛰어납니다.

FLIR Thermal Studio Pro에서 제공하는 고급 분석 및 의사 결정 지원에는 다양한 측정 도구 세트, 일괄 처리, 검사 경로 사전 계획 기능, 맞춤형 보고서 템플릿 등이 포함됩니다.

적외선 열화상 교육 자료

적외선 교육 센터에서 제공하는 적외선 열화상 촬영 교육 과정을 통해 직원에게 검사 기술을 갖추십시오. 또한 열 검사 기술을 개선하고자 하는 대규모 그룹과 조직을 위한 온라인 및 현장 교육 과정도 제공합니다.

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.