유나이티드 VMS - 통합 파트너

AgentVi

FLIR - Agent Vi 모듈은 Agent Vi의 SavVi 비디오 분석 시스템을 FLIR Latitude NVMS와 통합합니다. 이 통합은 실시간 및 기록된 분석 메타데이터를 화면에 표시하고 Agent Vi 서버에 의해 생성된 분석 규칙 위반을 기반으로 VMS 이벤트 및 알람을 트리거하도록 설계되었습니다.

더 알아보기

브리프캠

BriefCam®은 사람, 회사 및 커뮤니티가 비디오 감시 콘텐츠의 가치를 활용할 수 있도록 지원하는 비디오 분석 소프트웨어의 선도적인 제공업체입니다. 정확하고 유연하며 포괄적인 솔루션을 제공하는 BriefCam의 비디오 분석 플랫폼은 조사 가속화, 상황 인식 제고 및 운영 인텔리전스 강화를 위한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

더 알아보기

Cortech

1992년에 설립된 Cortech Developments는 빌딩, 화재, 에너지 및 보안 시스템을 위한 통합 소프트웨어 솔루션을 제공하는 위험 완화 분야의 선도적인 업계 전문가입니다. 이 회사는 높은 보안 환경과 중요한 인프라를 위한 소프트웨어 개발 및 통합 시스템 솔루션을 제공하고, 조직이 규제 요건을 충족하도록 지원하며, 위험과 비용을 줄이는 동시에 효율성과 상황 인식을 높이는 데 입증된 실적을 보유하고 있습니다.

더 알아보기

Everbridge

Everbridge, Inc.는 중요한 이벤트에 대한 조직의 운영 대응을 자동화하고 가속화하는 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션을 제공합니다. Everbridge의 중요 이벤트 관리 플랫폼은 공공 안전 위협 및 중요한 비즈니스 이벤트 중에 위협 데이터를 빠르고 안정적으로 집계 및 평가하고, 사람과 대응자를 찾고, 100개 이상의 통신 장치에 대한 보안 전달을 통해 사전 정의된 통신 프로세스의 실행을 자동화하고, 대응 계획 실행의 진행 상황을 추적합니다.

더 알아보기

인터로직

Interlogix는 보안 분야에서 가장 인정받는 이름 중 일부의 유산을 이어가면서 시장을 선도하는 브랜드에 대한 오랜 약속을 확고히 하고 있습니다. 채널 파트너를 위한 편리한 단일 소스 제공업체로서, 당사의 지속적인 목표는 기존 및 미래의 보안 요구를 충족하는 신뢰할 수 있고 직관적인 제품을 제공하는 것입니다. Interlogix는 전 세계 항공우주 및 빌딩 시스템 산업의 선도적인 공급업체인 캐리어입니다.

더 알아보기

포테크노

Fortecho는 세계 최고의 무선 아트워크 및 귀중한 자산 추적 솔루션입니다. Fortecho는 도난, 손상 및 위험한 환경 변화에 대해 실시간으로 연중무휴 24시간 예술품과 그 위치를 모니터링할 수 있습니다. CCTV, SMS, VMS, 디지털 모바일 라디오 및 침입자 감지 시스템을 포함한 기존 보안 인프라와 완전히 통합되도록 설계되었습니다.

더 알아보기

갈라거

통합된 액세스 제어, 침입자 경보 관리 및 주변 보호 분야의 기술 리더인 Gallagher의 보안 솔루션은 130여 개국의 국가 및 지방 정부, 군사, 상업, 산업, 의료, 운송, 학술 조직 및 소규모 기업에서 가장 높은 수준으로 사용되고 있습니다. Gallagher는 개 이상의 세계 최고의 보안 솔루션을 개발하며, 전 세계 조직이 인력과 자산을 보호, 보안 및 관리하는 방식을 혁신합니다.

더 알아보기

GoTech 비전

GoTech Vision Ltd는 2012년에 운영을 시작했습니다. 이 회사는 중앙 명령 및 제어 소프트웨어인 'GENESYS'를 개발합니다. 이 회사는 대화형 지도 및 GIS, 자동화된 규칙 및 조치를 포함한 통합 및 다차원 솔루션의 개념을 장려합니다. 비디오 및 분석, 액세스 제어, 화재 감지 시스템, 주변 장치 보호 시스템 및 사이버를 포함한 다양한 통합.

더 알아보기

그로스베너

Grosvenor Technology는 접근 통제 및 인적 자본 관리 사업 라인을 통해 보안 및 근태 솔루션을 제공합니다. Janus 액세스 제어 제품은 세계 최초의 Windows© 기반 액세스 제어 플랫폼으로, 전 세계 10,000개 이상의 사이트에 설치되었습니다. 현재 Sateon 플랫폼은 세계에서 가장 권위 있는 조직들을 보호합니다.

더 알아보기

내부 범위

Inner Range는 통합 전자 보안 및 액세스 제어 시스템의 제조업체입니다. 호주 멜버른에서 설립된 Inner Range는 전 세계에 50,000대 이상의 시스템을 구축한 30년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 연구 개발에 대한 지속적인 투자는 Inner Range 제품이 보안 및 스마트 빌딩 기술의 최첨단에 있음을 보장했습니다.

더 알아보기

입소텍

Ipsotek은 2021년 6월에 Atos가 인수한 선도적인 컴퓨터 비전 회사로, 지난 20년 동안 실험실에서 컴퓨터 비전을 꺼내 실제 복잡한 환경에 적용해 왔습니다. 현재까지 Ipsotek은 TFL, 네트워크 레일, DP 월드, 호주 연방 경찰을 포함한 고객을 위해 70개 이상의 공항, 6개의 원자력 발전소, 28개의 운송 기관, 600개의 휘발유 충전소에 컴퓨터 비전을 배포했습니다.

더 알아보기

KapLogic

보안 산업 및 소프트웨어 엔지니어링에 경험이 풍부하고 지식이 풍부한 팀을 보유한 KapLogic Corporation은 2002년에 설립되었습니다. 목표: 보안 직원에게 사용하기 쉽고 사용자 정의가 가능하며 강력한 물리적 보안 지능형 통합 솔루션을 제공합니다. 이 지능형 통합 소프트웨어는 서로 다른 보안 제품을 원활하게 통합하여 효과적이고 효율적인 보안 운영 센터를 구축합니다.

더 알아보기

LenelS2

LenelS2는 액세스 제어, 비디오 감시 및 모바일 자격 증명을 포함한 고급 물리적 보안 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 당사는 세계에서 가장 까다로운 조직의 가장 복잡하고 진화하는 요구를 해결하기 위해 제품, 시스템 및 서비스를 혁신합니다.

더 알아보기

미모스

MIMOS는 말레이시아의 국가 응용 연구 개발 센터입니다. MIMOS는 과학기술혁신부(MOSTI)의 전략적 기관으로서 특허 가능한 기술 플랫폼, 제품 및 솔루션을 통해 말레이시아 산업을 혁신하는 데 기여하고 있습니다. 지난 12년 동안 MIMOS는 다양한 기술 영역과 주요 사회 경제적 영역에서 2,000개 이상의 지적 재산을 제출했습니다.

더 알아보기

나노덤

매사추세츠 주 벌링턴에 본사를 둔 제조업체인 Nanodems Corporation은 물리적 보안 정보 관리(PSIM) 업계의 리더로서, 조직이 운영을 간소화하고 위험을 완화하며 모든 보안 자산 및 시스템의 제어를 중앙 집중화하도록 지원합니다. Nanodems는 6개 대륙에서 사용되는 최첨단 PSIM 소프트웨어를 제조합니다.

더 알아보기

네트워크 하버

Network Harbor, Inc.는 LightHouseTM 통합/통합 및 융합 플랫폼과 ID 관리 솔루션을 제공하는 세계적으로 인정받고 존경받는 소프트웨어 개발 회사입니다. 모든 통신은 인증 및 암호화되며 검증된 FIPS 140-2 통합 패키지입니다.

더 알아보기

팩스톤

30년 이상의 경험을 보유한 당사는 글로벌 전망을 갖춘 기술 회사로서 건물을 위한 다양한 지능형 보안 시스템을 설계 및 제조합니다. 현재 매년 약 25,000개의 건물이 Paxton 제품으로 전 세계적으로 보호되고 있습니다.

더 알아보기

지속적 감시 시스템

영구 감시 시스템은 단일 항공기에서 최대 64평방 마일(8 x 8마일)의 도시를 망라하는 광역 모션 이미지(WAMI) 시스템을 제공하여 보고된 범죄 현장을 오가는 사람과 차량을 추적할 수 있는 해상도를 제공합니다. PSS는 지역사회가 해결 불가능한 범죄를 해결하고 범죄 발생을 막을 수 있도록 돕습니다.

더 알아보기

Raytheon 기술

Raytheon Technologies는 상업용 항공우주 및 방위 산업의 고객에게 서비스를 제공합니다. 당사는 보완 기술 제품과 세계적 수준의 엔지니어링 팀을 결합하여 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

더 알아보기

안전한 환경 엔지니어링

안전한 환경 엔지니어링은 CBRNE 장치 제품군을 포함한 계측 데이터를 수집, 모니터링, 표시, 통지 및 집계하기 위한 IoT 시스템 솔루션을 제공합니다. 당사는 기존 및 새로운 기기와 게이트웨이 제품에 모두 부착되는 상호 운용 가능한 무선 네트워크 원격 측정 장치를 구축하여 센서의 원점과 원격 주제 전문가 간의 다중 중복 통신 경로를 촉진합니다.

더 알아보기

SecuriThings

SecuriThings는 조직이 IoT 장치의 운영 효율성과 보안을 극대화할 수 있는 최초의 IoTOps 솔루션을 제공합니다.

더 알아보기

Senstar

Senstar는 울타리, 매설 및 벽면 상단 응용 분야를 위한 포괄적인 주변 침입 감지 솔루션 제품군을 제공합니다. Senstar는 40년 이상 수정, 중요 인프라, 제조 및 물류, 에너지 시장을 포함한 전 세계 시장의 경계를 보호해 왔습니다. 당사의 제품은 100개국 이상에서 찾아볼 수 있습니다. Senstar는 첨단 연구 개발에 대한 상당한 투자를 통해 제품을 발전시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.

더 알아보기

샷스팟터

ShotSpotter는 법 집행 기관에 디지털 트랜스포메이션의 힘을 제공합니다. 당사는 정밀 경찰 기술 솔루션의 선두 주자이며 당사의 플랫폼에는 대표 제품인 주요 총상 탐지 및 경보 시스템인 ShotSpotter Respond™, 범죄 해결을 가속화하고 통관율을 개선하기 위해 리드를 즉시 생성하고 사례 관리를 간소화하는 조사 도구, 범죄를 보다 효과적으로 저지하기 위해 더 큰 위험 영역으로 순찰 자원을 동적으로 안내하는 순찰 관리 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

더 알아보기

Siemens

스마트 인프라는 에너지 시스템, 건물 및 산업 전반에 걸쳐 실제 및 디지털 세계를 결합하여 사람들이 생활하고 일하는 방식에 맞게 일상을 변화시키는 동시에 효율성과 지속 가능성을 크게 개선합니다. 우리는 고객 및 파트너와 협력하여 사람들의 요구에 직관적으로 대응하는 생태계를 구축합니다. 동시에 고객이 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 우리는 고객이 번창할 수 있도록 돕고, 지역사회가 발전할 수 있도록 지원하며, 다음 세대를 위해 지구를 보호하기 위한 지속 가능한 개발을 지원합니다.

더 알아보기

소프트웨어 하우스

Software House는 보안 및 이벤트 관리 기술의 혁신자로서 보안 업계에서 확고한 명성을 쌓아 왔습니다. R&D에 대한 지속적인 투자와 새로운 기술을 활용할 수 있는 능력을 통해 Software House는 기술적 우수성에 도달했습니다. 신뢰성, 유연성 및 전력이 많은 기업들이 보안 요구 사항에 맞는 Software House 솔루션을 선택하는 이유입니다.

더 알아보기

제니텔

Zenitel은 중요한 통신, 안전 및 보안 솔루션을 제공하는 선두 업체입니다. 당사의 제품은 인터콤, 공용 주소, 음성 및 일반 알람부터 도움말, IP 스피커 및 무선 솔루션에 이르기까지 다양합니다. 우리의 초점은 모든 사람이 언제 어디서나 듣고, 듣고, 이해할 수 있도록 함으로써 사람들을 안전하게 보호하는 제품과 솔루션을 개발하는 것입니다. Zenitel의 신뢰할 수 있고 사용자 친화적인 제품은 우수한 오디오 및 비디오 경험을 제공하며 기업, 개인 및 사회의 보안 요구 사항을 해결하는 데 도움이 됩니다.

더 알아보기