에너지 비용 상승, 열화상 카메라로 잡는다


미국의 경우, 연료비 상승과 더불어 올겨울이 예년보다 더 추울 것으로 예상되면서 미국 에너지정보청(EIA)은 올 겨울 난방비가 지난해보다 최대 28%까지 오를 수 있다고 전망했습니다. 영국에서는 에너지·기업·산업전략부의 최근 보고서에 따르면, 2021년과 비교해 가정용 연료 가격이 60%나 상승한 것으로 나타났습니다. 기업들 역시 이미 상당수가 이러한 변화를 체감하고 있습니다. Npower Business Solutions의 ‘기업 에너지 트래커(Business Energy Tracker)’ 보고서는 전체 기업의 80%가 에너지 비용을 최대 위협 요소로 꼽았다고 밝혔습니다.
에너지 비용을 최대한 낮게 유지하려면, 주택을 사용하는 세입자부터 주택 소유주, 그리고 기업 모두 에너지 효율을 높여야 합니다. 하지만 어디서부터 시작해야 할까요? 열과 에너지가 새는 원인은 다양하지만, 대부분 육안으로는 확인이 어려운 특징이 있습니다. 유독 온도가 낮은 콜드 스팟을 발견했다 하더라도 그것이 창문의 실링이 손상되었기 때문인지, 배관에 누수가 있기 때문인지, 단열재가 부족한 것인지, 아니면 전혀 다른 이유 때문인지 파악하기는 쉽지 않습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 FLIR는 에너지 손실의 숨은 원인을 밝혀주는 다양한 열화상 카메라를 개발했습니다. 열화상 카메라는 에너지 손실을 사전에 감지하고 해결할 수 있도록 도와 줌으로써 결과적으로는 에너지 비용을 줄이고 효율성을 높이는 효과를 가져다 줍니다.


FLIR 열화상 카메라는 가격이 합리적이고 사용법도 간편해 평소에는 알아차리기 힘든 집안의 열 손실 지점도 누구나 쉽게 찾아낼 수 있습니다.
FLIR ONE을 스마트폰에 연결하면 작은 크기에도 강력한 열화상 카메라 기능을 제공합니다. 사용자 친화적인 FLIR Home Inspect 앱이 지원되며, 문제를 발견한 후 취할 수 있는 조치에 대한 정보도 제공됩니다.
견고하면서도 주머니에 쏙 들어가는 C5 열화상 이미저는 과열된 퓨즈를 식별하거나, 창문과 문 주변의 공기 누출을 찾을 때, 배관 누수 등 다양한 문제를 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 제품은 또한 FLIR IgniteTM 클라우드에 자동으로 연결되어 이미지도 간편하고 안전하게 저장할 수 있습니다.

관리비 걱정에 시달리는 주택 소유주와 세입자들이 많아지면서 집안의 에너지 손실을 찾아 해결하려는 수요도 점점 늘고 있습니다. 주택 검사 전문가는 각 가정을 방문해 문제를 진단하고 보고서를 제공함으로써, 문제를 해결하고 에너지 효율을 높일 수 있도록 도와줍니다. FLIR는 탁월한 기능과 신속한 리포팅 소프트웨어를 결합한 다양한 제품을 제공하여, 주택을 검사하는 전문가들이 더 많은 고객과 만나 실제 체감되는 효과를 제공할 수 있도록 지원합니다. 이러한 제품들은 주택 검사 전문가들이 최고의 제품으로 최상의 서비스를 제공하고, 고객에게 최적의 결과를 전달할 수 있게 해줍니다.
E8 프로는 전기, 기계, 건축 문제 진단에 최적화된 솔루션입니다. 특히, FLIR Tools 앱과 연동되어 이미지와 진단 결과를 손쉽게 공유할 수 있습니다.
전문 주택 점검에 적합한 320 × 240 픽셀의 E54 열화상 디텍터는 FLIR 라우팅 소프트웨어와의 통합을 통해 간편한 리포팅 기능을 제공하며, 음성 주석을 위한 내장 마이크를 탑재하고 있습니다. 또한 FLIR Thermal Studio 보고서 소프트웨어와 완벽하게 호환되기 때문에 이미지 처리에 소요되는 시간을 줄이고, 사용자가 점검 작업에 더 많은 시간과 노력을 투자할 수 있게 도와줍니다.

기업을 운영할 때에는 에너지 소비를 관리하고 예기치 못한 가동 중단을 방지하기 위해 운영 효율을 극대화하는 것이 매우 중요합니다. FLIR 상태 모니터링 툴은 기업의 규모나 업종에 관계없이 에너지 누수 뿐만 아니라, 눈에 보이지 않는 성능 결함이나 문제까지 사전에 정확히 찾아내어 실제 문제가 되기 전에 조치할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 유지보수 담당자/팀은기업의 에너지 효율 문제를 선제적으로 관리해 최적화할 수 있습니다.
Ex Pro-시리즈는 건축, 전기, 기계 분야 문제 해결에 강력한 성능을 발휘하는 툴입니다.
최대 320 × 240 적외선 픽셀 해상도와 -20°C에서 550°C까지의 정확한 온도 측정 기능을 제공하며, Ex Pro-시리즈 제품군에는 목표 대상의 크기, 작업 거리, 필요한 실화상 정보, 각 예산 규모에 맞는 다양한 모델이 준비되어 있습니다.
FLIR Exx-시리즈는 탁월한 열화상 이미징 기능과 온보드 점검 라우팅 기능을 제공하여, 점검 속도를 높이고 리포팅을 간소화합니다.
음향 이미징은 압축 공기 시스템의 압력 누출이나 고전압 전기 시스템의 부분 방전을 정확하게 식별할 수 있게 해주는 기술입니다. 산업용으로 특별히 설계된 음향 카메라는 눈에 보이지 않는 문제를 탐지하는 데 탁월하기 때문에 상태 모니터링 담당자/팀이 신속하게 문제를 해결하고 일상적인 업무를 원활하게 유지할 수 있게 지원하고 향후 발생할 문제도 미리 예방할 수 있도록 도와줍니다.


치솟는 에너지 비용을 잡기 위해서는 우선 열과 에너지 손실이 정확히 어디서 발생하는 지를 찾아내야 합니다. 그런 다음, 문제를 보수해 에너지 효율을 높이는 것이 중요합니다. 에너지 손실의 경우, 문제를 빠르게 찾아내고 해결할수록 더 많은 비용을 절감할 수 있으며, 동시에 탄소 발자국도 줄일 수 있습니다. 저희 FLIR가 판매 중인 다양한 선도적 제품들은 개인 소비자, 검사/점검 전문가, 그리고 기업이 에너지 문제를 정확히 파악할 수 있도록 도와주어, 예산을 가장 효과적으로 집중 투자해 에너지 비용을 낮추고 에너지 효율을 지금은 물론 앞으로도 높일 수 있게 해줍니다.