열화상 카메라를 사용하여 붉은귀거북 및 기타 거북류의 최적 바스킹 램프 거리 및 수온을 찾는 방법
바스킹 온도와 수온을 완벽하게 제어하여 붉은귀거북, 또는 거북류가 건강하게 자랄 수 있도록 하십시오. Flir Edge Pro와 같은 열화상 카메라를 사용하여 파충류의 서식지 온도를 정확하게 측정하는 방법을 알아보십시오. 더 이상 추측할 필요가 없습니다!

바스킹 온도와 수온을 완벽하게 제어하여 붉은귀거북, 또는 거북류가 건강하게 자랄 수 있도록 하십시오. Flir Edge Pro와 같은 열화상 카메라를 사용하여 파충류의 서식지 온도를 정확하게 측정하는 방법을 알아보십시오. 더 이상 추측할 필요가 없습니다!

솔직히 말해서 붉은귀거북, 거북, 육지거북 또는 기타 냉혈 파충류를 키우고 있다면, 바스킹 구역이 너무 덥거나, 너무 차갑거나, 아니면 아예 잘못된 건 아닌지 한 번쯤 고민해보셨을 겁니다. 저도 그런 적이 있었습니다. 제 붉은귀거북 라파엘을 만나보세요(네, 닌자 거북이에서 따온 이름입니다. 유치하다고 하지 말아 주세요).

붉은귀거북 닌자 거북이, 라파엘.
저는 그의 바스킹 장소가 "이 정도면 됐다" 밈 수준으로 엉망이 아니라, 골디락스처럼 딱 알맞은지 확인하고 싶었습니다.
바로 그때 FLIR ONE Edge Pro가 필요했습니다. 이 열화상 카메라를 사용하면 실제 온도 측정값을 볼 수 있어, 거북의 열 램프가 적절한지 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 그리고 수온도 바스킹 열기만큼 중요하므로, 라파엘의 먹이용 수조에도 사용하여 이상적인 온도를 유지했습니다.
이 가이드에서는 열화상 카메라를 사용하여 최적의 바스킹 램프 거리와 수온을 정확히 맞춰 거북이 최고의 삶을 살 수 있도록 하는 방법을 정확히 보여 드리겠습니다.
대부분의 파충류는 변온동물로, 체온을 조절하기 위해 외부 열원에 의존합니다. 적절한 바스킹 램프 거리는 거북이 과열되지 않으면서도 충분한 온기를 얻도록 보장하며, 올바른 수온을 유지하면 소화, 신진대사 및 전반적인 건강에 도움이 됩니다.
바스킹 스팟이 너무 차가울 경우, 파충류가 무기력해지고 먹이를 거부할 수 있습니다. 너무 뜨거우면 탈수와 스트레스를 유발할 수 있습니다. 따라서 바스킹 구역과 물의 온도를 정확하게 측정하는 것이 중요합니다.
이상적인 온도 범위:
전구 와트수별 바스킹 램프 거리:
바스킹 온도와 수온을 모두 정확하게 측정하기 위해 Flir Edge Pro 열화상 카메라를 사용하여 정밀한 열 제어를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

설정에 들어가기 전에, 붉은귀거북 라파엘이 완벽한 바스킹 온도와 수온을 유지하도록 하기 위해 제가 사용한 정확한 장비는 다음과 같습니다:


이제 라파엘의 라이프스타일에 대해 설명하겠습니다. 그는 영구적인 탱크 셋업을 좋아한 적이 없습니다. 대신, 그는 우리와 함께 밖에 살고 있으며, 먹이를 주거나, 씻거나, 다른 거북 활동을 해야 할 때만 탱크를 사용합니다(사용할 때마다 제가 탱크를 청소합니다). 그는 언제 들어가고 싶은지, 언제 나올 준비가 되었는지 알려주기도 합니다.
이 때문에 저는 온수기를 사용하지 않지만 여전히 수온을 모니터링하여 24°C~27°C의 안전한 범위 내에서 유지합니다. 물이 너무 차가우면 먹고 싶어 하지 않을 것이고, 너무 따뜻하면 스트레스를 유발할 수 있습니다.

1. 바스킹 램프를 플랫폼 바로 위에 놓습니다.
2. 파충류 전용 열 전구를 사용합니다(와트수는 설정에 따라 다름).
3. 바스킹 구역이 고르게 가열되도록 높이를 조정합니다.
4. 가장 정확한 판독을 위해 바스킹 플랫폼을 건조하게 유지합니다.
전문가 조언: UVB 전구는 껍질 건강에도 필수적이므로 거북이 열과 UVB에 모두 노출되도록 하십시오.
1. Flir Edge Pro를 켜고 스마트폰에 연결합니다.
2. 정확한 온도 판독값을 위해 교정이 완료될 때까지 기다립니다.
3. 방사율을 0.95로 설정합니다. 이는 거북의 껍질이나 마른 바스킹 구역 같은 유기 표면에 이상적입니다.
1. Flir Edge Pro를 바스킹 플랫폼에서 15~31cm 정도 거리를 유지합니다.
2. 거북이 앉는 지점에 조준합니다.
3. 온도 판독값 확인:
바스킹 조명 거리 가이드:
거북이 바스킹을 피한다면, 차갑거나 뜨거운 지점이 있는지 확인하십시오. Flir Edge Pro는 불균일한 열 분포를 표시할 수 있으므로 램프의 위치를 조정하여 더 잘 덮이도록 할 수 있습니다.
수온은 바스킹 온도만큼 중요합니다. 물이 너무 차가우면 거북이 음식을 제대로 소화하지 못합니다. 너무 따뜻하면 스트레스와 세균 과다 증식을 유발할 수 있습니다.
Flir Edge Pro로 확인하는 방법은 다음과 같습니다:
1️⃣ 열화상 카메라를 수면에 향하게 하십시오.
2️⃣ 판독값을 확인하십시오:
라파엘 같은 거북의 경우: 거북은 따뜻한 물에서 음식을 가장 잘 소화하기 때문에 식사 전에 먹이 탱크 온도도 확인합니다.
온도 판독값이 완벽하더라도 다음과 같이 거북의 행동이 무엇이 효과가 있는지 알려줍니다.
✅ 설정이 올바르다는 신호:
❌ 뭔가 잘못되었다는 신호:
거북이 편안함을 느낄 때까지 열원을 조절하십시오.
라파엘에게 이것을 사용했지만, 다음과 같은 다른 파충류에도 동일한 기술이 적합합니다.
턱수염도마뱀 및 이구아나 – 바스킹 장소는 약 35°C~43°C여야 합니다. 열화상 카메라는 너무 뜨겁거나 너무 차갑지 않은지 확인하는 데 도움이 됩니다.
뱀 – 열 매트에는 열점이 생길 수 있습니다. Flir Edge Pro는 사육장 내부의 온도가 고르지 않은지 확인하는 데 도움이 됩니다.
육지거북 – 거북과 마찬가지로 따뜻한 바스킹 구역과 더 시원한 피난 구역이 필요합니다.
반려동물이 생존을 위해 열에 의존한다면, 열화상 카메라가 적절한 온도를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
붉은귀거북, 테라핀 또는 다른 거북을 키우든, 열화상 카메라를 사용하면 온도 조절에서 추측을 없앨 수 있습니다.
✅ 바스킹? 과학적으로 측정합니다.
✅ 수온? 완벽합니다.
✅ 행복한 거북? 물론입니다.
거북의 서식지가 완벽하도록 하려면 Flir 열화상 카메라를 사용하여 쉽고 정확하게 그러한 목표를 달성할 수 있습니다. 그러므로 설정을 확인하고 거북에게 가능한 최고의 환경을 제공하십시오!