주택의 주변을 간단히 손보는 것만으로 에너지 효율이 크게 차이가 나며, 매년 겨울마다 많은 비용을 절약할 수 있습니다.
열화상으로 주택을 검사하는데 시간을 할애하면 주택 소유자나 계약자 모두 이득을 볼 수 있으며, 큰 투자나 열화상에 대한 전문지식이 없이도 몇 분만에 검사를 마칠 수 있습니다.
주택의 에너지 기본 검사에 바로 활용할 수 있는 유용한 팁은 다음과 같습니다.
추울 수록 좋다
주택 소유자는 집에서 잠재적으로 에너지 효율이 좋지 않은 곳을 파악하여 더 추워지기 전에 수리하고 싶은 것이 일반적입니다. 그러나 날씨가 추워질수록, 문, 창문, 다락 주변 등 전선과 케이블이 집으로 들어오는 곳과 전기 콘센트 주변과 같이 더운 공기가 새어 나가는 곳을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
이렇게 일반적인 문제가 있는 부분을 단순히 차단하기만 해도 주택 소유자 입장에서는 최대 20%의 연간 에너지를 절약할 수 있습니다. HomeAdvisor에 따르면 미국의 평균 난방비는 연간 1,500 달러이므로, 300 달러의 비용을 절약할 수 있다는 것을 의미합니다. 겨울철의 대비 보수를 통해, 무더운 여름철에는 냉방 효율 상승까지 기대할 수 있으며, 나아가 연중 총 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.
틈막이 점검
찬공기가 누출되는 곳으로 가장 쉽게 찾아 보수할 수 있는 점검장소 중 하나가 창문과 문 주변 틈막이 부분입니다. 바깥 기온이 내려가면 틈막이재는 수축하게 되는데, 기온이 내려간 가을날 이런 지점을 점검한다면, 겨울이 오기 전에 창문과 문에서 실링재를 처리해야 할 부분을 찾아낼 수 있을 것입니다.

창문과 문 주변의 틈막이는 공기가 누출되는 대표적인 곳입니다.
누락된 곳 찾기
창문이나 문틈으로 누출되는 곳이 크고 바깥 공기도 차갑다면, 손으로도 공기의 누출을 쉽게 느낄 수 있습니다. 벽 안쪽에 숨겨져 있는 문제라면 현실적으로 불가능하지만, 이런 문제라면 주택 전체의 에너지 손실 중 10~20%를 차지할 수도 있습니다. 특히 열화상 기기는 천장을 검사하거나 주택 내부를 돌아다니면서 단열재가 없는 곳이나 단열재에 결함이 있는 곳을 능숙하게 감지해 낼 수 있습니다. 해시태그 #MissingInsulationMonday를 통해 인스타그램과 트위터에서 다양한 사례를 확인하고 전세계 가정에서 흔히 볼 수 있는 문제에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

신속하게 주택의 에너지를 검사하기에 안성맞춤인 열화상 도구
주택 소유자에게 FLIR ONE Pro LT는 매우 훌륭한 선택입니다. 스마트폰이나 태블릿으로 쉽게 조작할 수 있고, 열화상 카메라와 실화상 카메라가 모두 내장되어 있으며, 열화상에 실화상 정보를 더해주는 멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 (MSX) 기능도 갖추고 있습니다. MSX가 제공하는 추가 정보로 누구나 공기가 누출되는 곳이나 단열재가 없는 곳, 또는 벽이나 배관용 공간을 찾아낼 수 있고, 침수나 해충 침입을 비롯하여 주택 소유자가 직면할 수 있는 다른 일반적인 문제도 찾아낼 수 있습니다.

MSX는 열화상에 실화상 정보를 더해주는 기술입니다. 왼쪽-실화상. 가운데-열화상. 오른쪽-MSX를 사용하여 측정한 열화상.
FLIR C5는 전문가나 계약자 모두에게 작업 현장의 까다로운 문제를 다루면서도 자주 사용할 수 있는 보다 견실한 형상 계수 (Form Factor)를 제공합니다. 또한, MSX 기능을 갖춘 휴대형 터치스크린 장치로 2미터 아래 떨어진 곳에서 작업을 할 수 있으며 먼지, 때, 날씨 등 어떤 환경에서도 끄떡없는 IP-54 등급의 장치입니다. 배터리 수명도 FLIR ONE Pro LT보다 네 배 더 길기 때문에, 네 시간 동안 계속 사용할 수 있습니다.

가정에서 극한 날씨에 대비할 팁을 얻고 싶으신가요? 열화상 카메라 사용법을 파악해두면 폭염에도 집을 더욱 시원하게 유지할 수 있습니다.