일본의 유일한 아토마이즈 알루미늄 분말 전업 메카 미날코 주식회사의 산업용 음향카메라 FLIR Si124 사용사례


이번 FLIR Si124 산업용 음향 카메라 관련 적용 사례에서는 (주)미날코(Minalco Co., Ltd.) 소이치 야규(Soichi Yagyu) 사장, 야마구치(Yamaguchi) 제조 총괄 책임, 이와데(Iwade) 운영 총괄 책임과 인터뷰를 진행하였습니다.
FLIR:공기가 새어 나가는 것이 왜 문제라고 판단하셨습니까?
야규사장:
정기적으로 공장 실사를 나갈 때마다, 공기가 새어 나오는 소리가 나서 항상 걱정이었습니다. 정확히 어디서 공기가 누출되고 있는지 확인은 어려웠지만, 분명 ‘쉬익’하며 공기가 새어 나오는 소리는 들을 수 있었습니다. 당사 미에 공장(미에현 이가시)에서는 여러 대의 공기 압축기를 사용해 알루미늄 분말을 생산하고 있습니다. 일반적인 제조 공장에서 압축 공기와 관련된 전기 사용료는 전체 전기 사용료의 약 20~30%는 수준이라고 합니다. 하지만, 저희 미에 공장의 경우에는 그 비율이 약 50%에 달합니다. 공기 누출은 비용 부담을 가중시키기 때문에 대책이 필요했으나, 누출되는 공기를 눈으로 확인할 수 없어 문제가 발생한 지점을 찾는데 상당한 어려움을 겪고 있는 실정이었습니다. 조용한 환경에서 공기 누출 문제가 발생하면 소리를 들어 위치를 찾아낼 수 있습니다. 그러나 공장 현장에서는 크고 작은 소음이 있어, 이 마저도 여의치 않았습니다. 그러던 중, FLIR Si124는 시끄러운 환경에서도 공기가 누출되고 있는 지점을 식별하는데 도움이 될 수 있다는 소식을 접했습니다. 미에 공장의 공기 배관 네트워크는 규모가 상당하기 때문에 모든 누출을 완전히 잡아내기는 어렵다는 생각이 들었지만, 일단 시도는 해보자는데 의견을 모았습니다.

(사진1)주요 제조 설비 뿐만 아니라, 여러 보조 설비에도 설치되어 있는 공기 배관
FLIR:FLIR Si124 사용 후, 어떤 인상을 받으셨습니까?
야규사장:가장 먼저 느낀 점은 카메라 사용법과 조작이 매우 쉽다는 것이었습니다. 덕분에 특별한 훈련이나 지식 없이도 카메라만 있으면 공기 누출이 의심되는 지점을 검사해 볼 수 있었습니다.
점검 진행하면서 예상치 못한 지점에서도 공기 누출이 발견되었는데, 이를 통해 전력이 어느 곳에서 낭비되고 있는지 눈으로 확인할 수 있었습니다. FLIR Si124의 장점은 공기가 누출된 횟수와 연간 손실 비용을 실시간으로 표시해, 제조 현장의 비용 지출을 더욱 정확히 파악할 수 있게 도와준다는 점입니다. 더불어, Si124는 우리가 소리로는 미처 알아차리지 못했던 공기 누출 지점을 눈으로 보여줌으로써 유용한 정보를 새롭게 제공하였습니다.

누출건수 및 연간 손실 비용을 실시간으로 표시
공기 누출이 감지된 위치를 시각화하여 보여주는 이미지

야마구치 전무이사(제조 총괄 책임): 당사 제조 현장에는 버너와 같이 큰 소음을 내는 설비가 많습니다. 그래서 처음에는 한 손으로 사용하는 이 작은 카메라가 과연 제 역할을 해줄지 의문이 들었습니다. 그런데 실제 공장 현장을 방문해보니, 예상보다 더 정확하고 쉽게 공기 누출을 잡아내는 Si124 카메라의 성능에 상당히 놀랐습니다. 또한, 멀리 떨어져 있는 천장 부분의 공기 배관에 발생한 공기 누출도 충분히 찾아내는 모습이 인상적이었습니다.

천장의 공기배관검사
이와데(운영 총괄 책임): 카메라로 공기 배관을 따라가다 보니, 주변에 다른 설비가 있어 공간이 협소한 곳도 있었습니다. 그런데 FLIR Si124 카메라는 이러한 좁은 공간에도 쉽게 들어갈 수 있었습니다. 사실, 처음에 Si124가 일반 음향 영상 카메라 크기의 절반도 되지 않는다는 말을 듣고 콤팩트한 크기가 큰 장점이 될 수 있다고 생각했습니다.

한손으로 간편하게 조작할 수 있는 FLIR Si124

반사된 형상이 표시되는 방식

각도에 변화를 주거나, 다른 모드를 선택해 가시성을 높이는 등 간단한 조치만 취하면 Si124를 이용해 공기누출을 찾아낼 수 있습니다
FLIR:FLIR Si124의 도입을 고민하고 있는 소비자 여러분께 해드릴 조언이 있으신가요?
FLIR Si124を検討されている皆様へアドバイスをお願いします。
야규사장: 최근 수년 간 탄소 중립의 중요성이 크게 부각되고 있습니다. FLIR Si124는 제조 현장에 더해지는 비용 부담을 최소화하는 동시에, 공기가 누출되는 지점을 찾아주기 때문에 전기 비용을 절감하고 이산화탄소 배출 감소에도 크게 기여할 수 있습니다. 눈으로 확인하는 것이 가장 확실합니다! 여러분의 공장 현장에서도 공기 누출 여부를 검사해 보세요!
FLIR: 매번 새로운 고객과 검사 작업을 추진할 때마다, 저희 FLIR는 새로운 것을 배웁니다.
야규사장: 이번에 가장 인상 깊었던 것은 소리만으로는 찾을 수 없는 공기 누출을 Si124를 사용하여 찾을 수 있다는 점이었습니다. 평소에는 반사되어 돌아오는 초음파를 검사에서 제외 대상으로 다루었지만, 이번에는 반사되는 파장을 추적해 누출 지점을 찾아내는 독특한 경험을 할 수 있었습니다. 정말 감사합니다.
(주)미날코
(주)미날코는 104년이 넘은 오랜 역사를 자랑하는 일본 유일의 분무 알루미늄 분말 제조업체입니다. 일본 시장을 대상으로 하는 자체 제조 시스템을 강화함으로써 미날코는 유연한 공급과 제품의 높은 기능성 덕분에 시장에서 높은 평가를 받으면서 높은 수요 또한 유지하고 있습니다.

미날코주식회사 대표이사 야규소이치
FLIR Si124에 관한 Q&A
Q: 평균적으로 사용자를 교육하는데 얼마나 걸리나요?
A: 카메라 사용법을 숙지하고 사용하는데 약 5분이 소요되었습니다. 카메라를 효율적으로 사용하려면 현장 교육에 약 15~30분(누출 지점 3곳 검사)을 투자해야 합니다.
Q: 어떤 설비를 진단할 수 있나요?
A: 공기, 증기, 질소 등을 공급하는 배관을 검사할 수 있습니다. 기체의 종류는 상관이 없습니다. 그러나 공기의 압력은 일정 수준(최소 0.3Mpa 이상) 이상이어야 합니다.
Q: 비용 절감 효과의 규모는 구체적으로 얼마나 되나요?
A: 공기 누출 지점의 크기가 1.5mm이고 압력이 0.7Mpa인 경우, 연간 약 100,000엔(압력이 0.55Mpa인 경우에는 72,000엔)을 절약할 수 있을 것으로 예상됩니다. 누출 지점의 크기가 12mm이고 압력이 0.7Mpa인 경우에는 600,000엔을 절약할 수 있을 전망입니다.
대부분의 경우, 약 30분 동안 제조 공장 현장을 둘러보면, 5개 이상의 누출 지점을 찾을 수 있습니다.
시연을 희망하는 고객에게
시연 및 현장 교육은 무료로 제공됩니다. 관심 있으신 소비자 여러분께서는 진단이 필요한 설비와 배관의 압력 수준에 대한 정보와 함께 저희 FLIR측에 문의해 주시기 바랍니다. (압력이 너무 낮으면 카메라로도 누출을 감지할 수 없습니다.)
FLIR Si124 제품 페이지