향상된 기술 및 도구로 OGI 누출 감지를 올바르게 수행


언제 또는 어디서 발생하는지와 관계없이, 보이지 않는 가스 누출은 감지하기 어렵고 시간이 많이 걸리며, 특히 오래된 검사 방법을 사용할 때, 그리고 검사할 구성 요소가 많은 경우에 그렇습니다.
앞서 이전 블로그에서 자세히 논의한 바와 같이, 정부가 지구 온난화에 기여하는 메탄 및 기타 온실가스 배출을 규제하는 방법에 큰 변화가 있었습니다. 특히 EPA의 새로운 소스 성능 표준(NSPS) “OOOb” 및 배출 지침(EG) OOOOc를 다루었습니다. 이러한 업데이트는 “OOOOa”로 알려진 2015년 규정에 추가되는 사항으로, 최초로 광학 가스 이미징(OGI)을 최고의 방출 감소 시스템으로 확립했습니다. EPA 법률 및 지침은 환경 보호를 위해 누출 감지 및 오일 가스(O&G) 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다.
최근 규제에 맞추기 위해, 영향을 받는 O&G 조직은 임무를 완수할 적절한 인력, 교육 및 도구, 특히 누출을 신속하게 감지하고 측정할 수 있는 휴대용 가스 탐지 도구를 갖추어야 합니다.
이를 염두에 두고 새로운 FLIR G 시리즈 광학 가스 이미징(OGI) 카메라를 소개합니다. FLIR G-시리즈는 누출 감지 및 수리(LDAR) 전문가들이 유해한 가스 배출물을 원활하게 찾아 정량화하고 문서화하는 데 도움이 되는 첨단 냉각 코어 OGI 카메라 제품군을 갖추고 있습니다.
FLIR OGI 카메라는 특별히 설계된 접근 방식과 새로운 기능을 통해 검사자가 누출을 더 빠르게 감지하고 소스를 즉시 찾아낼 수 있게 하여 신속한 수리, 산업 배출 감소 및 규정 준수 향상으로 이어집니다.
중요한 점은 FLIR G-시리즈가 누출의 유형과 크기를 정확하게 측정하는 온보드 GPS로 정량화 분석을 지원하여 보조 장치가 필요하지 않다는 점입니다. 이를 통해 현장에서 시간을 단축하고 현재 필요한 문서를 지원합니다.
검토한 법률의 첫 번째 요소 중 하나는 Delta T의 정의와 부록 K의 영향이었습니다. 카메라가 보는 장면의 배경 온도와 가스의 방출 온도(주변 온도로 가정) 간의 온도 차이에 대한 약어인 Delta T는 검사관이 심각도 기준을 찾을 수 있도록 설정합니다. 델타는 누출 방출을 효과적으로 시각화하기에 충분해야 합니다.
픽셀과 부품 수준 Delta T를 분리해야 합니다. 그렇지 않으면 검사자가 많은 누출을 놓칠 수 있습니다. FLIR는 카메라에 빠르고 간단한 버튼을 배치하여 “델타 체크”를 푸시 버튼 기능으로 만들었습니다. 그러면 카메라가 델타 t를 충족하지 않는 모든 픽셀을 강조 표시하여 경계 상자와 전체 사진을 제공합니다. 이전 10년으로 거슬러 올라가는 이전 카메라와 시장에 출시된 일부 신형 카메라는 단일 스팟 라디오미터만 적용하여 넓은 영역(예: 10’x10’ 상자)을 측정하여 배경을 주변 온도와 비교할 수 있습니다. 이 프로세스는 Delta T 기능이 정확하게 작동했고, 픽셀 레벨이 아닌 측정의 넓은 영역을 평균하는 전체 장면을 기반으로 하기 때문에 누출을 놓치고 있다는 운영자의 잘못된 신뢰를 줄 수 있으므로, 검사가 정확하다는 부품 레벨 보증을 가능하게 합니다.


첫 번째 이미지는 델타 T 과제의 넓은 영역이 있는 탱크를 보여줍니다. 이 누출이 통풍관에서 아래로(오른쪽에서 왼쪽으로가 아닌) 이동하는 경우 OGI 카메라가 이를 감지하지 못합니다. FLIR Gx320 카메라의 두 번째 이미지는 Delta T 점검이 얼마나 실제로 작동해야 하는지를 보여주며, 충분한 Delta T가 없는 특정 픽셀을 강조하고 작업자가 모든 구성 요소를 적절히 검사할 수 있도록 합니다.
많은 수의 물체를 검사하는 열화상 촬영자를 위해 설계된 FLIR 검사 경로 소프트웨어는 경로 생성기 플러그인을 사용하여 FLIR Thermal Studio Pro에 내장된 사전 정의된 검사 지점 경로를 따라 사용자를 안내합니다. 이를 통해 검사관은 논리적 경로를 따라 구조화된 방식으로 이미지와 데이터를 수집할 수 있습니다. 또한 후처리 및 보고를 가속화합니다. 이제 EPA 표준은 특정 초 동안 구성 요소를 검사해야 하며 FLIR 경로 생성자는 이러한 타이밍을 보장하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
FLIR는 조사 경로를 따라 GPS 좌표를 기록하여 EPA에 대한 매우 상세한 문서를 제공하며, 검사관이 어디를 돌아다니는지 정확하게 보여줍니다. 모두 카메라에 내장되어 있습니다. 경로 생성자가 팝업을 표시하고, 경로 내에 사전 정의된 경유지가 있는 검사 장면에 몇 개의 구성 요소가 있는지 더 잘 이해할 수 있도록 작업자에게 지침을 제공합니다. 이렇게 하면 매우 편리해져 검사 계획의 모든 포인트와 단계가 보장됩니다. 검사자가 관찰할 부품 체인을 가지고 있는 경우, 검사자가 규정의 요건을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
이제 규정은 누출을 묘사하는 짧은 비디오 클립 또는 사진과 누출과 관련된 부품도 요구합니다. 역사적으로, 비디오를 사용하지 않고 누출이 발생한 곳을 쉽게 묘사하는 것은 어려운 일이었습니다. FLIR의 IR 기능에 대한 새로운 스케치를 통해 검사자는 간단히 클릭하여 IR 이미지를 찍고 GPS 날짜 및 시간이 포함된 오버레이 위에 화살표를 그려서 요건을 충족할 수 있습니다. G 시리즈 카메라에는 카메라와 함께 촬영한 정확한 모니터링 조사 경로를 보여주는 GPS 로깅 기능이 내장되어 있습니다.


왼쪽의 이미지는 FLIR의 새로운 Gx320 카메라로 작업자가 비디오 대신 IR 이미지를 촬영하고 터치스크린 LCD를 사용하여 누출 부품의 결함 위치를 나타내는 화살표를 그릴 수 있음을 보여줍니다. 오른쪽의 이미지는 FLIR QOGI의 카메라 내 정량화가 어떤 모습인지 보여줍니다.
누출 정량화는 여전히 초안 형태인 하위 파트 W의 일부에서 요구되는 보다 정확한 정량화 지표를 제공하는 데 크게 도움이 됩니다. FLIR를 통해 검사관은 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하고 수리 기술자가 문제를 해결하기 위해 정확히 어디로 가야 하는지에 대한 상황 인식을 가질 수 있습니다.
새로운 규정은 QOGI를 정량화 도구로 지정하지 않지만, 운영자는 이를 일부 규정의 기준으로 사용할 수 있습니다. 특히, 인플레이션 감소법(IRA)의 일환으로 새로운 폐기물 배출 비용(WEC)을 앞당깁니다. 메탄에 대한 WEC는 온실 가스 보고 프로그램의 Subpart W에 보고된 바와 같이 연간 25,000메트릭톤 이상의 CO2를 방출하는 천연 가스 및 석유 시설에 적용됩니다.
O&G 전문가는 FLIR가 최근 블로그에서 자세히 설명한 바와 같이 최신 EPA 규정 및 지침을 숙지하는 것이 가장 좋습니다. 이는 검사 활동을 기록하는 프로세스를 이제 더 높은 수준의 세부 사항과 정확도로 수행해야 하기 때문에 어떤 도구를 사용할 수 있는지 아는 것 외에도 추가로 수행됩니다. 또한, 특정 구성 요소 세트에 대한 GPS 좌표와 같은 세부 사항까지 테스트 프로세스 및 결과를 기억하는 것은 검사 수명주기에 필수적입니다. 반대로, 적절한 보고를 위해 필요한 제어, 소프트웨어 및 신뢰할 수 있는 무선 연결이 부족한 구식 도구 및 카메라를 사용하면 조직이 최신 표준을 충족하지 못하게 하는 가스 누출을 인식하지 못하는 것 외에 심각한 생산성 손실을 초래할 가능성이 높습니다.