메탄 누출 감지: EPA가 NSPS OOOOb 및 EG OOOc로 변경되어 OGI 검사 규정 및 지침에 미치는 영향


이는 메탄을 포함한 석유 및 가스 배출의 감지 및 완화와 광학 가스 이미징(OGI) 카메라의 사용에 관한 미국 환경 보호국(EPA)의 환경 보호 규칙의 변경 사항을 다루는 일련의 블로그 게시물 중 하나입니다.
이번 달 초 두바이에서 열린 글로벌 COP28 행사에서 미국 EPA는 최종 메탄 및 기타 석유 및 가스 배출 누출 감지 및 수리(LDAR) 규칙을 발표하여 2021년과 2022년에 도입된 이전 초안 및 보충 규정을 각각 규정했습니다.
이 판결은 미국 연방 정부가 지구 온난화에 기여하는 메탄 및 기타 온실가스 배출을 규제할 계획인 방법에서 주요한 변화의 정점을 나타냅니다. EPA는 새로운 규칙이 메탄 배출량을 예상보다 거의 80% 줄일 것이며, 이는 2024년부터 2038년까지 약 5,800만 톤의 메탄 배출량을 방지할 것으로 추정합니다.
특히 중요한 점은 일반적으로 신규 소스 성능 표준(NSPS) “OOOb” 및 배출 지침(EG) OOOOc라고 하는 새로운 하위 파트입니다. 이러한 업데이트는 “OOOOa”로 알려진 2015년 규정에 추가되는 사항으로, 최초로 광학 가스 이미징(OGI)을 최고의 방출 감소 시스템(BSER)으로 확립했습니다.

OOOb 하위 파트는 OGI 외에도, 가상 가스 방출 감지를 위한 오디오, 시각 및 후각 기술의 일관된 사용을 포함하여 신규, 수정 또는 재구성된 소스를 다루는 기존 OOOOa 규칙을 강화하도록 설계되었습니다.
OOOc는 메탄 배출에 대한 추가 기존 소스를 다루며 EPA가 기존 소스를 해결하기 위해 “주정부 계획의 개발, 제출 및 구현에 있는 상태에 대한 정보”를 제공하도록 설계되었습니다. 미국 주들은 2022년 12월 6일 규제 영향일로부터 24개월의 기한 내에 계획을 수립하고 이행해야 합니다. 주 정부가 제출한 후, 규제 대상 시설은 각 주의 OOOOc 계획을 최대 36개월 동안 준수해야 합니다.
다음은 다양한 하위 파트에 대한 LDAR 요건을 요약한 표입니다(참고: “기준선에서”는 이전 규제 프레임워크 또는 요건을 나타냄).
| 표 1-1 NSPS OOOb 배출원, 기준 요건 및 최종 규칙에 따른 요건 | 표 1-2 EG OOOOc 배출원, 기준 요건 및 최종 규칙에 따른 요건 | |||
| 성과 기준 | 추정 성과 표준 | |||
| 소스 | 베이스라인 내 | 최종 규칙에 따라 | 베이스라인 내 | 최종 규칙에 따라 |
| 가짜 배출/장비 누출 | ||||
| 유정 사이트 | ||||
| 유정 전용, 단일 유정 부위 | 요건 없음 | 분기별 AVO 모니터링 | 요건 없음 | 분기별 AVO 모니터링 |
| 유정 전용, 다중 유정 부위 | 요건 없음 | 분기별 AVO 모니터링 + 반기별 OGI | 요건 없음 | 분기별 AVO 모니터링 + 반기별 OGI |
| 단일 유정 사이트, 단일 가격 주요 장비 및 탱크 배터리 없음 |
반기별 OGI | 분기별 AVO 모니터링 | OOOOa 전: 요건 없음 사후 OOOOa: 반기별 OGI |
분기별 AVO 모니터링 |
| 단일 조각이 있는 다중 유정 사이트 주요 장비 또는 2개 이상의 메이저 장비 또는 주요 장비 1개 장비 및 탱크 배터리 |
반기별 OGI | 격월 AVO 모니터링 + 분기별 OGI | OOOOa 전: 요건 없음 사후 OOOOa: 반기별 OGI |
격월 AVO 모니터링 + 분기별 OGI |
| 수집 및 부스팅 스테이션 | 분기별 OGI | 월간 AVO 모니터링 + 분기별 OGI |
OOOOa 전: 요건 없음 사후 OOOOa: 분기별 OGI |
월간 AVO 모니터링 + 분기별 OGI |
| 전송 및 저장 압축기 스테이션 |
||||
| 천연가스 처리 공장 | NSPS 하위 부품 VVa | 격월 OGI | KKK 전: 요건 없음 KKK 후 및 OOOO 전: NSPS 하위 부품 VV 사후 OOOO: NSPS 하위 부품 Vva |
격월 OGI |
이 규칙의 가장 큰 변화는 에너지 공급망 내에서 대상 및 영향을 받는 소스의 확장된 수와 관련이 있습니다. 또한 이 규칙은 규정 준수를 유지하기 위해 OGI 기술의 사용을 증가시키는 것을 포함하여 일부 모니터링 사이트에 대한 탐지 빈도를 늘려야 합니다.
보다 구체적으로, 프로세스 컨트롤러는 누출률이 0이어야 하고 OGI 카메라에서 관찰되는 배출이 없어야 하며, 압축기 및 폐쇄 벤트 시스템과 같은 다른 특정 응용 분야에서 OGI 기술이 허용되거나 장려됩니다. 일부 시설은 또한 반기별 OGI 모니터링에서 격월로 오디오, 시각 및 후각(AVO) 검사 및 분기별 OGI 모니터링으로 이동하는 반면, 천연가스 처리 시설은 격월로 OGI 검사를 필요로 합니다.

또한, 영향을 받는 조직은 분기별, 격월 또는 월별과 같은 기술과 사용 빈도에 따라 감지 임계값이 <1kg hr~><15kg hr인 “정기 스크리닝 기술”을 포함한 고급 메탄 감지 기술을 사용할 수 있습니다.>15kg>1kg>
또한 이 규칙은 0.40kg/시간의 고급 연속 검사 기술에 대한 새로운 감지 임계값을 설정하고 최소 24시간마다 질량 방출률 데이터를 전송해야 합니다. 이러한 모니터링 솔루션은 장기(90일 연속 평균으로 업데이트) 및 단기(7일 연속 평균으로 업데이트)의 두 가지 범주로 나뉩니다.
마지막으로, 이 규칙은 후속 검사의 일환으로 “기술의 공간적 해상도”를 요구합니다. 예를 들어, 기술에 영역 또는 부품 수준의 공간 해상도가 있는 경우, 2m 및 0.5m 반경 내의 모든 비산 배출 부품에 대해서만 후속 검사가 필요합니다. 이전 규정 초안에서는 전체 현장을 스캔해야 했지만, 이러한 변경으로 인해 OGI 카메라 사용에 이상적인 알려진 문제 영역에 집중해야 하는 부담이 줄어듭니다.

NSPS 규정이 2012년에서 현재로 어떻게 바뀌었는지에 대한 전체 목록은 EPA에서 다루는 오일 및 가스 공급원에 대한 이 표를 참조하십시오.
다음 블로그에서는 NSPS OOOOb에 명시된 "OGI 카메라 사용 방법 결정"과 규정의 특정 참조 하위 부분에 적용되는 방법을 구체적으로 다루는 부록 K를 자세히 살펴볼 것입니다.
Teledyne FLIR OGI 카메라 및 기술에 대한 자세한 내용은 https://www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging/ 참조하십시오.