채굴 작업: 음향 이미징 카메라가 압축 공기 누출을 감지하는 데 도움을 주는 방법

광업은 지구의 지표층과 지하층에서 귀중한 자원을 추출하는 데 중요한 역할을 합니다. 채굴 작업에는 광물과 금속의 안전하고 정확한 추출을 보장하기 위해 견고하고 신뢰할 수 있는 장비가 필요합니다.

이 산업의 중요한 장비에는 다양한 드릴링 방법에 동력을 공급하고, 환기를 제공하고, 지하 및 노천 광산에서 다양한 공구를 작동하는 등 채굴 공정의 모든 단계에서 기본 구성 요소가 된 공기 압축기가 있습니다. 그러나 압축 공기 시스템은 종종 누출과 같은 문제에 직면하여 에너지 비용 증가 및 장비 효율성 감소로 이어져 전반적인 생산성과 안전에 영향을 미칩니다. 채굴 작업에서 압축 공기 누출을 감지하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 음향 이미징 카메라를 사용하는 것입니다.

목차

광업에서 압축 공기 시스템의 중요성

Compressed_Air_for_Mining_Operations_1200x628.jpg

공기 압축기는 전체 채굴 공정의 필수 구성 요소이며, 압축 공기는 널리 사용되고, 공정의 모든 단계에서 도움을 주고 있습니다. 광산 업계는 더 안전하고 효율적인 업계를 만드는 공기 압축기의 다양한 용도에 대해 발견했습니다.

압축 공기는 조정 가능하고 편리하기 때문에 선호되는 채굴 방법입니다. 공기 압축기는 다양한 채굴 공정에서 잘 작동하며, 채굴 작업의 거친 마모를 견딜 수 있습니다. 일관되고 효율적이며 부품 교체 비용이 상대적으로 낮습니다.

 

채굴 작업에서 압축 공기의 역할

blue-air-pneumathic-compressor-mine-underground_1200x628.jpg

광업은 장비에 동력을 공급하고, 깨끗한 공기를 공급하고, 환기를 제공하여 보다 안전하고 효율적인 공정을 위해 광범위하게 공기 압축기를 사용합니다. 압축 공기는 채굴 작업에서 다음과 같은 다양한 기능을 지원합니다.

블라스팅
제어된 폭발물은 광업에서 암석과 기타 내구성 있는 물질을 분해하는 데 사용됩니다. 압축 공기는 고속의 공기 흐름을 제공하여 폭발물을 안전하게 터질 수 있도록 합니다.

청소
압축 공기는 필터에서 입자를 제거하여 원치 않는 입자를 차단하는 효과적인 방법입니다. 깨끗한 공기 공급원인 압축 공기는 장비와 재료에 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 효율성을 개선하고, 가동 중단 시간을 줄이고, 모든 것을 더 오랫동안 최상의 상태로 유지할 수 있습니다.

드릴링
압축 공기는 회전 드릴 비트에 전원을 공급하여 단단한 지면을 뚫고 광물에 접근할 수 있도록 합니다.

물질 취급
석탄 분진과 같은 일부 물질은 유동화를 통해 압축 공기와 혼합하면 더 잘 관리할 수 있습니다. 또한 채굴한 물질을 전달하여 더욱 쉽게 운반할 수 있습니다.

기구 및 도구
채굴 작업을 올바르게 진행하려면 건조하고 깨끗한 공기가 필요한 공압 공구가 필요합니다. 공기 압축기는 이러한 공기를 채굴 도구 및 장치에 전달하여 전기가 없어도 작동할 수 있도록 합니다. 압축기는 일관되고 안전한 지하 채굴을 위해 렌치, 쇠톱, 드릴에 동력을 공급할 수 있습니다.

메탄 가스 추출
광산에 메탄 가스가 쌓이면 치명적일 수 있으므로, 정전기 스파크와 호흡 문제의 위험이 증가합니다. 공기 압축기는 적절한 구조와 안전 설계를 통해 진공 펌프와 송풍기를 사용하여 메탄 가스를 추출할 수 있습니다.

제련 및 정제
제련과 정제 작업은 광석의 금속에 열을 가하고 추출하여 원료에서 가장 유용한 금속을 얻습니다. 채굴 작업 근처의 제련 및 처리 공장은 이 공정 전반에 걸쳐 공기 압축기를 사용합니다. 또한, 정제 공정은 원하지 않는 원소를 산화하여 재료 낭비를 줄이기 위해 압축 공기를 사용합닌다.

스파저
압축 공기는 탱크 바닥에 위치한 파이프인 스파저를 통해 탱크로 유입됩니다. 작은 구멍이 있는 파이프는 탱크 전체에 기포를 고르게 분산시킵니다.

환기 시스템
지하에서 작업하는 동안 광부들에게는 안전하고 통풍이 잘 되는 신선하고 충분한 공기가 필요합니다. 압축 공기는 광부들이 숨을 쉴 수 있도록 깊은 지하에 공기를 전달하여 환기할 수 있습니다. 또한 응급 상황 시, 압축기는 깨끗하고 안전한 공기를 광산 피난처에 공급하여 광부들은 통풍이 잘 되는 대피소를 이용할 수 있습니다.

 

지하 및 노천 채굴 드릴링 방법

Underground_Open_Cast_Mine_1200x628.jpg

지하 채굴은 응용 분야, 구멍 크기, 사용 가능한 공간 및 장비에 따라 Top-Hammer, DTH(또는 ITH), 잭레그 드릴과 같은 간단한 장비를 포함한 다양한 드릴링 방법을 사용합니다. DTH 또는 ITH 드릴링은 일반적으로 훨씬 더 많은 압축 공기가 필요한 환기구 또는 배수구와 같은 서비스 구멍 또는 블라스팅 및 절단 구멍과 같이 직경이 크고 긴 구멍에 사용됩니다.

노천 광산(Open Pit Mines)과 채석장(Quarries)으로도 알려진 노천 채굴(Open Cast Mines)은 금속 및 비금속 광물과 건설 자재를 생산하기 위해 암석 드릴링을 사용합니다. 광산의 크기와 생산량은 암석을 부수기 위해 구멍을 뚫고 발파해야 할 구멍의 직경과 깊이가 지정된 구멍 패턴을 결정합니다. Top-Hammer 굴착기는 일반적으로 더 작은 구멍 크기(3.5인치 미만)와 더 낮은 깊이에 사용되는 반면, DTH(또는 ITH) 드릴링은 중간 크기의 구멍(3.5인치 ~ 8인치)에 가장 적합하며, 더 큰 직경은 회전 드릴 굴착기로 드릴링합니다.

드릴링 생산성은 DTH 드릴링의 해머 작업뿐만 아니라 세 가지 방법 모두에 대해 플러싱 기능을 제공하는 압축 공기 시스템에 크게 의존합니다. 드릴 로드 주변의 고리에서 상향 공기 속도를 최적으로 유지하는 것은 분쇄된 절단 부분을 구멍에서 가장 큰 크기로 제거하여 침투 속도를 높이고 드릴 비트 수명을 연장하는 데 매우 중요합니다. 또한 공기 압력은 DTH 해머 작업과 침투율에서 중요한 역할을 하며, 이는 노천 채굴의 총 드릴링 비용의 가장 큰 부분을 차지합니다.


광업에서 압축 공기 누출 감지의 중요성

Distribution-station-with valves-for-compressed-air-in-mine_1200x628.jpg

광산의 압축 공기용 밸브가 있는 분배 스테이션

압축 공기 시스템은 누출되기 쉬우며, 압축기가 더 열심히 작동하게 함으로써 에너지 비용을 증가시킬 수 있습니다. 누출은 접합부와 와 약한 지점에서 발생하는 경향이 있으며 압력 수준의 변동을 일으킵니다. 이렇게 하면 공기 구동 공구의 효율성이 감소하고 작업 완료에 필요한 시간이 늘어날 수 있습니다. 누출은 또한 컴프레서의 런타임과 불필요한 순환을 증가시켜 장비 서비스 수명을 단축하고 유지보수 비용을 증가시킵니다.

 

채굴 작업에서 압축 공기 누출로 인한 비용

압축 공기 시스템은 일반적으로 누출로 인해 공기의 25~30%가 손실됩니다. 이는 다음을 의미합니다.

  • 에너지 비용 25~30% 증가
  • 압축 공기 공구 요건을 충족하기 위한 추가 압축기 장비 구매 비용
  • 압축기 수명 30% 감소로 인한 교체 비용 30% 증가
  • 추가 장비에 대한 추가 유지보수 비용

압축 공기 누출로 인해 채굴 시설에 비용이 얼마나 발생합니까?

Cost-of-Compressed-Air-Leaks-Bar-Chart-Diagram-Teledyne-FLIR_1200x628.png

그렇다면 실제로 어떤 재정적 영향을 미치게 될까요? 채굴 작업에서 압축 공기 누출로 인한 재정적 부담은 누출의 규모와 평방인치 게이지당(psig) 총 압력에 따라 연간 $720에서 $55,333까지 다양할 수 있습니다.

Plant Service Magazine은 압축 공기 누출의 총 규모를 기준으로 비용을 계산합니다. 하루 종일 계속 작동하고 킬로와트시(kWh)당 요금이 8센트라는 것을 고려하면, 부적절하게 유지 관리되는 압축 공기 시스템으로 인해 채굴 작업에 수만 달러에 달하는 연간 비용이 발생할 수 있습니다.


채굴 작업에서 압축 공기 누출을 감지하기 위한 음향 이미징 카메라의 중요성

Acoustic-Imaging-Camera-FLIR-Si124-Composite_1200x628.png

FLIR Si124 음향 이미징 카메라


음향 이미징 카메라는 채굴 작업에서 압축 공기 누출을 감지하기 위한 가치 있고 효율적인 리소스가 되었습니다. 이러한 카메라는 누출의 원인을 신속하고 정확하게 찾아내어 소음이 크고 복잡한 환경에서도 작업자가 최소한의 교육만 받고 사용할 수 있다는 이점을 제공합니다. 그 결과 광산은 에너지 낭비를 줄이고 안전 위험을 완화하고 장비의 성능을 최적화하기 위한 시정 조치를 즉시 취할 수 있습니다.

음향 이미징 카메라를 사용하여 채굴 작업에서 압축 공기 누출 찾기

광업 분야의 과제를 해결하기 위해 광업 회사는 특히 상태 모니터링에 중점을 두고 기술을 활용할 수 있습니다. FLIR Si124 음향 이미징 카메라는 광업 분야의 상태 모니터링을 위한 강력한 솔루션을 제공하며 중전압 및 고전압 전기 시스템의 코로나 및 아크와 같은 부분 방전뿐만 아니라 압축 공기 누출을 발견할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.

124개의 마이크가 탑재된 FLIR Si124는 장거리에서 매우 조용한 소음도 감지하고 정확히 찾아낼 수 있어서 광업 작업의 가혹한 환경에 이상적입니다. 또한 FLIR Si124의 민감한 마이크는 전원이 공급되는 장비로부터 안전 거리를 유지해야 하는 고전압 시스템을 검사할 때 유용합니다.

Acoustic-Imaging-Camera-Detecting-Compressed-Air-Leak-Mine_1200x628.jpg

압축 공기 누출을 감지하는 FLIR Si124-LD 음향 이미징 카메라

FLIR Thermal Studio Suite 데스크톱 소프트웨어를 추가하면 열화상과 음향 이미징을 단일 보고서로 통합하여 추가적인 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 이중 기능은 유지보수 의사 결정을 향상하는 동시에 여러 소프트웨어 플랫폼을 학습할 필요가 없습니다.

무료로 제공되는 FLIR Acoustic Camera Viewer는 즉각적인 분석을 위해 Wi-Fi를 통한 신속한 이미지 업로드를 지원하는 웹 기반 보고 소프트웨어입니다. 이 서비스는 사용자에게 압축 공기 누출의 파형 및 에너지 비용, 부분 방전에 대한 분류, 심각도 평가, 권장 시정 조치와 같은 귀중한 통찰력을 제공합니다.

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

FLIR Thermal Studio용 FLIR Si-시리즈 플러그인

FLIR Si124 음향 이미징 카메라는 채굴 시설의 운영 연속성을 개선합니다. 카메라는 초기에 압축 공기 누출을 감지하여 에너지 낭비와 재정적 손실을 줄입니다. 또한 고전압 부품 고장으로 인한 예상치 못한 가동 중단을 방지하고, 채굴 추출 및 생산에 필요한 일관되고 중단 없는 에너지 공급을 보장하는 데 도움을 줍니다.

이 카메라는 최소한의 교육만 받으면 사용할 수 있으며, 가장 소음이 심한 구역에서도 채굴 시설의 유지보수 주기에 쉽게 통합할 수 있습니다.

채굴 작업에서 음향 이미징 카메라 사용의 이점

향상된 에너지 효율성

광업에서 압축 공기 누출은 에너지 낭비에 크게 기여할 수 있습니다. 그러나, 누출을 신속하게 감지하고 해결하기 위해 음향 이미징 카메라를 사용함으로써 채굴 작업의 에너지 효율성을 높이고 전반적인 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 이는 결과적으로 운영 비용을 줄이고 환경에 미치는 영향을 줄입니다.

생산성 향상

압축 공기 누출은 채굴 작업의 생산성에 악영향을 미쳐 공압 장비의 효율성을 저해할 수 있습니다. 광산 회사는 이러한 누출을 신속하게 식별하고 수리함으로써 장비 성능을 최적화하고 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다.

비용 절감

FLIR Si124 음향 이미징 카메라는 채굴 추출 및 생산에 필수적인 일관되고 중단 없는 에너지 공급을 보장하는 데 도움을 줄 수 있습니다. FLIR Si124는 채굴 작업 비용을 절감하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. Si124-LD ROI 계산기를 사용하여 공기 누출을 감지하고 수리하는 과정에서 공장이 절약할 수 있는 잠재적 에너지를 카메라 자체의 비용과 비교하여 추정할 수 있습니다.


광업에서 상태 모니터링을 위해 음향 이미징 카메라를 사용하는 8가지 이점

  1. 초기에 압축 공기 누출을 찾아 에너지 낭비와 재정적 손실을 줄입니다.
  2. 고전압(HV) 전기 부품 고장으로 인한 예상치 못한 가동 중단 시간을 방지합니다.
  3. 운영 연속성과 중단 없는 에너지 공급을 개선합니다.
  4. 중전압 및 고전압 전기 전송과 배전 장비의 부분 방전을 조기에 감지하여 잠재적으로 위험한 사고를 방지할 수 있습니다.
  5. 비접촉식 카메라는 0.3m(1.0ft)에서 최대 130m(430ft)의 작동 거리에서 작동하기 때문에 작업을 중단하지 않고도 넓은 구역에서 안전하고 효과적으로 상태 기반 유지보수를 수행할 수 있습니다.
  6. 최소한의 교육만 필요하며 채굴 시설의 유지보수 주기에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  7. 채굴 장비 자산의 전반적인 검사를 개선하기 위해 열화상 촬영 장비를 보완합니다.
  8. 전문가들이 기존의 방법보다 10배 더 빠르게 검사를 완료할 수 있습니다.

결론

결론적으로 광업의 공기 압축기 사용은 업계에 혁신을 가져왔습니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 장비를 제공하여 광부들이 안전하고 효과적으로 작업을 수행할 수 있도록 지원했습니다. 압축 공기는 블라스팅과 드릴링부터 환기와 청소에 이르기까지, 다양한 채굴 공정에 사용됩니다. 채굴 작업의 거친 마모를 견딜 수 있는 활용도 높고 편리한 전원입니다.

그러나 압축 공기 시스템의 누출은 채굴 공정에 해로울 수 있으며, 에너지 비용을 증가시키고, 공구 효율을 감소시키고, 유지보수 요건을 증가시킬 수 있습니다. FLIR Si124 음향 이미징 카메라는 채굴 시설의 상태 모니터링, 초기 압축 공기 누출 감지, 운영 연속성 개선을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다.


광업 회사는 공기 압축기와 상태 모니터링 기술을 사용하여 운영의 효율성과 안전성을 극대화할 수 있습니다.


음향 이미징 카메라 또는 이 응용 분야에 대한 자세한 내용은 www.FLIR.com/si124를 참조하십시오.

앱 노트 다운로드


자주 묻는 질문

Air compressors play a central role in the entire mining process, providing power, clean air, ventilation, and more to mining operations. They are used in processes such as blasting, drilling, smelting, refining, cleaning, and material handling.Air compressors play a central role in the entire mining process, providing power, clean air, ventilation, and more to mining operations. They are used in processes such as blasting, drilling, smelting, refining, cleaning, and material handling.

Compressed air is preferred for mining due to its adaptable and convenient nature. Air compressors work well for many different mining processes and can withstand the harsh wear and tear of mining. They are consistent, efficient, and have relatively low part replacement costs.Compressed air is preferred for mining due to its adaptable and convenient nature. Air compressors work well for many different mining processes and can withstand the harsh wear and tear of mining. They are consistent, efficient, and have relatively low part replacement costs.

Leaks in the compressed air system can be detrimental to the mining process, increasing energy costs, reducing tool efficiency, and increasing maintenance requirements. They can cause pressure levels to fluctuate, causing air-operated tools to work less efficiently and increasing the time required to complete work.

The FLIR Si124 acoustic imaging camera is a device that uses advanced acoustics to pinpoint compressed air leaks, partial discharges, and corona discharge in electrical systems. It can detect even minute leaks in a large area with noisy machinery, making it ideal for the harsh environments of mining operations.

Mining companies can benefit greatly from the use of condition monitoring technology, ensuring maximum efficiency and safety in their operations. By detecting compressed air leaks early on, the technology can reduce energy waste and financial losses and help avoid potentially hazardous accidents through early-stage detection of partial discharge.

누출을 감지하는 능력은 환경 및 누출로부터의 거리와 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 일반적인 공장 현장에서는 ~< 1 L/min 정도의 작은 누출도 감지할 수 있습니다.

The mining industry faces many challenges, including maintaining worker safety in hazardous conditions, increasing energy efficiency and reducing environmental impact, and maximizing production while minimizing costs.

Mining companies can ensure maximum efficiency and safety in their operations by investing in reliable and efficient equipment, implementing condition monitoring technology, maintaining strict safety protocols, and minimizing environmental impact through sustainable practices.Mining companies can ensure maximum efficiency and safety in their operations by investing in reliable and efficient equipment, implementing condition monitoring technology, maintaining strict safety protocols, and minimizing environmental impact through sustainable practices.

Yes, the Si124 can be used in any industry that utilizes compressed air systems such as the pulp and paper industry and the tire manufacturing industry

 

관련 기사

기술 참고 사항

음향 이미지 장치에서 찾아 보아야 할 7가지 사항

Read more
백서

How to Detect Compressed Air Leaks Faster With Acoustic Imaging

Read more
애플리케이션 스토리

Thermal imaging versatility in the mining industry

Read more
Back to top