배터리 에너지 저장 시스템 설치의 급증으로 인해 글로벌 인프라가 강화되는 이유

전 세계 에너지 환경은 전례 없는 속도로 진화하고 있습니다. 재생 가능 에너지원의 채택이 증가하고 보다 지속 가능한 미래가 도래함에 따라 효율적인 에너지 스토리지에 대한 수요는 그 어느 때보다 커졌습니다. 최신 에너지 인프라의 중추인 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 도입하여 전력 분배의 안정성, 복원력, 효율성을 보장하세요.

S&P Global의 수치에 따르면, 2024년 미국 배터리 스토리지 시장은 11월 말에만 거의 9.2기가와트(GW)의 새로운 용량을 설치하여 기록적인 성장을 이루었습니다. 그렇다면 보다 안정적인 전력 분배로의 도약은 근본적인 수준에서 어떻게 이루어질까요?

미국 에너지 정보국(EIA)에 따르면 2024년에 미국의 배터리 용량이 무려 89% 증가할 것으로 예상되지만, 주로 리튬 이온 배터리 시스템의 빠른 도입이 근로자, 지역사회, 에너지 인프라에 위협이 되지 않도록 하기 위해 아직 해야 할 일이 더 많습니다.

Transmission Image.jpg

배터리 에너지 저장 시스템의 글로벌 중요성

BESS는 전력 공급과 수요의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 하며, 특히 더 많은 국가들이 태양열이나 풍력과 같은 재생 에너지원으로 전환함에 따라 더욱 그렇습니다. 일반적으로 재생 에너지원은 본질적으로 간헐적입니다. 즉, 통제할 수 없는 다양한 환경 요인으로 인해 하루 종일 일관되게 전기를 생산하지 못합니다. BESS는 공급량이 많을 때 과도한 에너지를 저장하고 수요가 많을 때 분배하여 격차를 메우는 데 도움이 됩니다.

에너지 인프라를 강화하여 극심한 긴장을 견딜 수 있도록 하자는 아이디어는 칭찬할 만하고 논리적인 것이지만, 새로운 BESS 사이트를 서둘러 건설하는 과정에서 중요한 안전 문제를 간과해서는 안 됩니다.

그리드 안정화 외에도 BESS는 에너지 신뢰성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. BESS는 잉여 전기를 저장하여 정전 또는 전력망 고장 중에도 전력을 사용할 수 있도록 보장합니다. 이는 또한 탄소 배출을 줄이는 중요한 요소이기도 합니다. 저장된 재생 에너지와 마찬가지로 화석 연료 발전소에 대한 의존도도 감소하여 지속 가능한 에너지 혼합을 실현합니다. BESS가 교통수단의 전기화에 대한 지지를 어떻게 뒷받침하고 있는지 잊을 수는 없습니다. 전기 자동차(EV)가 주목을 받으면서 BESS는 전력망에 과부하를 주지 않고도 고속 충전 인프라를 촉진할 수 있습니다.

BESS 설치의 증가는 더 큰 위험을 의미할 수 있습니다.

시장 정보 회사 Rho Motion의 배터리 에너지 고정 스토리지 월간 데이터베이스에 따르면, 2025년 2월에만 재생 에너지 생산업체는 글로벌 에너지 네트워크에 10.5GWh 용량을 추가했습니다. 그러나 BESS 사이트는 전력 공급 과부하를 방지하는 유용한 방법이지만, 발전기가 더 큰 부담을 받는 피크 시간대에 저장된 에너지를 방출하는 데는 어려움이 따릅니다.

가장 큰 우려 중 하나는 온도 상승이 한 배터리 셀에서 다른 배터리 셀로 확산되는 위험한 연쇄 반응인 열 폭주입니다. 적절한 모니터링과 잠재적 장애의 조기 발견이 없다면 열 폭주 사고는 치명적인 화재로 확대되기 쉽습니다. 이러한 화재는 신속하게 확산되어 장치에서 장치로 전달되며, 상당한 재정적 손실, 환경적 손상, 그리고 물론 불화수소 가스와 같은 독성 물질 방출을 포함한 안전 위험을 일으킵니다.

이것이 바로 BESS 사이트의 안전과 운영을 유지하기 위해 첨단 열화상 솔루션이 필수가 되고 있는 이유입니다. 온도가 설정된 임계값을 통과할 때 경보 및 억제 시스템을 트리거할 수 있으므로 고급 분석을 사용하는 고정형 열화상 카메라가 가장 중요한 솔루션입니다.

A500f-A700F-3qtrFrtRght-01.pngfh-series-r_smaller.png

FLIR A500f/A700f 고급 스마트 센서(왼쪽) 및 FLIR FH 시리즈 R(오른쪽)은 충분한 실외 커버리지를 제공하며 발화가 일어나기 전에 핫스팟을 감지할 수 있습니다.

여기에서 BESS 및 기타 산업 현장에서 조기 화재 감지를 위한 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

관련 기사

기술 참고 사항

애플리케이션 노트: 배터리 에너지 저장 시스템용 FLIR 열 모니터링으로 안전 보장 및 화재 예방

Read more
기술 참고 사항

BESS 사이트의 내재된 위험은 무엇이며, 운영자가 이를 극복할 수 있는 방법은 무엇입니까?

Read more
애플리케이션 스포트라이트

상태 모니터링으로 전력 시스템의 신뢰성을 높입니다

Read more
Back to top