압축 공기 시스템의 누출 감지: FLIR Si124 음향 이미징 카메라로 Air Power East의 성공을 보여주는 사례 연구

FLIR Si124 음향 이미징 카메라: 누출에 대한 Air Power East의 비밀 무기

과제

30년 이상 Atlas Copco의 최고 대리점으로서 경험을 쌓아온 가족 경영 기업인 Air Power East는 이스트 앵글리아 전역의 다양한 산업에 고품질 압축 공기 시스템을 전문적으로 공급하고 있습니다. Jason Sewell의 리더십 아래 회사는 신뢰할 수 있고 효율적인 솔루션 제공으로 확고한 명성을 쌓았습니다.

그러나 Paul Musgrove가 관리하는 농업 제조업체를 비롯한 고객들이 우려하는 시스템 누수 방지라는 중대한 과제에 직면했습니다. Jason은 이 문제를 강조하며 “고객들이 완전히 유출되지 않는다는 것을 증명할 수 있는지 확인해 달라고 요청해 왔다”고 말했습니다.

동시에 Paul Musgrove는 에너지 낭비와 운영 비용을 줄이는 데 중점을 두고 압축 공기 시스템을 효과적으로 관리하고 유지하는 방법을 찾고 있었으며, "특히 에너지 가격이 현재와 같은 상황에서 가능한 한 비용을 절감해야 한다"고 강조했습니다.

이 두 가지 과제는 품질과 효율성에 대한 Air Power East의 약속을 유지하는 동시에 고객의 특정 요구 사항을 해결하기 위한 혁신적인 접근 방식이 필요했습니다.

해결책

Jason은 얽힌 문제를 해결하기 위해 교육 및 예측 유지보수 장비 독립 공급업체인 Baseline-RTS에 연락했습니다. 그들은 공기 누출을 정확하게 감지할 수 있는 고급 음향 이미징 도구인 FLIR Si124 카메라에 Air Power East를 도입했습니다. Jason은 설명합니다. "몇 가지 다른 모델에 대해 약간의 시장 조사를 한 다음 정상까지 이르렀습니다. 결국 우리는 FLIR에 연락하여 Si124를 시연 받았고, 그 이후로 그 제품을 만족하며 사용하고 있습니다."

Si124는 압축 공기 시스템의 가압 누출을 신속하게 찾거나 고전압 전기 시스템에서 부분 방전을 감지하도록 설계된 한 손으로 잡을 수 있는 가벼운 도구입니다. 124개의 마이크가 장착되어 초음파 정보를 시각적으로 표시하는 정밀한 음향 이미지를 생성합니다. 이 이미지는 디지털 카메라 사진 위에 실시간으로 전치되어 사용자가 소리의 출처를 정확하게 찾아낼 수 있습니다. Si124 카메라는 시끄러운 산업 환경에서도 기존 방법에 비하여 최대 10배 빠르게 문제를 감지할 수 있습니다. 또한 오프라인 편집, 분석, 고급 보고서 생성을 위해 FLIR Thermal Studio 제품군과 호환되며, 시설은 공과금 청구 비용을 절약하고 새 압축기 설치 비용을 지연시킬 수 있습니다.

결과

Si124 카메라의 사용은 혁신적인 결과를 가져왔습니다. Jason은 카메라의 효과에 대해 설명했습니다. "고객과 함께 돌아다니면서 우리가 화면에서 발견한 것을 정확히 보여주었습니다. 그리고 작은 누출이 발견되면 이를 교정한 다음 고객에게 시스템이 누출이 없음을 증명할 수 있습니다." 이 접근법은 압축 공기 시스템의 효율성을 높일 뿐만 아니라 Air Power East의 서비스에 대한 고객 신뢰를 강화했습니다.

정량적 결과는 Si124의 영향을 강조합니다. 이 카메라는 약 100입방피트/분(CFM)에 해당하는 누출을 감지할 수 있게 했으며, 이는 초당 약 50리터입니다. 이는 약 18.5킬로와트의 압축기 전력으로 이어지며, 특히 에너지 가격 상승에 비추어 상당한 에너지 및 비용 절감으로 이어집니다.

결론

에어 파워 이스트가 압축 공기 시스템의 복잡한 문제를 해결하기 위해 FLIR Si124 카메라를 채택한 사례는 산업 현장에서 혁신적인 기술의 힘을 잘 보여줍니다. 공기 누출을 성공적으로 감지하고 교정함으로써 운영 효율성이 향상되었을 뿐만 아니라 농업 제조업체에 상당한 에너지와 비용 절감을 가져왔습니다. 이 사례 연구는 복잡한 산업 문제를 해결하는 데 있어 고급 도구의 효과를 입증하고 산업 프로세스를 최적화하는 데 있어 기술 중심 솔루션의 중요성을 강조합니다.

관련 기사

기술 참고 사항

Streamline Acoustic Camera and User Management with the Organization Feature

Read more
애플리케이션 스토리

적시에 숨겨진 공기 누출을 발견하여 자동차 산업의 생산성과 경쟁력 향상

Read more
애플리케이션 스토리

음향 공기 누출 감지기로 이산화탄소 방출 감소

Read more
Back to top