숨겨진 공기 누출을 적시에 포착하여 심각한 사고를 예방하고 제약 공장에서 비용을 절감합니다.


한 글로벌 제약회사는 음향 카메라가 공장 구역의 숨겨진 공기 누출을 감지하기 위한 신뢰할 수 있고 빠르고 사용하기 쉬운 예방 정비 방법이라는 것을 발견했습니다.
공기 누출은 산업 환경에서 흔한 문제입니다. 압축 공기 시스템 누출에 대한 연구에 따르면 평균 누출률은 약 25%이지만 일부 시설은 누출을 통해 압축 공기를 최대 80%까지 잃고 있습니다. 적시에 감지 및 처리되지 않으면 이러한 누출로 인해 추가 비용, 예상치 못한 중단, 잠재적인 안전 위험까지도 발생할 수 있습니다. 공장 및 제조 시설에서 특히 공기 누출이 발생하기 쉬운 위치에는 장비 파이프라인, 파이프, 밸브, 장비 틈이 포함되며, 일반적으로 이러한 위치는 육안으로 볼 수 없고 특수 상태 모니터링 장비로만 추적 가능합니다.
한 대형 국제 제약 및 생명공학 회사는 압축 공기 누출에 대해 우려하고 있었으며 시기 적절한 감지를 위해 효과적이면서도 사용하기 쉬운 솔루션을 찾고 있었습니다. 누출 감지에 대한 회사의 요건 목록에서 속도, 정확성, 신뢰성이 높아짐에 따라 이들은 음향 카메라를 사용해 밸브 검사와 누출 감지를 수행하여 시설 내에서 압축 공기, 증기, 가스, 진공 누출을 찾기로 결정했습니다. 이 회사는 이 장치가 한 번에 큰 영역을 스캔하여 숨겨진 누출을 얼마나 효과적으로 포착할 수 있었는지에 빠르게 감명을 받았습니다. 이 장치는 누출의 정확한 위치를 파악할 수 있을 뿐만 아니라 누출 크기와 비용 계산을 제공하여 회사가 장비의 유지보수와 수리를 위한 데이터 기반 계획을 세울 수 있도록 했습니다.

이 제약 회사는 정기적인 예지보전 체제에 FLIR Si124-LD Plus와 같은 음향 카메라를 사용함으로써 공장 구역의 공기와 가스 누출을 감지하여 잠재적인 안전 문제를 예방하고 운영의 연속성을 보장할 수 있었습니다. 시간, 비용, 에너지 절약의 분명한 이점 외에도, 회사는 최소한의 교육으로 유지보수 주기에 장치를 쉽게 통합할 수 있는 것을 보고 매우 놀랐습니다.

누출은 압축 공기 시스템에서 낭비되는 에너지의 상당한 출처입니다.

Si 시리즈 플러그인이 있는 FLIR Thermal Studio Suite
열화상 카메라 또는 이 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 www.FLIR.com/si124를 참조하십시오.