적시에 숨겨진 공기 누출을 발견하여 자동차 산업의 생산성과 경쟁력 향상


자동차 산업은 방대한 양의 압축 공기를 사용합니다. 즉, 숨겨진 공기 누출은 적시 감지가 필요한 일반적인 방해 요소라는 뜻입니다. 방치할 경우, 감지되지 않은 압축 공기 누출은 높은 에너지 비용, 예상치 못한 정전으로 인한 상당한 재정적 손실, 심지어 잠재적인 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 누출은 또한 시스템 압력의 변동, 과도한 압축기 용량 또는 서비스 수명 감소, 공급 장비의 유지보수 증가와 같은 시스템 작동에 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 누출 위치를 파악하고 제때에 수리하여 압축 공기 시스템을 유지하는 것은 에너지를 절약하고 생산성과 경쟁력을 모두 향상시키는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.
부품 생산과 자동차 조립 공장에서 다량의 압축공기가 사용되기 때문에 자동차 산업은 특히 압축공기 누출이 발생하기 쉽습니다. 또한 압축공기가 장거리에 걸쳐 광대한 파이프 네트워크로 운송되는 대규모 제조 시설도 누출 가능성이 높습니다. 복잡한 제조 라인은 금속 주조, 금속 가공, 공구 제작, CNC 기계, 조립 로봇, 샌드 블라스팅 및 자동차 페인트 부스와 같은 압축 공기를 사용하는 공압 시스템을 사용하는 여러 공정으로 구성되어 있으며, 모두 누출에 취약합니다. 장비의 일반적인 약점에는 밸브, 파이프, 호스, 커넥터 및 도구 등이 있으며, 모두 단일 공장에서 수백 개에 달합니다. 또한 자동차 제조 시설은 일반적으로 소음이 많은 환경으로, 압축 공기 누출 위치를 찾는 것이 매우 어렵습니다.

FLIR Si124-LD Plus와 같은 음향 카메라를 사용하면 됩니다. FLIR Si124-LD Plus는 넓은 영역을 스캔하고 압축 공기 누출의 정확한 위치를 빠르고 정확하게 찾아내는 고급 예측 유지보수 솔루션입니다. 이 카메라는 유지보수 주기의 모든 단계에서 도입할 수 있으며 최소한의 교육만 필요한 안전하고 쉽게 작동되는 장치를 사용하여 작업을 중단하지 않고도 검사를 수행할 수 있습니다. 시끄러운 산업 환경에서도 사람의 귀에 들리지 않는 작은 누출을 식별하는 것 외에도, 함께 제공되는 머신 러닝 기반 분석 소프트웨어는 누출 크기와 비용 추정치를 보여주고 유지보수 및 수리 계획을 위한 실행 가능한 데이터를 생성합니다.

자동차 조립 공장에서는 광범위한 양의 압축 공기가 사용됩니다.

Si 시리즈 플러그인이 있는 FLIR Thermal Studio Suite
열화상 카메라 또는 이 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 www.FLIR.com/si124를 참조하십시오.