식음료 산업에서 소비자 안전 및 운영 효율성 보장


압축 공기는 식음료 산업의 거의 모든 생산 공정에 사용됩니다. 감지되지 않은 누출은 제품 오염, 효율성 감소, 가동 중단 시간 증가 및 안전 위험과 같은 심각한 결과를 초래할 수 있으므로, 효과적인 예측 유지보수 방법과 도구를 사용하는 것이 절대적으로 중요합니다.
압축 공기에 대한 업계 일반적인 응용 분야로는 생산 체인, 포장, 청소에서 다양한 목적으로 제품을 이동하고, 공압 공구를 작동하고, 액체 펌핑이 있으며, 이 중요한 압축 공기를 전달하기 위해 파이프를 통해 여러 압축기 자산을 연결합니다. 이러한 이유로 압축 공기 누출은 높은 에너지 비용을 초래할 뿐만 아니라 제조 효율성, 제품 품질, 식음료 제품의 안전을 위태롭게 하기 때문에 식음료 제조업체에 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다.

식음료 제품의 품질과 안전을 보장하기 위해서는 압축 공기 시스템의 효과적인 예측 유지보수 검사가 필수적입니다.
식음료 산업은 공공 안전을 보장하고 잠재적인 건강 위험으로부터 소비자를 보호하기 위해 엄격한 규제를 받습니다. 이는 또한 공기 누출이 특정 산업별 과제를 야기한다는 것을 의미합니다. 첫째, 진공 누출은 식음료 제품을 오염시킬 수 있는데, 이는 제조 시설의 공기에 식음료 제품에 해로울 수 있는 입자 및 오염물이 포함될 수 있기 때문입니다. 진공 누출은 이러한 오염 물질을 제품에 유입시켜 부패, 품질 문제, 심지어 소비자의 건강 위험을 초래할 수 있습니다.
둘째, 압축 공기 누출은 효율성을 감소시키고 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 압축 공기 시스템은 에너지 집약적이며 작동하려면 상당한 양의 전기가 필요합니다. 시스템에 누출이 있으면 압축 공기 압력이 떨어지며 필요한 압력을 유지하기 위해 시스템이 더 과중하게 작동해야 하므로 에너지 소비가 증가하고 운영 비용이 증가합니다. 식음료 산업에서 연중무휴 운영이 드물지 않기 때문에 이러한 추가 비용은 빠르게 상당한 수준으로 축적될 수 있습니다.
마지막으로 압축 공기 누출은 공압 도구 및 장비의 성능에 영향을 미쳐 효율성을 떨어뜨리고 수리 및 유지보수를 위한 가동 중단으로 이어질 수 있습니다.

제품 품질 저하, 운영 비용 증가, 소비자 안전 위험과 같은 문제를 방지하기 위해 식음료 제조업체는 압축 공기 시스템이 올바르게 작동하고 누출이 없는지 정기적으로 검사해야 합니다. FLIR Si124-LD Plus와 같은 음향 카메라를 사용하면 매우 작은 누출도 신속하게 식별하여 시스템의 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감하며 식음료 제품 품질과 안전을 보장할 수 있습니다. 또한 음향 카메라는 작업을 중단하지 않고도 식음료 산업의 일반적인 소음 환경에서도 장거리에서 정확한 누출 감지가 가능합니다. 또한 AI 기반 자동 거리, 누출 크기, 비용 예측을 통해 식음료 산업에서 예측 유지보수 의사 결정을 크게 촉진할 수 있습니다.

Si 시리즈 플러그인이 있는 FLIR Thermal Studio Suite
열화상 카메라 또는 이 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 www.FLIR.com/si124를 참조하십시오.