음향 이미징으로 지하 금고의 안전 보장

유명한 캘리포니아 유틸리티 회사는 지하 배전실에 숨겨진 전기 결함으로 인한 안전 위험에 직면했습니다. 이 회사는 고급 음향 이미징을 사용하여 결함을 조기에 감지하여 위험한 아크 플래시 사고를 예방하고 현장 기술자를 보호하는 방법을 발견했습니다.

해안 지하 금고에서 숨겨진 위험 해결

지하 중전압 및 고전압(MV/HV) 배전실은 종종 장비 무결성을 저하시킬 수 있는 까다로운 환경 조건에 노출됩니다. 수분, 온도 변동 및 제한된 환기는 t-바디 커넥터와 같은 중요한 전기 부품의 분해를 가속화하여 신뢰성 감소 및 유지보수 요구 증가로 이어질 수 있습니다.

지하 금고 내부의 정기 검사 중에 기술자가 갑자기 아크 플래시가 폭발했을 때 고압 케이블을 분리했습니다. 출처는 시간이 지남에 따라 내부 추적 및 수분 침입이 발생한 분해된 t-바디 커넥터로 추적되었습니다. 아크 플래시는 기술자의 손과 팔에 심각한 화상을 유발하여 제한된 전기 환경에서 노후화된 부품으로 인한 숨겨진 위험을 강조합니다. 이에 대응하여 이 회사는 장비 고장의 조기 경고 징후를 더 잘 이해하기 위한 안전 이니셔티브를 시작했습니다. 이들의 목표는 음향 이미징 기술이 안전 위험으로 확대되기 전에 부분 방전 활동 및 기타 열화 지표를 감지할 수 있는지 여부를 확인하는 것이었습니다.

기존의 방법은 숨겨진 결함에 대한 제한된 가시성을 제공합니다.

일상적인 금고 출입에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

  • 육안 검사 – 눈에 보이는 손상, 연기 또는 괴로움 징후 확인
  • 대기 테스트 – 위험한 가스가 없는지 확인
  • 환기 – 안전한 접근을 위한 공간 준비
  • 장비 격리 – 가능한 경우 시스템 전원 차단
  • 입력 및 수리 – 기술자가 유지보수를 수행하기 위해 입력

열화상 촬영은 때때로 드론이나 핫 스틱을 통해 원격으로 사용할 수 있지만 일반적인 관행은 아니며 열이 쌓이기 전에 발생하는 조기 전기 이온화를 식별하지 못하는 경우가 많습니다.

고급 음향 이미징으로 문제가 위험해지기 전에 감지

Flir Si2-PD는 지하 전기 검사를 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 직관적인 음향 이미징 기술은 초기 부분 방전을 감지하고 데이터를 명확하고 시각적인 결과로 단순화하는 한편, 내장된 분석은 결함 유형과 심각도를 자동으로 식별합니다. 이러한 기능은 함께 실행 가능한 안전 통찰력을 제공하여 운영자가 에너지가 공급되는 금고에 들어가기 전에 빠르고 자신감 있는 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

일련의 차단기를 검사하는 si2 pd 음향 이미징 카메라

Si2-PD는 부분 방전을 실시간으로 표시하며, 기기 내 심각도 분석은 즉각적인 의사 결정을 지원합니다.

주요 이점:

Si2-PD를 사용한 음향 이미징은 다음과 같은 몇 가지 안전 및 작동 이점을 제공합니다.

  • 조기 결함 감지 – 열이 축적되기 전에 전기 이온화를 식별합니다.
  • 비접촉, 원격 검사 – 외부 전원 공급 영역에서 안전하게 감지 가능
  • 동급 최고의 성능 – 마이크로폰 감도가 높아 미묘한 방전 신호 포착
  • 사용 편의성 – 현장 기술자를 위해 설계되어 전문가 수준 분석에 대한 의존성 감소

Flir Si2-PD를 사용한 t-바디 커넥터에서 부분 방전이 감지되었습니다.

Flir Si2-PD를 사용한 t-바디 커넥터에서 부분 방전이 감지되었습니다.

아크 플래시 사고를 방지하기 위한 입증된 도구

유틸리티 회사의 엔지니어링 팀은 Flir Si2-PD가 기술자가 잠재적인 아크 플래시 위험에 노출되는 것을 방지하는 효과적인 도구라고 결론지었습니다. Si2의 고급 음향 성능과 직관적인 인터페이스는 더 빠르고 안전한 검사를 가능하게 하여 현장 운영에서 무해하다는 회사의 목표를 지원합니다.

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

Back to top