ROI 가속화: 제조업에서 음향 이미징의 잠재력 활용


제조 시설에서 흔히 발생하는 현상으로 압축 공기 및 가스 누출은 상당한 재정적 손실을 초래하고 운영 효율성을 감소시키는 것으로 알려져 있습니다. 음향 이미징은 숨겨진 누출을 즉시 드러내고 에너지 손실 측면에서 비용을 실시간으로 추정할 수 있기 때문에 이러한 산업 환경 중 다수에서 효율적인 공기 누출 감지에 이상적입니다.
FLIR Si124-LD Plus와 같은 음향 이미징 카메라에 익숙하지 않은 기업은 제조소 규모뿐만 아니라 생산 프로세스의 고유한 특성으로 인해 이러한 카메라가 문제를 정확하게 감지하고 진단하는 능력에 대해 우려할 수 있습니다. 적어도, 예방유지보수를 위해 이러한 특수 장비를 구입하는 것에 대해 재고할 수 있으며, 시스템 비용이 시스템 사용의 이점보다 비쌀 수 있다고 걱정합니다.
이 문서에서는 음향 카메라가 에너지 효율성 개선 및 고가의 특수 가스의 조기 감지와 관련된 비용 절감에 매우 유용하며 단기간 내에 투자 수익(ROI)을 달성하는 두 가지 산업 환경에서 수행된 검사 결과를 살펴봅니다.

음향 카메라로 육안으로 보이지 않는 공기 누출 감지.
많은 산업 시설이 방대하며 수천 평방미터의 면적에 대량의 중장비가 들어 있습니다. 이 때문에 종종 예방유지보수 검사를 부정확하고 비효율적으로 수행하게 되는데, 두 가지 문제 모두 음향 카메라가 매우 잘 대처할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 한 제조업체는 음향 이미징을 활용하는 데 관심이 있었지만 시설의 크기가 6,500m2로 너무 커서 정확한 공기 누출 감지가 너무 어려워 ROI를 얻기 어려울까 걱정했습니다. 그러나 검사 시연 중에 음향 카메라는 압축 공기 시스템에서 155개의 누출을 즉시 식별할 수 있었으며, 이는 약 미화 11,000달러에 달하는 손실을 야기하는 것으로 추정되었습니다. 누출은 단 6시간의 검사 기간 내에 발생했으며, 이는 2.5분마다 누출을 식별하는 것과 같습니다. 그 결과를 감안할 때, 음향 카메라 획득에 대한 ROI는 약 4~6개월 내에 2회의 서비스 주기 내에 달성될 것으로 추정되었으므로, 음향 카메라를 획득할 가치가 있었습니다.

FLIR Si124-LD Plus와 같은 음향 카메라는 또한 자동차 공장에서 업계에서 흔히 발생하는 압축 공기 누출뿐만 아니라 아르곤 및 이산화탄소와 같은 특수 가스 누출을 찾기 위해 사용되었습니다. 특수 가스 누출은 특히 비용이 많이 드는 경향이 있는데, 그 이유는 시장 가격이 수요에 의해 결정되고 공급업체로부터 구매됨으로 인해 증폭되기 때문입니다. 특수 가스가 저장되고 혼합되는 영역에서 음향 카메라는 5개의 누출을 감지하여 정확한 위치를 화면에 표시했습니다. 그런 다음 스냅샷을 촬영하고 함께 제공되는 클라우드 소프트웨어에 업로드하여 실시간으로 비용을 추정했습니다. 검사는 10분밖에 걸리지 않았지만, 5개의 특수 가스 누출에 대해 계산된 연간 절감액은 약 미화 12,500달러에 달했습니다. 시설 규모, 공기 누출 감지 및 수리를 통해 달성되는 에너지 효율성 개선, 특수 가스 누출의 조기 감지를 통한 절감을 고려할 때 음향 카메라 획득에 대한 ROI는 단 2개월 이내에 달성될 것으로 추정되었습니다.

Si 시리즈 플러그인이 있는 FLIR Thermal Studio Suite
열화상 카메라 또는 이 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 www.FLIR.com/si124를 참조하십시오.