초음파 누출 감지 카메라를 사용하여 부분 방전(PD)을 신속하게 찾는 방법

고객의 문제

수년 동안 유틸리티 회사는 고전압 전기 장비에 부분 방전(PD) 측정을 수행해 왔습니다. PD는 장비 고장 또는 심지어 더 심각한 사고로 이어질 수 있는 절연 열화의 지표입니다. 전통적인 초음파 솔루션을 사용하면 시스템이 크고 번거로울 수 있으며 일반적으로 음향 엔지니어가 검사 보고서를 분석해야 합니다. 이를 감안하면 검사 빈도가 낮아져 모터, 발전기, 개폐기 및 변압기와 같은 장비가 PD 관련 문제에 취약해질 수 있습니다.

아래 내용을 계속 읽거나 PDF를 다운로드하십시오.

지금 다운로드

Substation_morevibrant_1.jpg

Si124는 안전한 거리에서 넓은 영역을 스캔하여 검사 속도를 높입니다.

하이라이트 솔루션

음향 이미징 또는 초음파 소리를 볼 수 있는 능력은 유틸리티 조직이 부분 방전(PD)의 존재를 찾는 데 사용하는 효과적인 방법으로 부상했습니다. 이를 통해 전문가는 예방 유지보수 루틴을 더 자주 수행할 수 있어 중요한 시스템의 가동 중단으로 이어질 수 있는 임박한 전기 고장에 대해 중요한 첫 번째 경고를 제공할 수 있습니다. FLIR Si124 산업용 음향 이미징 카메라는 음파를 감지, 표시 및 기록하여 정확한 음향 이미지를 생성합니다. 음향 이미지는 980g보다 약간 더 무게가 가벼우며 사용이 간편하고 인체공학적인 한 손 카메라 솔루션을 통해 디지털 카메라 이미지에 실시간으로 오버레이됩니다.

Si124-Acstc-04.jpg

고전압 전기 시스템 내에서 부분 방전을 빠르고 안전하게 찾습니다.

결과

FLIR Si124를 사용하면 전문가는 최대 100미터 거리에서 문제를 안전하게 감지하고 방전 패턴을 분석할 수 있습니다. 카메라는 표면 방전, 부유 방전 및 공기 중 방전을 포함한 세 가지 부분 방전 유형을 분류합니다. 방전의 유형과 심각도를 알면 사용자가 수리의 우선순위를 정할 수 있습니다.

이미지 캡처는 사용자가 시스템에서 생성된 PD 패턴에 대한 심층 분석을 추가로 수행할 수 있도록 Wi-Fi를 통해 FLIR 음향 카메라 뷰어 클라우드 서비스에 빠르게 업로드됩니다. 그런 다음 사용자는 보고서를 생성하고 동료와 쉽게 공유할 수 있습니다.

Si124-Acstc-09.jpg

시스템은 추가 분석을 위해 PD 유형 분류 및 PD 패턴을 신속하게 제공합니다.

Si124를 사용하면 고객이 더 자주 검사를 수행할 수 있어 유틸리티가 전력 흐름을 유지할 수 있습니다.

FLIR Si124에 대한 자세한 정보 또는 제품 시연 일정을 예약하려면 www.FLIR.com/si124를 방문하십시오.

Related articles

Fundamentals

FLIR Si124로 소리 시각화: 초음파 누출 감지 카메라

Read more
Recorded Webinar

Webinar: Intelligent, Sound-Based Solution for Industrial Condition Monitoring

Read more
Tech Note

음향 이미지 장치에서 찾아 보아야 할 7가지 사항

Read more
Back to top