FLIR Si1-LD로 철도 제동장치 공기 누출 감지 및 우선순위 지정

철도 교통은 지상 운송 수단 중 가장 안전한 방식 중 하나로 널리 인정받고 있으며, 이는 100년이 넘는 기간 동안 지속된 안전 기술과 공학적 혁신의 결과입니다.

이러한 유산의 주요 이정표 중 하나는 1869년 4월, 발명가 George Westinghouse가 페일세이프 기능이 있는 공기 제동 시스템으로 특허를 받은 사건입니다. 이 획기적인 기술은 철도 안전에 혁신을 가져왔고 오늘날도 여전히 널리 사용되고 있습니다.

railway-brake-system-compressed-air-1200x628.jpg

철도 제동 시스템

Westinghouse의 공기 제동 시스템은 단순하면서도 매우 효과적인 원리에 기반하고 있습니다. 이 시스템은 공기압을 이용해 브레이크를 작동시킬 뿐만 아니라, 시스템에 이상이 생길 경우 자동으로 제동이 걸리도록 설계되어 있습니다. 열차의 각 객차에는 자체 압축 공기 저장 탱크(리저버)가 있으며, 제동 시스템이 충분한 압력 상태에 있을 때는 브레이크가 해제된 상태를 유지합니다. 반면, 압력에 이상이 생기면—예를 들어 압축기 고장이나 차량 분리 등—압력이 떨어지고, 이때 브레이크가 자동으로 작동하여 열차가 정지하게 됩니다. 이러한 메커니즘은 비상 상황에서도 열차가 안전하게 멈출 수 있도록 보장합니다.

최신 철도 시스템에서는 일반적으로 기관차 컴프레서가 메인 저장소를 125~140psi(8.6~9.7bar)로 충전합니다. 그런 다음 열차 전체 길이에 걸쳐 설치된 제동관이 가압되는데, 일반적으로 화물 열차의 경우 90psi, 여객 열차의 경우 110psi로 가압됩니다. 열차 기관사가 제동 핸들을 움직여 이 압력을 줄이면 각 차량에 신호를 보내 저장소에 저장된 공기를 사용하여 제동 장치를 작동시킵니다.

이 시스템의 핵심은 일정한 공기압을 안정적으로 유지하는 데 있습니다. 예를 들어, 호스가 파열되면 압력이 급격히 떨어지고, 이로 인해 비상 제동이 자동으로 작동됩니다. 하지만 압력이 서서히 빠져나가는 미세한 누출은 비상 제동을 유발하지는 않지만, 시스템의 전반적인 효율을 현저히 떨어뜨릴 수 있습니다. 이런 누출은 압축기에 지속적인 부담을 주어 기계 부품의 수명을 단축시키고, 에너지 비용을 증가시킵니다. 시간이 지나면서 이러한 누출은 제동 시스템 내 더 큰 고장의 전조일 수 있습니다.

문제는 이러한 미세한 누출을 분주한 철도 차량기지, 정비창과 같은 환경 속에서 찾아내는 일이 매우 어렵다는 점입니다. 소형 누출의 음향 신호는 주변 기계 작동음에 묻혀버리는 경우가 많아, 기존의 탐지 방식으로는 많은 시간과 노력이 들며 신뢰성도 떨어지는 경우가 많습니다.

최신 누출 감지: FLIR Si1-LD 소개

이러한 과제를 해결하기 위해 FLIR는 철도 인프라의 전형적인 소음 환경에서도 압축 공기 누출을 정밀하게 감지하도록 설계된 고도로 정교한 도구인 Si1-LD 휴대용 음향 카메라를 개발했습니다. Si1-LD는 초고감도 마이크 96개를 컴팩트한 배열로 구성해, 누출 시 발생하는 초음파를 감지하고 이를 시각적 이미지로 변환하여 밝은 5인치 HD 화면에 실시간으로 표시합니다.

Si1-LD는 2~100kHz의 주파수 범위에서 작동하며, 극히 미세한 누출도 찾아낼 수 있습니다. 예를 들어, 2.5미터 거리에서는 분당 0.01리터 수준의 아주 작은 누출까지 감지할 수 있으며, 대형 누출의 경우 최대 130미터 거리에서도 탐지가 가능합니다. 이를 통해 유지보수 인력은 전기 공급 중이거나 움직이는 차량에 대해서도 안전한 거리에서 점검을 수행할 수 있습니다.

Si1-LD의 두드러진 특징 중 하나는 ‘대역 통과 필터링(Band Pass Filtering)’ 기술입니다. 이 첨단 기능을 사용하면 특정 주파수를 분리하여 배경 소음을 효과적으로 필터링하고 공기 누출로 인해 방출되는 주파수에 집중할 수 있습니다. 이는 철도 정비창이나 야외 선로처럼 산업 소음이 많은 환경에서 정확한 진단을 가능하게 하는 매우 중요한 기능입니다.

효율 극대화를 위한 수리 우선순위 지정

누출 검사를 완료한 후, 엔지니어는 다양한 크기와 심각도의 누출을 발견하는 경우가 많습니다. 이러한 경우, 먼저 수리할 대상을 결정하는 것이 안전과 에너지 효율성 모두에 중요할 수 있습니다. FLIR Si1-LD는 온보드 누출 크기 정량화 기능으로 이러한 프로세스를 간소화하는 데 유용합니다. 이 기능은 각 누출의 크기를 추정하여 유지보수팀이 잠재적인 공기 손실 및 에너지 절감을 기반으로 수리의 우선순위를 정할 수 있도록 합니다. 가장 큰 누출 부분을 먼저 해결하면 운영 비효율성을 크게 줄일 수 있습니다.

안전하고 유연한 데이터 관리

현대 산업 환경에서는 데이터의 보안성과 전송 편의성이 모두 중요합니다. 특히 철도 관련 조직에서는 사이버 보안 문제로 인해 USB 장치 사용을 제한하는 경우가 많습니다. 무선 전송은 대안처럼 보일 수 있지만, 많은 철도 시설은 Wi-Fi 인프라가 부족하거나, 외부 장비의 접속을 제한하고 있습니다.

이러한 상황에 대응하기 위해, FLIR Si1-LD는 액세서리 데이터 케이블을 통해 USB나 Wi-Fi 없이도 점검 이미지와 결과를 PC나 노트북으로 직접 전송할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 원격지나 보안이 중요한 현장에서도 안전하고 유연한 데이터 관리가 가능합니다.

사용자 중심의 실용적 설계

철도 유지보수 인력들이 자주 언급하는 고민 중 하나는 새로운 진단 장비의 복잡한 사용법과 학습 곡선입니다. FLIR은 이러한 현장의 피드백을 반영하여 Si1-LD를 직관적이고 쉽게 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 직관적인 설계로 사용자는 최소한의 교육으로 첨단 음향 검사를 수행할 수 있습니다. 이는 진정한 의미의 ‘포인트 앤 슛(point-and-shoot)’ 방식의 장치입니다. 일단 의심되는 누출 영역을 조준하면 카메라가 누출 위치를 자동으로 식별하고 표시하며 동시에 크기 정량화도 완료합니다.

현장에서의 내구성을 보장하기 위해 Si1-LD는 견고한 케이스에 들어 있으며, 단단한 하드쉘 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다. 이는 작업장에서든 멀리 떨어진 철도 노선에서든 운송 및 사용 중에 뛰어난 보호 기능을 제공합니다.

 

더 넓게 바라본 철도 유지보수

영국 철도 제동 시스템 시장은 2024년 기준 약 3억 7,300만 파운드 규모로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 3.3%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 성장은 엄격한 안전 규제, 예측 정비에 대한 관심 증가, 그리고 에너지 효율적인 교통 수단에 대한 수요 확대에 힘입은 것입니다.

제동 시스템 내 공기 누출을 최소화하는 일은 안전성과 신뢰성을 높이는 데 그치지 않고, 불필요한 에너지 소비를 줄여 환경 목표 달성에도 기여합니다. 철도 업계가 배출가스 감축과 운영 효율 개선이라는 과제에 직면한 가운데, FLIR Si1-LD와 같은 장비는 현대 철도 정비 현장에서 없어서는 안 될 도구로 자리잡고 있습니다.

음향 이미징이 제동 시스템 이상의 광범위한 유지보수 작업을 지원하는 방법을 알아보려면 FLIR Si2-Pro가 정비창 효율성을 변화시키고 있는 방법을 살펴보십시오.

문의

An error has occurred while getting captcha image
Optin

양식을 제출하시면 Teledyne FLIR 개인정보정책쿠키정책에 동의하는 것입니다

관련 기사

애플리케이션 스토리

FLIR Si2-Pro 음향 카메라로 철도차량 정비창 효율성 향상

Read more
애플리케이션 스토리

비하인드 스토리: 음향 이미징 기술이 핀란드 국립 오페라 발레단의 원활한 운영을 지원하는 방법

Read more
애플리케이션 스토리

FLIR 음향 이미징으로 비용을 절감하는 Pennine Healthcare 사례

Read more
Back to top