FLIR Si2-Pro 음향 카메라로 철도차량 정비창 효율성 향상

정비창에 가해지는 압박

전 세계 철도 산업은 극과 극의 환경 속에 놓여 있습니다. 많은 나라에서는 효율적이고 새로운 고속철 서비스가 운영되고 있으며, 출퇴근 시간대에 과밀한 상황에서도 대체로 정해진 시간표를 잘 지킵니다. 반면, 일부 국가는 노후된 철도망과 신형·구형 차량이 혼재되어 있고, 잦은 고장과 서비스 불만으로 좋지 않은 평판을 안고 있습니다.

철도 운영사들은 효율적이고 정시 운행을 유지해야 하는 압박 속에 있으며, 서비스 수준 협약(SLA)을 지켜야 합니다. 이 기준을 충족하지 못하면 막대한 벌금이 부과됩니다. 예를 들어 영국에서는 일정 기준 이하의 서비스를 제공한 운영사가 벌금은 물론 운영권 박탈을 당한 사례도 있습니다.

이러한 이유로 철도 운영사에서는 유지보수를 매우 중요하게 생각합니다. 철도 차량의 정기 점검, 모니터링, 유지 보수 일정 등은 체계적으로 계획되어 운영되고 있습니다. 그런데 이렇게 철저하게 정비가 이루어지고 있음에도 불구하고, 여전히 고장과 문제가 발생하는 이유는 무엇일까요?

어느 철도 엔지니어에게 물어보더라도, 아무리 정비 일정이 철저히 관리되어도 예기치 못한 상황은 발생한다고 말할 것입니다. 극한의 기상 조건, 철로 위 잔해, 사람의 실수 등은 모두 예상치 못한 기계적 결함으로 이어질 수 있습니다. 이러한 일이 발생하면, 열차는 즉시 정비창으로 회송되어야 하며, 이로 인해 기존의 정비 일정이 지연되고, 열차 운행 시간표에도 변경이 생기며, 경우에 따라 서비스 수준 협약을 위반하여 벌금을 부과받는 상황이 생깁니다.

이처럼 갑작스러운 문제가 발생했을 때 가장 중요한 요소는 시간입니다. 차량 외부의 손상은 쉽게 확인할 수 있지만, 내부의 핵심 부품에 생긴 손상은 발견이 어렵고, 이를 진단하고 수리하는 데 상당한 시간이 소요될 수 있습니다.

FLIR Si2-Pro의 실사용 테스트

최근 붐비는 철도 정비창을 방문했을 때 FLIR Si2-Pro 음향 이미징 카메라가 실제로 엔지니어의 고장 진단 및 수리 속도를 얼마나 향상시킬 수 있는지를 검증하는 테스트가 진행되었습니다.

기존 누출 감지 방법과 최신 누출 감지 방법 비교

기존의 압축 공기 및 공압 시스템에서의 누출 탐지는 일반적으로 비눗방울 스프레이를 사용하는 방식으로 이루어집니다. 이 방식은 기술자가 열차 전체를 따라 걸으며, 시끄러운 배경 소음 속에서도 귀를 기울여 누출음을 감지해야 합니다. 의심스러운 소리가 들리면, 해당 부위의 연결부나 부품에 비눗방울 스프레이를 뿌려 누출 지점을 정확히 찾아냅니다. 이후 열차의 반대편에서도 동일한 절차를 반복합니다. 문제가 발견되지 않을 경우, 작업은 열차 내부에서도 이어지며, 이때는 스프레이를 적용하기 위해 내부 패널을 분리해야 하는 경우도 자주 발생합니다.

시행 중인 예방 유지보수

flir-si2-pro-detecting-compressed-air-leak-in-railway-depot_1200x628-v2.jpg

FLIR Si2-Pro를 사용하여 철도 정비창에서 누출 감지

엔지니어링 팀에게는 다소 뜻밖이었지만, FLIR Si2 카메라는 공기 공구 및 기타 공압 부품에 전원 공급을 위해 장착된 압축 공기 라인을 가진 정비창 자체에서 몇 곳의 누출을 감지했습니다. 감지된 누출들은 시설 관리팀에 즉시 보고되어 후속 조치가 이루어졌습니다.

카메라를 열차에 초점을 맞추자마자, 사용되지 않는 공압 커플링에서 누출이 감지되었고, 이어 차량 사이의 연결 부위에서도 여러 누출이 확인되었습니다. 이 중 사람의 귀로 들을 수 있었던 누출은 단 하나에 불과했으며, 나머지는 일반적인 방법으로는 전혀 인지되지 않았을 것입니다. 이 같은 미세 누출은 열차의 전반적인 효율을 저하시킬 뿐 아니라, 향후 더 큰 문제로 이어질 수 있는 잠재적인 위험 요소이기도 합니다.

FLIR Si2-Pro의 탐지 범위는 매우 인상적입니다. 세차 중인 다른 열차와 작동 중인 라디오, 그리고 주변 소음이 가득한 정비창 환경에서도 30~40미터 거리에서 누출을 정확하게 찾아냈습니다.

열차 내부를 검사한 결과, 닫힌 점검 패널 뒤에서 여러 건의 누출이 추가로 확인되었으며, 이를 통해 정비팀은 즉시 보수 조치를 취할 수 있었습니다. 한 정비팀 구성원은 이 사례를 두고 “예측 맟 예방 정비의 훌륭한 예시”라고 표현했습니다.

결론적으로, 거품 분사는 FLIR Si2-Pro와 비교할 수 없었습니다. Si2-Pro는 단 한 대의 열차 점검만으로도 수 시간의 작업 시간을 절약했으며, ‘시간은 그 무엇보다 귀중한 자산’이라는 사실을 다시 한 번 입증해주었습니다. 이 기술이 바쁜 철도 정비창의 전체 정기 정비 과정에 적용된다면, FLIR Si2-Pro가 단기간에 얼마나 많은 비용과 시간을 절감할 수 있을지는 명확합니다.

가벼운 휴대용 FLIR Si2 Pro의 누출 감지 기능은 전체 기능의 일부일 뿐입니다. 내장 소프트웨어를 통해 카메라는 누출을 보고하고 시정조치의 우선순위를 정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 음향 이미징 카메라를 사용하지 않고 공기 누출 감지 작업을 하는 현대적인 철도차량 정비창을 상상하기는 어렵습니다.

유지보수 시설을 담당하거나 유지보수 교육을 실시하는 경우, FLIRKOREA.com을 방문하여 음향 이미징이 시간을 절약하고 에너지 손실을 줄이며 전반적인 운영 효율성을 개선하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

음향 이미징이 열차 제동장치와 같은 중요한 시스템에서 공기 누출을 정확히 찾아내는 방법을 알아보려면 FLIR Si1-LD가 철도 제동 시스템 무결성을 지원하는 방법을 읽어보십시오.

문의

An error has occurred while getting captcha image
Optin

양식을 제출하시면 Teledyne FLIR 개인정보정책쿠키정책에 동의하는 것입니다

 

관련 기사

애플리케이션 스토리

FLIR Si1-LD로 철도 제동장치 공기 누출 감지 및 우선순위 지정

Read more
애플리케이션 스토리

비하인드 스토리: 음향 이미징 기술이 핀란드 국립 오페라 발레단의 원활한 운영을 지원하는 방법

Read more
애플리케이션 스토리

적시에 숨겨진 공기 누출을 발견하여 자동차 산업의 생산성과 경쟁력 향상

Read more
Back to top