세계 각지에서 건축물 관련 문제는 법정 분쟁으로 이어집니다. 진실을 밝혀 내는데 가장 중요한 문제는 바로, 객관적인 사실을 찾아내는 것입니다. FLIR Systems의 열화상 카메라는 건축물이 관련 된 상당수의 법정 분쟁에서 판사나 배심원들이 올바른 판결을 내리는데 도움을 줄 수 있는 정보를 정확하게 제공 할 역량을 갖추고 있습니다.
일례로, FLIR 카메라는 최근 신축 아파트에 습기로 인해 발생한 피해와 곰팡이를 보여줌으로써 이탈리아 법정에서 그 가치를 인정받은 바 있습니다. 해당 아파트 주민들은 시공사의 부실 건설을 주장한 반면, 시공업체는 입주민들이 난방과 환기를 소홀히 하여 문제가 발생했다고 주장하였습니다. 해당 사건의 경우, FLIR 열화상 카메라를 활용해 검사를 시행함으로써 시비를 가릴 수 있었습니다.
재판은 이탈리아 비첸자 지방 법원에서 진행되었습니다. 신뢰 할 수 있을 만한 정보가 부족했던 비첸자 지방 법원은 기술 자문의 권고에 따라 Multites Srl사의 열화상 전문가에 검사를 의뢰하였습니다. 2008년에 설립 된 Multites Srl은 열화상 분석과 침습 관련 연구를 전문적으로 수행하는 열화상 자문기업이었습니다.
열교 현상
“분쟁 대상 아파트의 내외부를 검사한 결과, 일부 심각한 열손실 현상과 열교 현상이 발생하고 있다는 사실을 확인 할 수 있었습니다”라고 Multites 소속 열화상 자문관 Eviana Faccin이 밝혔습니다. “열교 현상은 단열이 부족한 지점에서 발생하는 현상인데요, 가장 저항이 적은 곳을 따라가는 열의 특성 때문에 발생합니다. 주변 자재에 비해 전도율이 월등히 높은 소재가 있는 경우, 열은 전도율이 높은 자재를 통해 단락 반응을 일으키는 경우가 종종 있습니다. 이것이 바로, 열교 현상이라고 할 수 있습니다. 그리고 이번 검사에서 열교 현상이 발생한 지점을 여럿 발견 할 수 있었습니다.”
Facchi는 추가 검사를 시행한 결과, 곰팡이 형성과 열교 현상에 직접적인 관계가 있다는 사실이 밝혀졌다고 전했습니다. “곰팡이가 발생한 지점과 열교 현상이 발생한 지점이 딱 맞아 떨어지는 것이 검사를 통해 확인되었습니다. 열화상에 열교 현상이 발생한 것으로 나타난 지점을 확인하니, 벽에 모두 곰팡이가 피어있는 것을 볼 수 있습니다.”
이상적이지 못한 환경조건
Faccini는 차가운 부분과 따듯한 부분의 온도 차 2°C에서 5°C까지 다양하게 나타났다고 전했습니다. “여기서, 참고해야 할 부분은 내부와 외부 온도의 차이가 저희가 검사를 위해 권고하는 수치에 비해 낮았다는 점입니다. 일반적으로, 건물 조사는 내외부 온도 차가 최소 10°C 가량 벌어졌을 때 시행하는 것이 가장 좋습니다. 하지만, 가을에는 그 정도 온도 차가 발생하는 경우가 드문 것이 문제였습니다. 아파트 실내 온도가 최소 20°C 이상을 유지해야 하는 상황에서 이상적인 환경이 조성 될 때까지 수 개월 동안 재판을 지연하는 것도 가능한 상황은 아니었습니다.”
“온도 차 조건이 이상적인 수준은 아니었음에도 불구하고 열화상 검사 결과, 습손과 곰팡이가 건축상의 결함으로 인해 발생했다는 것을 명확히 확인 할 수 있었습니다”라고 Faccin은 더했습니다. “설령, 입주민들이 고의로 습한 환경을 만들어서 상황을 악화시켰다고 하더라도, 열교 현상이 발생하고 있다는 사실은 피해의 책임이 시공을 담당한 업체에 있다는 것을 밝혀주었습니다.”
‘매우 유용한 광각렌즈’
Faccin은 이번 조사 작업에 FLIR B335 열화상 카메라와 45° 렌즈를 활용했다고 전했습니다. “이 카메라를 선택한 이유는 정말 우수 열화상 화질 때문입니다. 렌즈를 교환 할 수 있다는 점도 큰 역할을 했습니다. 건물 조사를 수행 할 때, 열화상으로 확인하고 싶은 부분이 있음에도 공간 제약 때문에 촬영을 하지 못하는 경우가 종종 발생하곤 하는데요, 그럴 때, 45° 광각렌즈가 정말 유용합니다.”
FLIR B335 열화상 카메라
FLIR B335 열화상 카메라는 건설 업계를 위해 특별히 설계 된 제품입니다. FLIR는 소비자들이 편의와 화질과 관련하여 제공한 피드백을 반영하여, 다양하고 여러 혁신적인 기능과 건설 현장이나 환경에 딱 맞는 디자인을 적용하였습니다.
보고서를 작성해야 할 필요가 있는 경우, Faccin은 FLIR Reporter 소프트웨어를 사용한다고 밝혔습니다. “이 소프트웨어는 사용하기가 정말 쉽고 건물 조사 보고서를 신속하고 효율적으로 작성 할 수 있게 도와줍니다. 그리고 마이크로소프트 오피스 제품과 완벽히 호환되기 때문에, 가장 흔하게 사용되는 문서 편집 프로그램을 통해 쉽고 빠르게 완성 할 수 있습니다: (워드). 워드의 경우, 대부분의 사람들이 활용을 할 주 알기 때문에, FLIR Reporter는 누구든 바로 사용이 가능한 소프트웨어입니다.”
교육의 중요성
“열화상 기술은 저희 회사가 건물 진단 업무와 이러한 법정 분쟁 관련 업무를 수행 할 때 결정적인 데이터를 제공해주기 때문에 정말 탁월한 선택이었다고 볼 수 있습니다”라고 Faccin은 전했습니다. "하지만, 자신이 무엇을 하고 있는지 아는 것도 정말 중요합니다. 카메라 사용법을 모르면, 원하는 결과를 얻어 낼 수 없기 때문입니다.”
이와 관련하여, FLIR는 열화상 전문가 교육 분야에서 세계 최고의 교육 및 훈련 기관으로서의 권위를 자랑하는 적외선 교육 센터(ITC)와 함께 교육 과정을 제공하고 있습니다. ITC의 경우, 국제적으로 가장 뛰어난 역량을 갖춘 써모그래피 전문 강사진을 바탕으로 고품격 인터랙티브 써모그래피 교육 프로그램을 운영하고 있습니다. 현재, 약 50개 국가에서 20개 언어로 교육이 이루어지고 있습니다. 아울러, 국제 인증 프로그램은 써모그래피 전문가의 교육 완수 등급을 1등급, 2등급, 3등급으로 분류하고 있습니다.
Faccin은 연수와 훈련이 정말 중요하다고 전했습니다. “Multites의 경우, 써모그래피 등급이 최소 2등급인 써모그래피 전문가만 고용하고 있습니다. 열화상 기술을 최대한 활용하려면, 최소한 2등급은 되어야 한다고 여기고 있기 때문에 그런 조건을 두고 있습니다.”