열에서부터 위험까지: 임업용 목재 건조 가마 및 바이오매스 건조기에 조기 화재 감지 시스템이 필요한 이유


임산품 제조 분야에서는 가마와 건조기에 의존하여 시장에 맞게 목재를 준비한다는 것은 널리 알려진 사실입니다.
이러한 중요 공정은 습기를 제거하고 목재를 안정화하며 제품 품질을 개선하여 배송 전에 자산을 최적화하지만, 가마와 건조기의 고유한 특성 또한 임업 부문에서 가장 화재가 발생하기 쉬운 환경 중 하나를 조성합니다.
최근 데이터에 따르면 산림 시설의 화재 위험이 얼마나 많은 비용을 초래하는지 알 수 있습니다. 작년에 미국에서는 산업 또는 제조 시설에서 38,000건 이상의 화재가 있었습니다. 글로벌 위험 컨설턴트 TÜV SÜD에 따르면, 이러한 화재로 약 12억 달러의 피해가 초래되었으며, 그중 상당한 비율은 건조와 가마 운영과 같은 고열과 관련된 제조 공정에서 기인했습니다.
가마와 건조기에서 기인하는 화재는 그 특성상 더 광범위한 산림 화재 통계에 자주 포함되어, 전반적인 위험에서 산업적 프로세스가 차지하는 역할을 모호하게 합니다. 하지만 이러한 열 기반 위험의 규모를 추론할 수는 있습니다.
최근 NFPA 요약에 따르면 2017년부터 2021년까지 미국 소방청은 산업 또는 제조 시설에서 연간 평균 36,784건의 화재에 대응하였고, 연간 15억 달러 이상의 직접적인 재산 피해가 있었습니다. 가마, 건조기 및 가연성 분진에 노출된 구역을 포함하여 이러한 화재의 대부분은 목재 가공에서 발생합니다.
2023년, 미국 소방청은 약 110,000건의 비주거용 건물 화재에 대응하였고, 31억 6천만 달러의 재산 피해가 있었습니다. 이러한 수치에는 가마와 건조기 위험이 있는 제조 시설 및 목재 가공 사업장에서 발생한 화재가 포함됩니다.
분명히, 임업용 목재 건조 가마 및 건조기의 특성상 이러한 현장에 내재한 화재 위험이 증폭될 수 있습니다. 이러한 시설은 목재를 고온에서 지속적으로 노출시키는 반면, 미세한 가연성 분진, 수지 축적물 및 높은 습도는 아주 작은 불꽃만 있어도 발화될 수 있는 사실상의 화약고가 됩니다. 작은 열점도 대규모 화재로 빠르게 확대되어 재고 손실, 생산 중단 시간 및 비용이 많이 드는 수리를 초래할 수 있습니다.
이러한 고위험 환경에서는 정기적인 수동 검사 및 스폿 온도 점검과 같은 기존 모니터링 방법은 별로 효과가 없습니다. 이러한 방법은 미묘한 초기 경고 신호를 쉽게 놓칠 수 있으며, 높은 습도와 산소 레벨이 큰 폭으로 변동이 있는 가마 벽 뒤 또는 배관에서는 내부 열점이 눈에 띄지 않게 발생할 수 있습니다. 이러한 숨겨진 공간은 방치될 경우 몇 시간 또는 며칠 동안 서서히 내부에서 연소하다가 불길로 번질 수 있습니다.
FLIR의 조기 화재 감지(EFD) 기술은 이러한 까다로운 환경을 위해 특별히 설계된 지속적인 비접촉식 열 모니터링 기능을 제공합니다. FLIR의 견고한 고해상도 열화상 카메라는 연기나 불꽃이 나타나기 훨씬 전, 위험한 상황이 되기 전에 온도 이상을 감지합니다.
바이오매스 가마 및 건조기의 조기 화재 감지를 위한 주요 장치는 다음과 같습니다.

극한 조건의 산업 열 구역용으로 제작된 이 카메라는 기존 SCADA 또는 화재 진압 시스템과 통합할 수 있는 프로그램 가능한 경보와 함께 지속적인 열화상을 제공합니다.
다용도의 컴팩트한 이 카메라는 건조기 외함 내부 또는 발화 위험이 높은 컨베이어 이송 지점 근처에 설치하기에 적합합니다.
열화상 및 실화상을 결합하여 시각적 검증과 함께 실시간 온도 매핑을 제공하여, 증기 또는 분진으로 인한 오경보를 줄입니다.

임업과 같은 혹독한 실외 환경을 위해 제작된 견고한 다중 스펙트럼 고정 카메라로, 열화상 및 4K 실화상을 결합하여 화재 위험을 조기에 감지하고, VMS를 통해 열점을 즉시 확인하며, 차량 배기 가스로 인한 허위경보를 줄여 원격 고위험 구역에서 지속적이고 신뢰할 수 있는 화재 감지에 이상적입니다.

바이오매스 준비 및 폐기물 시설에서 FLIR의 열화상 시스템은 완전히 점화되기 전에 숨겨진 열점을 감지하여 대규모의 상당한 손실을 예방할 수 있었습니다.
예를 들어, TAV Ludwigslust의 폐기물 모니터링 시스템은 FLIR의 포괄적인 EFD 시스템을 도입한 후 심각한 화재 사건이 전혀 발생하지 않았습니다. 이는 외부 소방 기관의 개입이 필요했고 회사 자체의 인정에 따르면 최대 5백만 달러의 손실을 초래할 수 있었던 2014년에 발생한 이전 화재 사고와 비교됩니다.
마찬가지로, 목재 제품 환경에서 Viper Imaging을 통해 통합된 FLIR 시스템은 온도 이상을 지속적으로 모니터링하여 화재가 확산되기 전에 환기, 청소 또는 전원 차단에 필요한 시간을 운영자에게 제공합니다.
물론, 물리적 자산을 보호하는 것 외에도 조기 화재 감지를 통해 공장은 더 엄격해지고 있는 보험 및 안전 규정을 충족할 수 있습니다. 이 제품은 우발적인 화재로 인한 환경 피해를 최소화하여 지속 가능한 산림 목표를 지원합니다.
FLIR EFD 카메라는 가마와 건조기의 까다로운 조건에 맞게 설계되었습니다. 이 제품은 분진, 습도, 온도 등이 극단적인 조건을 견디면서도 일관되게 정확도 높은 열화상 데이터를 제공합니다. 중요한 점은 탑재된 분석 기능을 통해 성가신 경보를 줄여, 실제 위협에 주의를 돌리고 운영자에게 생산에 집중할 수 있는 시간을 준다는 점입니다.
바이오매스 가마나 건조기 내부에서 화재 위험이 증가할 때는 1분이 중요합니다. 심지어 아주 작은 점화조차도 시설 전체를 빠르게 집어삼키는 화재로 이어져, 작업자들이 불길과 그 후속 피해를 막기 위해 고군분투하면서 며칠 또는 몇 주 동안 가동 중단이 발생할 수 있습니다. TAV Ludwigslust에서 입증된 바와 같이 생산 손실, 비상 대응, 장비 교체, 환경 정리 등에 소요되는 비용이 수백만 달러에 이를 수 있습니다.
열 조기 화재 감지는 가능한 가장 빠른 경고를 제공하여, 운영자가 단호하게 행동하고 자체 사업체를 보호할 수 있도록 합니다.
열이 필수 요소이지만 화재가 있어서는 안 되는 산업에서 FLIR의 조기 화재 감지 솔루션은 운영자에게 감시의 눈을, 사업장 소유자에게 종합적인 보장에 대한 요구를 제공합니다. 가마에서 발화되는 재해를 기다리지 말고, 지금 건조기에 대한 보호 조치를 취하십시오.
오늘 양식을 작성하여 FLIR 조기 화재 감지 전문가에게 연락하여 임업 작업을 안전하고 원활하게 실행하도록 하는 맞춤형 솔루션을 살펴보십시오.