열화상을 통해 대량 보관 구역에서의 발화 전에 화재를 예방하는 방법

5천만 달러의 화재 손실: 임업용 대량 보관이 취약한 이유

 

임업 사업체에 대한 위협의 증가는 무시할 수 없는 수준이 되었습니다. 실제로, 임업 부문에서 대량 보관 시설보다 화재 위험이 더 큰 환경은 거의 없습니다.

최근 2023년, 칠레 중남부에서 발생한 재난적인 산불로 430,000헥타르가 넘는 땅이 불에 탔습니다. 산림 대기업인 Arauco 한 곳에서만 피해와 운영 중단으로 5천만 달러의 추정 손실이 발생하여, 기후 관련 화재 사건이 산림 구역뿐만 아니라 산림 사업체까지 어떻게 교란하고 있는지 확실하게 보여주었습니다.

이는 별도의 독립된 사건이 절대 아닙니다. 톱밥, 목재칩 또는 나무껍질을 포함하는 임업 야적장은 작은 더미에 대량의 인화성 물질을 포함하고 있기 때문에 화재가 가능할 뿐만 아니라 발생 확률도 상당히 높습니다.

wood dust_cyclonic separator.jpg

숨겨진 열점은 미생물 분해, 마찰 또는 환기 불량으로 인해 형성된 후, 육안 검사 또는 휴대용 프로브의 범위를 넘어 표면 아래에서 며칠 동안 서서히 점화될 수 있습니다.

그 결과는? 진화가 불가능한 파괴적인 불길로 인해 저장된 자재뿐만 아니라 인접한 자산, 기계 및 건물을 파괴할 수 있습니다.

그러나 열화상을 사용하면 연기 또는 불꽃을 기다리지 않고 심지어 대규모 옥외 더미에서도 초기에 내부 온도 이상을 감지할 수 있습니다.

바이오매스 보관 시설에서의 숨겨진 화재 위험

운영자의 어려움은 표면 차원의 검사 또는 주기적인 온도 점검으로는 보호 기능을 거의 할 수 없다는 것입니다. 내부 열 축적이 육안으로 보이지 않고 깊이와 위치 모두 예측할 수 없기 때문입니다. 바로 여기에서 열화상을 통한 조기 화재 감지이 혁신적인 역할을 할 수 있습니다.

Biomass Fire Article_pile work.jpg

조기 감지는 사전 예방적인 개입을 의미합니다

스프링클러, 일제살수식 시스템, 난연성 담요 등의 표준 화재 진압 시스템은 매우 중요하지만, 이는 사후 대응을 위한 것일 뿐입니다. 이는 연기, 화염 또는 극심한 표면 열이 이미 감지된 후에만 작동되므로, 발화를 완전히 차단하기에는 너무 늦은 경우가 많습니다. 그 결과 직원 안전, 제품 및 장비가 모두 위험에 처하게 됩니다.

FLIR의 고급 열화상 카메라는 바이오매스 더미의 연중무휴 24시간 비접촉식 모니터링을 통해 조기 화재 감지를 가능하게 하여 이상 온도 추세를 실시간으로 감지합니다. 이를 통해 운영자는 조기에 개입할 수 있습니다. 즉, 자재를 제거 또는 이동하거나, 환기 조치를 강화하거나, 화재가 확산되기 전에 국부적인 진화를 실행할 수 있습니다.

열악한 원격 환경을 위한 설계

옥외 바이오매스 야적장에는 견고하면서도 지능적인 모니터링 시스템이 필요합니다. FLIR의 열 솔루션은 분진, 습도, 온도 등이 극단적인 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 제품은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 지속적인 열 스캐닝
  • 프로그래밍 가능한 온도 임계값을 사용한 카메라 내 분석
  • SCADA 또는 타사 시스템을 통한 자동 경보
  • 화재 진압 트리거 또는 드론 기반 검사와 간편한 통합

FLIR A500f/A700f 고급 스마트 센서와 같은 고정식 카메라에서,

a500f-a700f trimmed.png

FLIR A500f/A700f 고급 스마트 센서

자동화된 FLIR Axxx 시리즈와 같은 강력한 솔루션까지

A400-A700-3qtrFrtLft.png

FLIR Axxx 시리즈 스마트 센서

또는 거친 실외 환경을 위한 견고한 FH 시리즈 R,

fh-series-r_smaller.png

FLIR FH-시리즈 R

FLIR의 포트폴리오는 산업용 규모 감지에 맞게 제공됩니다.

무대응으로 인한 비용 증가

목재 보관 야적장의 화재는 며칠 동안 서서히 발화될 수 있습니다. 비상대응 서비스를 차단하고, 중요 장비를 손상시키며, 작업을 갑자기 중단시키고, 최악의 경우 심각한 건강 및 환경 위험을 초래합니다.

열화상은 이러한 위험이 확산되기 전에 예측하고 방지할 수 있는 방법을 제공하여, 주변 지역뿐만 아니라 작업자, 제품 및 수익률을 보호합니다. 바이오에너지 공장, 제재소, 목재 취급 현장 등의 대량 보관에서의 조기 화재 감지는 단순한 안전 조치가 아니라 현장 소유주가 무시할 수 없는 비즈니스 필수 요소입니다.

대량 보관 시설을 보호하기 위해 다음 단계를 따르십시오.

오늘 양식을 작성하여 FLIR EFD 전문가에게 문의하십시오.

관련 기사

기술 참고 사항

목재 제품 산업을 위한 열화상: 안전, 품질 및 운영 가동 시간 향상

Read more
사례 연구

FLIR Thermal Imaging Cameras Help Prevent Fires in Waste Incineration Plants

Read more
사례 연구

열화상을 이용하여 화재 위험 감소

Read more
Back to top