세계 최고의 스톤울 단열재 기업이 추천하는 FLIR 열화상 카메라

세계 각지에 생산시설을 보유하고 있는 단열재 제조기업 Rockwool은 국제 단열재 시장에서 최고의 기업 중 하나로 평가받고 있습니다. 최근, Rockwool Germany는 FLIR 열화상 카메라를 소비자들에게 추천하는 열화상 사업을 새롭게 시작하였습니다. Rockwool의 이번 열화상 사업을 총괄하는 Verena Pieper씨는 “스톤울 단열재 시장의 리더로서 저희 Rockwool은 열화상 분야의 시장을 선도하는 기업과 협업할 수 있는 기회를 찾고 있었고, 그래서 FLIR를 선택했습니다”라고 전했습니다

Rockwool Group은 스톤을 기반으로 한 세계 최고의 제품과 시스템을 공급하는 기업으로, 단열재 산업에서는 세계 시장을 선도하는 기업 중 하나로 평가받고 있습니다. 음향 시설 천장, 클래딩 보드(cladding board), 빌드 데스크(BuildDesk) 컨설팅 사업 등 다른 제품과 함께 Rockwool의 단열재는 우수한 소음 방지 성능을 제공하고 편안한 실내 환경을 만들어줄 뿐만 아니라, 에너지 효율성과 화재 대비 안전성까지 높여주는 역할을 합니다.

Pieper씨는 열화상 기술은 단열재의 효용성을 판단할 때 가장 유용하게 쓰일 수 있는 기기로, “요즘 판매되는 열화상 카메라는 가격이 합리적이면서도 뛰어난 열화상 품질을 제공합니다”라고 설명했습니다.

열화상카메라의 사용을 권장하는 Rockwool 

이에, Rockwool은 고객들이 열화상 기술에 익숙해질 수 있는 기회를 마련하고자 하였습니다. 그녀는 “단열 효과를 정확히 입증할 수 있는 방안으로, Rockwool은 열화상 카메라의 사용을 장려하고 싶었습니다. 이는 향후, 단열재 전문가가 건물의 어느 부분에 특별한 주의가 필요한지를 결정하는데 도움을 주고 고객에게 작업의 효과를 보여줄 수 있게 해줄 전망입니다”라고 말했습니다.

이를 위해 Rockwool은 Rockwool 대리점, 건축가, 건축업자 등 기타 건축물 전문가를 위한 교육 프로그램을 개발하였습니다. 이틀에 걸쳐 열화상 관련 이론과 실습을 다루는 이 프로그램에는 참가자들이 동료 수강생이나 열화상 전문가와 열화상 카메라를 활용한 특이 사례에 대해 토론할 수 있는 심화 과정(선택 과정)도 포함되어 있습니다.

'FLIR는 탁월한 선택'

Rockwool은 주저하지 않고 FLIR를 선택하였습니다. 그녀는 “자문을 구한 열화상 전문가들의 이야기를 종합해본 결과, FLIR가 전 세계적으로 열화상 카메라 분야를 이끄는 리더일 뿐만 아니라, 시중에서 가장 우수한 열화상 카메라를 생산, 판매하는 기업이라는 사실을 확인할 수 있었습니다.”라고 밝혔습니다.

Rockwool이 자문을 구한 전문가 중에는 Daniel Jung씨도 포함되어 있었습니다. 열화상 전문가로서 15년 이상의 경력을 갖춘 Jung씨는 적외선 교육 센터에서 강사로 활동하기도 하였으며, 10여년 전에는 자신의 개인 교육/훈련 프로그램을 개발하여 현재는 자체적으로 소비자들을 대상으로 적외선 교육을 실시하고 있습니다. 그는 “제가 열화상 카메라를 처음 접했을 때에는 복잡한 냉각 시스템과 벨트식으로 착용해야 하는 큰 배터리 팩을 갖춘 제품이 대부분이었기 때문에 작업이 상당히 번거로웠습니다. 하지만, 최근에 판매되는 열화상 카메라는 디지털 카메라처럼 작고 가벼울 뿐만 아니라, 사용하는 방법도 상당히 쉽습니다”라고 말했습니다.

Jung씨는 “제 경험을 기준으로 보았을 때, FLIR 열화상 카메라는 매우 사용자 친화적입니다. 작고 가벼운 FLIR 카메라는 설계도 우수하고 FLIR에서만 활용이 가능한 자체적인 파일 형식이 아닌, 라디오메트릭 JPEG 파일로 열 데이터를 수집하기 때문에 활용성이 높습니다. 이는 열화상 이미지를 조회하기 위해 별도의 특별한 소프트웨어를 설치할 필요가 없다는 뜻입니다.”라며, FLIR 열화상 카메라가 Rockwool 교육 과정에 탁월한 선택이라는 Pieper씨의 견해에 동의한다는 의견을 밝혔습니다.

Pieper씨는 “교육 과정에 참가한 수강생들도 이와 같은 피드백을 전했습니다”라고 덧붙이며, “과정에 참여한 수강생들 중에는 실제로 열화상 카메라를 직접 보유하고 있는 수강생도 있었는데, 카메라를 보유한 10명 중 9명은 FLIR Systems의 열화상 카메라를 보유하고 있었습니다. FLIR 카메라를 보유한 모든 수강생은 FLIR 열화상 카메라 품질과 A/S에 매우 긍정적인 평가를 내렸습니다. 열화상 카메라는 없지만 구입을 희망하는 수강생들의 경우, 대부분은 저희가 추천하는 FLIR B-시리즈 열화상 카메라를 구입하고 있습니다”라고 말했습니다."

'단순한 포인트-앤-클릭 그 이상'

Pieper씨는 FLIR 열화상 카메라가 사용하기가 쉬운 것은 맞지만, 단순히 포인트-앤-클릭으로 열화상 카메라의 기능을 모두 완벽하게 사용하는 것은 무리라고 밝혔습니다. “이번 열화상 사업을 처음 시작한 이유도 바로 이런 문제 때문이었습니다. 고객이 열화상 기술을 이용할 때, 기술을 올바르게 사용하기 위한 것이 이 사업의 목표입니다” 라고 말했습니다. Jung씨도 “열 물리학과 카메라 속성을 모두 이해하는 것이 중요합니다. 다시 말해, 무엇을 하고 있는지, 무엇을 해야 하는지 알고 카메라를 활용해야 한다는 뜻입니다” 라고 그녀의 말에 동의하였습니다.

이와 관련하여, FLIR는 열화상 전문가 교육 분야에서 세계 최고의 교육 및 훈련 기관으로서의 권위를 자랑하는 적외선 교육 센터(ITC)를 통해 교육 과정을 제공하고 있습니다. 적외선 교육 센터의 경우, 국제적으로 가장 뛰어난 역량을 갖춘 써모그래피 전문 강사진을 바탕으로 고품격 인터랙티브 써모그래피 교육 프로그램을 운영하고 있습니다. 현재, 적외선 교육 센터는 약 50개 국가에서 20개 언어로 교육을 실시하고 있습니다. 아울러, 국제적으로도 인증을 받은 적외선 교육 센터의 프로그램은 써모그래피 전문가 과정을 레벨1 레벨2 레벨3로 분류하여 제공하고 있습니다.

수년 간 적외선 교육센터 강사로 근무한 경험이 있는 Jung씨는 “Rockwool 교육 과정에 제공하는 프로그램 등 제가 자체적으로 개발하고 제공하는 교육 프로그램도 훌륭하지만, 적외선 교육 센터의 과정을 대체할 수는 없습니다. 단, 기존 적외선 교육 센터의 과정을 보완하는 용도로는 충분히 역할을 할 수 있을 것이라고 판단됩니다.”라고 말하며 적외선 교육 센터 교육 프로그램(ITC)을 자신이 직접 개발한 과정으로 대체할 생각이 없다고 전했습니다.

열화상 관련 노하우 공유

Pieper씨에 따르면, Rockwool 교육 사업의 목표는 열화상 카메라를 현재 사용하고 있는 수강생만을 훈련시키는 것이 아니라고 합니다. Pieper씨는 “훈련 과정 참가자에게 열화상 기술 노하우를 제공하는 것 외에도 독일 전역에서 지식과 경험을 공유할 수 열화상 전문가 네트워크를 구축하는 것이 Rockwool의 목표입니다. 열화상 교육 사업 매년 평균 30명, 지금까지 총 100명 이상의 수료생들을 배출하였습니다. 앞으로도 독일 전역에 열화상 기술을 알릴 수 있도록 노력할 계획입니다”라고 밝혔습니다.

Back to top