열화상 기술: 사용하기 쉬우며 삶에 필수적 입니다.


클랙커머스 제1 소방서는 미국 오리건주 5개 도시에 소방, 구조, 비상의료 서비스를 제공하고 있습니다. 클랙커머스 카운티 전역에 걸쳐 17개의 소방서가 전략적으로 배치되어 있고 직원 200명, 자원봉사자 100명이 넘으며, 주에서는 두 번째로 큰 소방지구로써 518 평방킬로미터에 달하는 지역 내 179,000여 지역 시민의 을 위해 복무하고 있습니다
미국의 수많은 다른 소방부서와 마찬가지로 클랙커머스 소방부도 십 수년 간 인명과 재산을 보호하는 귀중한 장비인 열화상 카메라(TIC)에 의존하고 있습니다.
Jason Ellison 대장은 오리건시의 역사적 건물 존 아담스 소방서(John Adams Fire Hall)에서 호출을 받는 사이에 “초창기에 비해 기술이 정말 많이 달라졌습니다”라고 말하였습니다. “우리가 처음 사용했을 때만 해도 열화상 카메라는 너무 크고 귀찮고 비싸기까지 했습니다. 사실 그 때 당시는 전 구역에서 카메라를 두 대밖에 사지 못했습니다. 그렇지만 요즘 구할 수 있는 것 같은 저가 모델이 나오기 시작했고 소방장비 당 한 대 꼴로 구비하여 구역 전체에서 거의 매일 이용하고 있습니다.”
“열화상 기기는 맨눈으로 보는 것이 거의 불가능한 상황도 볼 수 있게 해주죠. 확실히 화재 현장 내부는 연기도 많고 어둡기 때문에 건물 구조를 알 수 없습니다. 열화상 카메라(TIC)는 가야 할 방향을 보여주기 때문에 재빠르게 이동하여 화재 현장을 찾거나 희생자를 찾을 수 있습니다; 기본적으로 아주 효과적인 지침을 제시해 줍니다.”
기술적인 부분을 간략히 말하자면, 열화상 카메라는 빛이 아니라 열을 이용하여 현장의 온도 차를 탐지하여 그 값을 선명한 열화상 비디오 이미지로 변환하여 카메라 LCD 용 화상을 만듭니다. FLIR K40 및 K50과 같은 일부 모델에서는 정지 화상을 캡쳐 및 내장 메모리에 저장하여 나중에 검토하거나 문서 작업 및 훈련 시 다운로드 받아 사용할 수도 있습니다.
“열화상 기기가 있으면 침실 복도를 따라가면서 침대, 옷장, 창문의 위치를 쉽게 파악할 수 있고 내 주변 사람 위치도 알 수 있습니다.” Ellison 은 이렇게 덧붙이기도 했습니다. “창문은 이차 진입구이므로 창이 어디 있는지 아는 것이 우리 안전에 절대적으로 중요합니다.”
Ellison 은 이렇게 설명하였습니다. 노즐을 든 소방관은 양손을 모두 사용하므로 열화상 카메라(TIC)를 휴대할 수 없는 게 일반적입니다. “검은 연기가 가득하고 환기구가 아직 뚫리지 않았다면 얼굴 바로 앞에 있는 손도 보이지 않습니다 . 그런데 열화상 기기를 들고 바짝 뒤에 따라붙은 지휘관은 열화상 카메라(TIC)로 소방관 앞에 있는 구조물의 전개 상황을 볼 수 있으므로 대원의 방향과 노즐 패턴을 지시할 수 있습니다.”
Ellison 의 말로는, 이 덕분에 작업 속도가 정말 빨라졌다고 합니다. “과거에는 한 손으로는 벽을 더듬고 다른 사람은 그 앞에 있는 소방관의 다리를 잡곤 했습니다. 집안을 눈을 감고 돌아다닌다고 생각해 보십시오. 딱 그 상황입니다. 귀중한 시간을 잡아먹는 행위죠.”
“이 기술 (TIC) 덕에 화재 중심부로 뛰어들어 보다 빠르고 안전하게 화재를 진압할 수 있습니다. 불이 꺼진 후에도 저는 카메라를 들고 (연기를 투시하여) 핫스팟이 있지 않은지 찾아봅니다.
클랙커머스 소방부는 갇혔거나 길을 잃었거나 실종된 사람을 찾을 때에도 TIC의 도움을 받습니다. “불이 난 곳에는 반드시 누군가 안에 남아 있을 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 열화상 기기는 모두가 빠져 나왔는지, 내부에서 수행할 작전이 ‘모두 해결’되었는지 확인하기에 효과적입니다. 기술 및 수상구조에도 사용합니다. 예를 들어, 강에 빠진 사람이 어둠 속 외딴 해안에 걸리지 않았는지 수색할 수 있습니다. 야간 교통 사고 현장에서 차 안에 갇힌 사람을 꺼내고 희생자의 위치를 찾아야 할 때가 있습니다.
“이 카메라가 컴퓨터만할 때부터 사용했습니다. 들고 다니기에는 너무 컸죠. FLIR K50 같은 신제품은 정말 가볍고 간단하게 생겼습니다. 우리가 기본적으로 23 킬로그램 정도의 장비를 짊어져야 한다는 점도 중요합니다. FLIR K50처럼 줄 하나에 매달 수 있는 작은 열화상 카메라(TIC)는 출동복이나 개인용 호흡기 (SCBA)에 붙이기 쉽고 장치가 필요할 때까지 그대로 두어 양손을 자유롭게 사용할 수 있어 매우 실용적입니다. 제 경우 핸들을 통해 손을 뻗어야 할 필요가 없고, 쉽게 잡았다 놓을 수 있어 전술적으로 아주 유용합니다.”
그는 온도 탐지 범위를 체온에 가깝게 좁혀 특히 온도가 높은 곳에서 희생자를 보다 빠르게 찾을 수 있도록 경보를 울리는 수색구조(SAR) 모드가 좋다고 합니다. 한편, 엔진사 화재 현장에서는 대체로 149- 649도씨 범위인 “화재 모드”에 두고 사용한다고 합니다. “극고온 기체가 있는 곳과 우리 주변 불길의 위치를 색깔로 보여주기 때문에 정말 편리합니다.”
요즘 나오는 열화상 기기는 LCD 화면이 크고 밝아져 더 인기입니다. FLIR K50에는 “큰 화면이 네개” 라 대원이 있는 곳이나 목표물 위치까지 안전하게 인도해 줍니다.”
가격이 현실적인 것도 크게 작용했습니다. Ellison에 따르면 “대원은 안전하면서도 가격 효율도 좋은 제품”을 원했다고 합니다. FLIR는 가격이 적당해 우리나 다른 부서가 장비에 카메라를 더 구비하여 작업 완수도나 안전을 향상해 줄 것입니다.”
Ellison은 올바로 사용하면 소방관들이 민첩하고 안전하게 움직이며 필요한 작업을 할 수 있게 해주는 도구라고 결론을 지었습니다. 우리 삶에 매우 필수적인 기술 입니다.