경제적, 환경적 우려로 인해 쓰레기의 처분, 처리, 중화, 재활용 등 공정에 대한 능률화 압박도 커지고 있습니다. GasFindIR 가스 탐지 적외선 카메라는 즉각적이고 구체적인 결과를 내놓음으로써 이러한 추세에 동조하고 있습니다. GasFindIR 가스 탐지 적외선 카메라는 즉각적이고 구체적인 결과를 내놓음으로써 이러한 추세에 동조하고 있습니다.
노르웨이 소재 Lindum Ressurs og Gjenvinning AS는 쓰레기 처리 솔루션을 전문으로 하는 회사입니다. Lindum은 분해와 재활용을 통해 쓰레기를 에너지로 바꾸는 일과, 매립지 가스를 추출해 전력 생산과 주택 난방에 쓰는 일을 꾸준히 해오고 있습니다. 이 회사의 주요 현장은 노르웨이 수도 오슬로에서 차로 한 시간 거리에 있는 Drammen으로, 이곳에는 바이오가스 생산 플랜트가 있고, 골라낸 고형 폐기물들이 점토층에 덮여 있는 커다란 매립지도 있습니다.
이 매립지에서 나오는 메탄 가스를 추출하여 전력 생산과 주택 난방에 쓰고 있습니다. 메탄은 무취의 환경 유해 가스로, 매립지에 형성된 압력으로 인해 생성됩니다. 또한 이 매립지는 주변 주거지를 괴롭히는 악취가스, 황화수소 (H2S)를 방출합니다.
해당 누출을 탐지해내기 위해 Lindum은 FLIR Systems 의 적외선 카메라, ThermoVision GasFindIR을 구입하기로 결정했습니다. 이것은 메탄을 포함한 약 20 가지 휘발성유기화합물(VOC)들을 추적해 시각화합니다.
표면적이 약 10 헥타르에 달하는 이 매립지는 1 주일에 두 번 동틀녁에 한 시간 가량 검사를 합니다. GasFindIR이 가스 누출을 즉시 검은색이나 흰색의 연기로 시각화해서 보여줍니다. 그러면 매립지 인력이 점토로 해당 누출을 덮고 다져서 황화물 악취를 중화시킵니다.
또한 GasFindIR은 매주 바이오가스 생산 파이프를 검사하는 데에도 사용됩니다. 이 카메라의 이점을 실감한 Lindum 회사는 다른 매립지 회사들에게도 GasFindIR 을 이용한 검사를 제공하고 있습니다. 표준 비디오 레코더로 쉽게 영상을 녹화, 저장할 수 있기 때문입니다.
“GasFindIR의 효율을 가늠하는 것은 쉽다. 우리는 1 주일에 4-5 개 누출을 찾아내어 그 악취가 번지는 것을 크게 줄일 수 있었다.”라고 운영 매니저 Aud Helene Rosenvinge는 말합니다.
“GasFindIR은 없어서는 안 될 유지관리 도구이자 안전 도구라고 생각한다.”라고 Rosenvinge는 말하며
1 년에 최소 12,000 유로의 비용절감이 예상된다고 덧붙였습니다.