광학 가스 화상 (OGI) 카메라는 위험하고 많은 비용을 초래하는 가스 누출을 적시에 탐지해낼 수 있는 확실한 수단입니다. 광학 가스 화상 (OGI) 기술은 정유, 화학, 석유화학, 기타 수 많은 산업에서 성공적으로 응용되어 노동자의 안전을 향상시키고 많은 비용을 초래하는 생산 중단을 방지해왔습니다.
화합물과 가스는 육안으로는 보이지 않습니다. 많은 기업들이 생산 공정의 전과 도중, 이후에 이러한 물질들을 집중적으로 다룹니다. FLIR 가스 감지 카메라는 일시적 가스 누출의 물리학을 이용해 가스를 시각화할 수 있는 적외선 카메라입니다. 이 카메라는 스캔한 구역을 전체 다 보여주는 사진을 만들어냅니다. 누출은 카메라의 뷰파인더나 LCD에 연기로 나타나 사용자가 일시적 가스 배출을 알아볼 수 있습니다.
석유화학 산업은 정유 회사의 기본 공급원료로 변환 공정이나 정유공장에서 보통 실시하지 않는 추가 분리를 통해 탄화수소와 그 밖의 물질들을 생산합니다. 이러한 산업에서 사용하거나 만들어내는 화학물질 대부분은 중파 가스 감지 카메라에 잘 보입니다. 이 화학 산업은 기본 공급원료에서 비탄화수소나 무기 화학물질을 생산합니다. 배치(batch)와 연속 공정들이 혼합되어 매우 높은 순도의 생산물을 내놓습니다. 중파장 가스 감지 카메라는 이 분야에서 발견되는 수 많은 화학물질들에 대해 반응이 뛰어납니다.
안전
기업에게 광학 가스 화상 (OGI) 카메라의 주된 성공 인자는 안전, 효율, 수익성입니다. 가스 감지 카메라는 빠른 비접촉식 계측기로 접근이 어려운 장소에서 사용할 수 있습니다. 이것은 수 미터 떨어진 곳의 소량 누출과 수 백 미터 떨어진 곳의 대량 누출을 탐지할 수 있습니다. 그러면 조작자가 누출에 바짝 다가갈 필요가 없어 안전이 크게 향상됩니다.
효율
스니퍼(sniffers)나 탐침을 사용하는 것은 매우 시간 소모적이며, 안전하고 누출이 없는 시설까지 점검하느라 많은 시간이 낭비됩니다. 가스 감지 카메라를 사용하면 전체 그림을 볼 수 있어서 조치가 필요 없는 구역들은 즉시 배제할 수 있습니다. 그러면 많은 시간과 인력이 절약됩니다. 가스 감지 카메라를 이용하면 계측을 원격으로 신속하게 실시할 수 있고, 무엇보다 문제를 조기에 확인할 수 있습니다.
환경 규제
광학 가스 화상 (OGI) 기술은 정유/광유 및 가스를 위한 최고 기술 기준(BREF)의 일환으로 EU의 새 산업배출지침(EID)이 정한 새로운 산업 배출 규제 및 절차를 해당 산업이 준수할 수 있도록 해줍니다. Chapter 5.1.4은 정유/광유 및 가스 산업부문을 위한 BREF 결론의 초안으로, 광학 가스 화상 (OGI) 기술을 세 가지 최고 기술(BAT) 중 하나로 보고 발산하는 휘발성유기화합물 (VOC) 배출을 모니터링 하는데 사용하도록 규정하고 있습니다.
광학 가스 화상 (OGI) 카메라: 살까, 임대할까?
최근 몇 년간 광학 가스 화상 (OGI) 카메라의 비용이 떨어지긴 했지만, 가스 감지 카메라를 구매하는 것은 여전히 많은 회사들에게 상당한 투자 비용입니다. 온열 측정 검사를 전문으로 하는 독일 서비스 회사 Itema GmbH의 CEO, Frank Zahorszki에 따르면, 광학 가스 화상 (OGI) 카메라의 구입 가격이 소규모 화학 회사들로 하여금 이 기술을 활용하지 못하게 할 정도는 아니라고 합니다. “오늘날, 점점 더 많은 회사들이 외부 서비스 공급자들과 계약을 맺고 누출 감지 및 수리를 전문 서비스 회사에게 맡기고 있는 추세이다.”라고 Zahorszki는 말합니다. “이것은 광학 가스 화상 카메라를 구입할 것인지, 아니면 임대할 것인지 질문을 남긴다.”
광학 가스 화상(OGI) 카메라를 구입하는 플랜트의 두 가지 주된 이유는 검사할 대상의 규모와 누출 시 카메라를 바로 사용할 수 있다는 점에 있습니다. 1년에 1-5 회 검사만 하는 회사들 또는 서비스 회사가 오기를 기다릴 형편이 되는 회사들은 외부 계약자를 선택하게 됩니다. 서로 다른 종류의 카메라로 서로 다른 종류의 가스를 모니터링 해야 할 때가 많은 회사들은 외부 서비스 공급자를 선택하는 것이 더욱 합리적입니다.
가스 감지 카메라 기술은 석유산업과 석유화학산업에서 다양한 용도를 가지고 있습니다.
GF320: 탄화수소
FLIR GF320 같은 광학 가스 화상 (OGI) 카메라는 석유화학 사업장에서 배관, 플랜지, 연결부의 누출을 찾아낼 수 있습니다. GF320은 넓은 구역을 재빨리 스캔하여 누출을 찾아낼 수 있어 접촉식 측정 도구로는 접근하기 어려운 플랜트를 모니터링 하는데 이상적입니다. 말 그대로 공정을 중단하지 않고도 교대조 하나가 수 천 개 부품을 스캔 할 수 있다는 뜻입니다. 이것은 수리로 인한 조업 중단을 줄여주고 공정을 검증해줍니다. 무엇보다 놀라울 정도로 안전해서, 위험할 수 있는 누출(예: 메탄)을 수 미터 떨어진 곳에서 모니터링 할 수 있습니다.
GF346: 작업장 안전 향상
광학 가스 화상 (OGI) 카메라는 작업장에 위험한 가스 누출이 있는지 점검할 수 있는 효율적인 수단입니다. 이것은 특히 많은 양의 일산화탄소가 생성되는 주조공장이나 기타 공정에 유용할 수 있습니다. CO는 무색 무취의 가스로 연소 과정에서 주로 형성됩니다. 주형과 화로 같이 연기를 형성하는 가열 공정이 있는 곳이라면 어디든 CO가 존재합니다. 장입대와 보행자 통로에 있는 노동자들은 부지불식간에 이러한 고농도의 가스를 흡입할 수 있습니다. 그러면 폐에서의 산소 이동이 차단돼 노동자가 갑자기 의식을 잃을 수 있습니다. 고농도는 경고 증상 없이 치명적인 사태를 낳을 수 있습니다.
GF309: 화로 검사
FLIR GF309는 고온 산업 화로용으로 디자인되었습니다. 이 카메라는 특히 화학산업과 석유화학산업에서 모든 종류의 화로, 히터, 보일러를 모니터링 하는데 이상적입니다. 불꽃을 뚫어볼 수 있도록 맞춤 제작된 FLIR GF309은 카메라와 카메라 조작자에게서 열을 반사 시켜 방호를 강화하도록 설계된 탈착식 히트 실드(heat shield)를 가지고 있습니다.
GF343: 누설 방지 검사
이산화탄소 (CO2)는 누설 방지 검사에 비교적 경제적인 추적 가스로 보고 있습니다. 또한 이 방법은 신뢰할 수 있으며 복잡한 장비를 검사하는데 사용할 수 있고, CO2를 얻기도 쉽습니다. FLIR GF343 같은 광학 가스 화상 (OGI) 카메라를 이용하면, CO2 누출을 빠르고 쉽게 안전 거리에서 찾아낼 수 있습니다. 이것은 장비의 불활성과 충전을 검사하기 위해 정비와 조업정지를 할 때 매우 유용합니다.
GF306: 크래커, 암모니아, 육플루오르호황(SF6)
크랙킹은 석유정제공장에서 사용하는 변환 공정으로, 석유 원유의 비등점이 높은 고분자량 탄화수소 분류들을 보다 가치 높은 휘발유 올레핀 가스와 그 밖의 산물로 변환시킵니다. 크랙킹 공정에서 누출되는 가스는 고인화성으로 위험할 수 있습니다. 비접촉식 계측기인 FLIR GF306 같은 광학 가스 화상 (OGI) 카메라는 증기 크랙커와 개질장치 같은 화학 플랜트 공정 구역/사업장에 이상적이며, 특히 접촉식 측정 도구로는 접근하기 어려운 부품들에 잘 맞습니다.
고감도 모드 (HSM, High Sensitivity Mode)
FLIR 가스 화상 카메라는 놀라울 정도로 민감해서 수 미터 떨어진 곳의 소량 가스 누출을 찾아내는데 사용할 수 있습니다. 특히 HSM (High Sensitivity Mode)에서 사용할 때가 이런 경우입니다. 이것은 모든 GF-시리즈 광학 가스 화상 (OGI) 카메라에 들어 있는 특수 기능입니다. 이것은 카메라의 열감도를 효과적으로 개선하는 이미지 추출 비디오 처리 기법입니다. 고감도 모드 (HSM) 기능은 비디오 스트림 프레임의 개별 픽셀 신호 비율을 이후의 프레임들에서 추출하여 프레임들간 차이를 개선함으로써 결과물로 나온 이미지에서 누출이 보다 선명하게 드러나도록 해줍니다.