OGI 카메라로 어떤 종류의 가스를 볼 수 있습니까?

FLIR 가스 감지 카메라는 수백 개의 보이지 않는 가스를 빠르고 안전하게 볼 수 있도록 지원하지만, 광학 가스 이미징(OGI)으로 모든 유형의 가스를 시각화할 수 있는 것은 아닙니다. OGI로 어떤 유형의 가스를 볼 수 있는지 이해하면 카메라를 선택하고 해당 작전의 전문가가 되는 데 도움이 됩니다.

광학 가스 이미징이란 무엇입니까?

광학 가스 이미징은 스펙트럼 방식으로 필터링된 열화상 카메라를 사용하여 보이지 않는 가스 누출을 시각화합니다. 이는 일정량의 가스를 통과하는 적외선을 측정하여 작동합니다. 각 가스는 자체 스펙트럼 흡수 특성을 가지고 있으며, 많은 가스 화합물이 일부 적외선 에너지를 흡수하지만 특정 파장의 좁은 범위 내에만 있습니다.

이렇게 아주 좁은 범위 내에서 특정 가스를 대상으로 하는 OGI 카메라는 에너지가 IR 검출기에 도달하는 것을 차단하여, 일반적으로 연기 구름처럼 보이는, 가스 배관이 존재하는 위치를 시각화할 수 있습니다. 이 클라우드는 해당 파장의 에너지가 가스에 흡수되는 곳입니다.

Smoke stacks gif.gif

어떤 유형의 가스를 시각화할 수 있습니까?

OGI 카메라는 적외선 에너지 부족으로 가스를 시각화하기 때문에 필터링된 주파수 대역에서 적외선을 흡수하는 가스만 이미지화할 수 있습니다. 필터링된 주파수 대역에서 IR을 흡수하지 않는 가스는 보이지 않습니다. 예를 들어, 헬륨, 산소, 질소와 같은 비활성 기체는 직접적으로 영상화될 수 없습니다.

그러나 수백 개의 기타 산업용 가스는 적외선 에너지를 흡수하며 OGI로 시각화할 수 있습니다. 예를 들어, 벤젠, 부탄, 메탄과 같은 대부분의 탄화수소는 3.3μm(마이크로미터) 파장 근처에서 방사선을 흡수하며 탄화수소용 FLIR G 시리즈와 같은 카메라로 시각화할 수 있습니다. 육플루오르화황(SF6)은 10.6μm 근처의 에너지를 흡수하며 FLIR G306과 같은 카메라로 감지할 수 있습니다.

하나의 카메라가 특정 가스를 시각화할 수 있더라도 적외선 흡수 특성이 크게 다른 다른 가스는 시각화되지 않습니다. 이러한 이유로 FLIR는 다양한 가스 감지용 OGI 카메라 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 차트를 사용하여 애플리케이션에 가장 적합한 GF 모델 FLIR 카메라를 결정할 수 있습니다.

oil gas matrix-2.jpg

FLIR OGI 솔루션에 대해 자세히 알아보세요. flir.com/ogi

관련 기사

기본 사항

열화상 카메라로 유독성 물질이 배출되는 것을 감지할 수 있나요?

Read more
카메라 선택

냉각 및 비냉각 광학 가스 이미징 카메라 비교

Read more
기본 사항

FLIR 가스 감지 카메라는 얼마나 민감할까요?

Read more
Back to top