OTA 업데이트


OTA(Over-the-air)는 최신 상태의 최고 기능과 새로운 펌웨어 업데이트를 무선으로 FLIR 카메라에 제공합니다. 카메라를 Wi-Fi에 연결하면 새로운 기능, 버그 수정 및 펌웨어 업그레이드를 자동으로 검색하므로, 수동으로 이 작업을 할 필요가 없습니다. 서비스 사무실, 영업 담당자 또는 USB 케이블을 통해 카메라를 업데이트할 필요가 없습니다. OTA 업데이트가 대신 처리해줍니다. 카메라는 항상 최신 특징과 기능성(예: 측정 도구, 자산 태깅, 녹화 모드, 이미지 모드 등)을 갖춘 상태를 유지합니다. OTA 호환 가능한 제품의 전체 목록은 이 페이지의 하단을 참조하십시오.
1. 카메라가 Wi-Fi를 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 사용 가능한 업데이트에 관한 알림이 카메라 설정에 표시됩니다(현재 팝업 알림은 없음).

3. 업데이트 메뉴에서 “다운로드”를 선택하고 완료를 기다립니다.

4. 다운로드되고 나면 “설치”를 선택합니다.

5. 완료되었습니다! 업데이트가 적용되려면 카메라를 다시 시작해야 합니다.

OTA 기능이 있는 카메라의 전체 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.