열화상 기술로 해충 탐지

열화상 카메라는 벽이나 기타 숨겨진 장소에서 해충을 찾는 데 점점 인기를 얻고 있는 비침입성 솔루션입니다. 설치류부터 말벌, 흰개미에 이르기까지, 많은 주택 소유주와 건물 관리 전문가들이 열화상 카메라를 사용하여 빠르게 둥지를 찾고 살충제와 같은 화학 물질이 집 주변에 퍼지는 것을 방지하고 있습니다. 그러나 해충을 성공적으로 발견하려면 열화상 이미지에 대한 몇 가지 핵심 사항을 이해해야 합니다.

벽을 투과하여 본다?

먼저, 일반적인 오해를 바로잡겠습니다. 열화상 이미징은 벽을 투과할 수 없습니다. 사실, 열화상 카메라는 반대편 물체로 인해 발생하는 벽 표면의 온도 차이를 감지합니다. 예를 들어, 열화상 카메라는 벽을 통과해 이동하는 설치류를 포착하지는 않지만, 오랜 시간 동안 열을 발생시켜 외벽을 따뜻하게 만든 설치류의 둥지는 감지할 수 있습니다. 자세한 내용은 열화상 이미징은 벽을 투과하여 볼 수 있나? 문서를 참조하십니오.

패턴 찾기

둥지와 같은 대형 열원이 분명하지 않은 경우, 민감한 열화상 카메라는 불규칙한 열 패턴, 습기, 단열재가 없거나 벽에 구멍이 뚫려 있어 침입 지점을 나타내는 등 해충의 존재를 나타내는 기타 손상 징후를 감지할 수 있습니다. 이미지를 잘못 해석하기 쉽기 때문에 어떤 패턴을 찾아야 하는지 이해하려면 훈련과 연습이 필요합니다.

아래는 다음과 같은 일반적인 침입자를 찾을 때 살펴볼 수 있는 몇 가지 지표입니다:

흰개미

termites-in-walls.jpg

흰개미 둥지는 열점으로 보일 수 있으며(왼쪽), 흰개미 터널은 열화상 이미지로 감지할 수 있는 높은 수분 함량을 가지고 있습니다(오른쪽).

흰개미는 둥지, 습기 공급원, 벽에 손상된 흔적을 찾아서 발견할 수 있습니다. 흰개미는 집에 들어오면 소화기관에서 이산화탄소 형태로 열을 방출하고, 수분 함량이 높은 진흙관을 만들어 벽, 천장, 바닥 표면에 불규칙한 열 패턴을 만듭니다.

설치류

rodents-in-thermal.jpg

설치류(왼쪽의 주머니쥐 등) 또는 둥지가 보일 수 있고, 야생동물 활동으로 인한 단열재 손실(오른쪽)과 같은 단서가 남을 수 있습니다.

설치류 및 기타 야생 동물이 둥지를 만들어 감지될 수 있고, 또는 벽을 손상시키거나 단열재를 이동시켜 열화상 카메라로 볼 수 있는 냉점을 만들 수 있습니다. 야간에 출현하는 야행성 동물도 완전한 어둠 속에서도 작동하는 열화상 기술을 통해 추적할 수 있습니다.

말벌 및 기타 사회성 곤충

hornet-nests-small.jpg

말벌집은 열화상 카메라에 열점으로 표시됩니다.

곤충은 냉혈동물이지만 열을 발생시키기도 합니다. 말벌 둥지, 벌집 또는 기타 대규모 군집 곤충의 열은 일반적으로 열화상 카메라로 감지할 수 있을 만큼의 열을 발생시킵니다.

무엇을 찾아 보아야 하는지 안다고 해도 해충이 항상 눈에 띄는 것은 아닙니다. 해충 문제를 쉽게 찾을 수 없는 경우 일반적으로 ITC에서 제공하는 교육 과정을 수강하거나 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

어떤 카메라가 필요한가?

해충 상황에 따라 필요한 열화상 카메라가 달라집니다. 열이 많이 발생하는 둥지를 찾고 있다면, FLIR ONE®FLIR Cx-시리즈와 같은 보급형 카메라로 문제를 발견할 수 있습니다.

흰개미를 찾는 중이고 습기 피해의 증거를 찾아야 하는 경우, FLIR Exx-시리즈 카메라와 같은 고해상도 솔루션이 필요할 수 있습니다.

termite under floor.png

마루판 아래 흰개미 둥지가 열화상 이미징을 통해 드러납니다.

열화상 카메라는 해충 탐지에서 추측을 배제하여 검사관의 작업 시간을 줄여주고, 둥지의 정확한 위치를 파악할 수 있게 하며, 해충 제거를 위해 필요한 피해 규모를 최소화합니다. 건물 검사를 위한 FLIR 열화상 카메라 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

FLIR_Line_Ironbow.png

관련 기사

애플리케이션 스토리

FLIR 열화상 카메라로 벌통 보호하기

Read more
방법

열화상 기술을 이용해 누수 여부 확인하기

Read more
애플리케이션 스토리

Hide-&-Seek 에서 FLIR 열화상 카메라로 해충 구제

Read more
Back to top