비접촉식 온도 측정 영역에서 열화상 카메라는 눈에 보이지 않는 적외선의 세계를 드러낼 수 있는 뛰어난 도구로 각광받고 있습니다. 그러나 열화상 이미지를 페인팅하는 능력 뒤에는 온도 판독값의 정확성과 신뢰성을 보장하는 중요한 단계인 교정이라는 섬세한 프로세스가 있습니다.

비접촉식 온도 측정 기술

FLIR에서 생산하는 것과 같은 열화상 카메라는 물체에서 방출되는 적외선 에너지를 감지하여 작동합니다. 이 고유한 기능을 통해 전기 장비 검사부터 건물 고장 진단에 이르기까지 다양한 산업의 귀중한 자산인 물체를 물리적으로 만지지 않고도 온도를 측정할 수 있습니다.

transmission-line-inspection.png

그러나 정확한 온도 측정 방법은 간단하지 않습니다. 들어오는 적외선 에너지는 측정 대상에서만 나오는 것이 아니라 카메라의 내부 구성 요소에서 나오는 반사와 내부 온도 변동도 포함합니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 열화상 카메라는 철저한 교정 조정 프로세스를 거칩니다.

FLIR의 정밀 교정 전문성

열화상 기술의 글로벌 리더인 FLIR는 최고 수준의 교정을 수행합니다. FLIR의 서비스 실험실은 열화상 카메라의 성능을 정밀하게 조정하고 검증하기 위해 특수 장비와 기술을 사용합니다.

교정 조정 프로세스는 카메라 이미저의 모든 픽셀이 적외선 에너지에 일관되게 반응하도록 보장하는 이미지 균일성으로 시작됩니다. 다음으로, 유입 에너지는 제어된 환경에서 공지된 온도 지점과 상관 관계를 맺습니다. 이 데이터는 각 카메라의 고유한 렌즈, 필터 및 온도 범위에 맞는 측정 모델을 생성하는 데 사용됩니다.

Understanding Calibration_final 12.jpg

마지막으로, 조정된 열화상 카메라는 엄격한 검사 체계를 거치며, 그 판독값을 흑체라고 알려진 교정된 표준과 비교합니다. 이 프로세스를 교정이라고 하며 카메라가 지정된 정확도 및 성능 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

교정 인증서와 함께 제공되는 교정 조정은 FLIR에서만 제공할 수 있으며 FLIR CareFLIR Protect 서비스 계획의 일부입니다.

교정 인증서: 정확성을 보장하는 열쇠

교정 인증서는 열화상 카메라의 정확성과 신뢰성을 입증하는 공식 문서로 사용됩니다. 이는 각 온도 수준에 대한 측정 교정 및 판독값과 관련된 불확실성을 포함하여 교정 프로세스에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

제조업체의 기술 사양은 예상 정확도에 대한 지침을 제공하지만 상세한 교정 인증서만 카메라 성능에 대한 구체적인 증거를 제공할 수 있습니다. 또한 교정 인증서는 사용자가 시간 경과에 따른 카메라 성능의 변동을 처리하는 데 도움이 됩니다.

자체 진단 그 이상: 정기 교정의 중요성

자체 진단은 열화상 카메라의 성능을 대략적으로 나타낼 수 있지만 인증된 실험실에서 수행하는 정기 교정 작업을 대체할 수는 없습니다. 자체 진단은 일반적으로 얼음과 끓는 물과 같은 기준 표적을 측정하는 것을 포함합니다. 그러나, 온도와 적외선 에너지 사이의 관계는 비선형적이며, 이는 정확한 교정이 더 넓은 범위의 온도 지점을 필요로 한다는 것을 의미합니다.

열 데이터의 무결성을 유지하려면 주기적인 교정이 필수적입니다. FLIR는 대부분의 응용 분야에 대해 연간 교정을 권장합니다. 이렇게 하면 카메라가 정확하고 신뢰할 수 있게 되어 의사 결정자에게 판독값에 의존할 수 있는 자신감을 제공합니다.

결론: 교정, 정확한 열화상 촬영의 초석

열화상 카메라 교정은 단순한 기술적 요구 사항이 아니라 열화상 프로세스의 필수적인 부분입니다. 교정은 열 측정의 정확성과 신뢰성을 보장함으로써 다양한 분야의 전문가들이 정보에 입각한 결정을 내리고 정확한 온도 데이터를 기반으로 예방 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

관련 기사

카메라 선택

구매하기전 알아야 할 열화상카메라 스펙정보

Read more
기본 사항

방사율이 열화상에 미치는 영향은?

Read more
Back to top