열화상 기술을 이용해 누수 여부 확인하기


주택이나 건물에 물이 새거나 습기가 차면 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 특히, 누수/결로 문제는 조기에 발견하기가 어렵기 때문에 진단을 확실하게 해주는 것이 매우 중요합니다. 열화상 카메라를 적절히 활용하면 비파괴적인 방법으로 숨어 있는 누수 문제나 결로 문제를 찾아 낼 수 있습니다.
누수나 결로 문제의 원인은 높은 습도(연중 발생하는 습기), 결로 현상, 배관 누수, 눈/비, 사람이나 동물의 호흡 등 다양합니다. 일반적으로 습도가 낮게 유지되면 건물에 별다른 피해가 발생하지 않지만, 물이 새거나 다량의 습기가 벽이나 천장 등에 퍼지면 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 열화상 카메라의 경우, 벽 등에 숨어 있는 수분을 직접 “보는” 능력은 없지만, 미묘한 온도 차이나 온도의 변화 패턴을 통해 누수/결로 등의 여부를 확인할 수 있게 도와 줍니다.
누수/결로 흔적
건물에 누수나 결로 문제가 발생할 경우, 원인에 따라 다음과 같이 각기 다른 누수/결로 흔적이 나타납니다.
벽면 - 물이나 습기가 아래로 흐르면서 생긴 역삼각형 형태의 흔적


천장- 각기 다른 온도의 물이나 습기가 퍼지면서 생긴 불규칙한 형태의 흔적

침수 - 물이 벽을 타고 단열재에 피해를 주거나, 벽기둥을 타고 오른 흔적
온수배관- 누수가 발생한 곳은 온도가 상대적으로 높게 표시


온수 배관 - 누수가 발생한 곳은 온도가 상대적으로 높게 표시

습기는 건물을 유지, 관리함에 있어 감지하기가 가장 어려운 문제 중 하나로, 상황에 따라서는 물이 천장에서 떨어지기 시작할 때까지 문제를 미처 알아차리지 못하는 경우도 있습니다. 열화상 기술을 활용한 건물 진단 관련 교육을 이수하고 누수/결로 여부 확인에 최적화된 카메라를 선택하면 습기 관련 문제를 한결 쉽게 해결할 수 있습니다.
그렇다면, 수분 감지에 최적화된 열화상 카메라는 어떤 카메라일까요?
수분이 침투하거나 퍼진 지점의 경우, 온도를 측정해 보면 주변과 미묘한 차이가 있다는 사실을 확인할 수 있습니다. 수분 감지에 사용할 열화상 카메라는 작은 온도 차이까지 잡아 낼 수 있어야 하기 때문에 반드시 탁월한 해상도와 열 민감도(NETD)를 갖추고 있어야 합니다. 열감도는 낮을수록 좋습니다. 따라서 감도가 30mK인 카메라는 누수/결로 검사에, 감도가 100mK인 카메라는 산업 현장에서 보다 큰 온도 차이를 감지하는데 적합합니다.
또한 누수/결로 관련 검사를 수행할 때에는 열화상의 레벨/스팬을 수동으로 조절할 수 있는 카메라를 선택하는 것이 좋습니다. 습도를 측정할 때에는 이미지를 약 10°C 또는 20°C 범위로 조정하는 것이 가장 효과적(온도 차이가 가장 두드러지게 표시)입니다.
FLIR 제품 가운데 이러한 작업에 가장 적합한 제품은 E6와 E8, E95입니다. E6의 경우 기본적인 검사에 최적화되어 있는 반면, E8과 E95는 보다 높은 해상도가 필요한 작업에 활용할 수 있는 제품입니다.
수분측정기도 효과적으로 습도 측정
열화상 카메라는 누수/결로의 위치를 찾고 피해의 규모나 범위를 추정하는 데에는 매우 효과적이지만, 누수/결로 여부를 확실히 확인하려면 직접 수분을 측정하는 것이 매우 중요합니다. 벽이나 천장에는 실제 누수/결로 문제가 발생하지 않았음에도 불구하고 발생했을 때와 유사한 온도 차이가 감지될 수 있는데, 이러한 현상의 원인은 다양합니다. 따라서 열화상 카메라로 측정하여 누수/결로가 의심되는 지점은 반드시 수분계를 이용하여 습도를 직접 측정해야 합니다.
FLIR 및 Extech의 수분계는 다양한 용도에 맞는 여러 가지 감도 옵션을 제공합니다. 특히, FLIR MR176과 같은 측정기는 열화상 카메라와 및 수분계 기능을 함께 제공하기 때문에 누수/결로의 위치와 실제 습도를 한 번에 확인할 수 있습니다.
누수 여부를 확인하기 위해 건물을 검사할 때에는 천천히, 신중하게 작업을 진행해야 합니다. 증발 현상, 커패시턴스, 또는 전도로 인한 온도 차이가 발생한 경우, 이는 열화상 기기로 확인이 가능합니다. 단, 열화상 카메라 등으로 누수/결로 여부를 확인할 때에는 주변 기상 조건이나 실내 습도의 영향을 받을 수 있기 때문에 반드시 주의해야 합니다. 열화상 카메라가 수분을 감지하는 원리 등은 FLIR 적외선 교육 센터의 열화상 관련 교육 과정에서 자세히 배워 보실 수 있습니다.