용도에 맞는 수분계 찾기


작업에 사용할 수분계를 찾고 계신가요? 용도에 맞는 수분계를 찾기 위해서는 다음 사항을 고려해야 합니다.
수분계는 핀이 있는 것과 없는 것, 두 가지 종류가 있습니다. 핀형 수분계는 정량 특정이 가능한 결과를 제공할 수 있지만, 측정을 위해 목표 대상의 표면을 뚫어야만 하는 불편함이 있습니다. 반면, 무핀형 수분계는 더 신속하고 비침습적인 방법으로 측정이 가능하지만, 상대적인 판독 값만 제공합니다.
핀형 수분계를 이용해 수분을 측정하기 위해서는 두 개의 핀 프로브를 벽(또는 측정 대상 자재)에 물리적으로 삽입해야 합니다. 그런 다음, 두 프로브 사이에 전류가 흐르면 전류 사이에 발생하는 저항을 측정하여 자재의 수분 정도가 판독됩니다. 용해된 염분과 불순물이 포함된 물은 전기를 전도하지만, 목재와 같은 건축 자재는 전기를 전도하지 않기 때문에 마른 벽과 바닥의 저항 값이 상대적으로 더 큽니다. 당연히, 자재가 젖을수록 전도성도 높아집니다.

핀형 수분계는 온도와 측정되는 자재의 유형에 민감하기 때문에 좋은 미터계는 온도와 자재의 특성에 따른 보정이 가능한 옵션도 제공하는 경우가 많습니다. 예를 들어, FLIR MR55는 11가지 다른 소재 그룹의 정보를 담은 내장 라이브러리와 함께 제공되며, 주변 온도를 자동으로 보정하는 기능까지 갖추고 있습니다.
요약: 핀형 수분계는 목표 대상 자재의 수분 비율을 정량화할 수 있는 측정 값을 제공하지만, 측정하는 자재에 약간의 손상이 가해질 수 있습니다.
무핀형 습도계는 벽이나 측정 대상을 손상시키지 않는다는 장점이 있지만, “상대 값”만 제공(단위를 제공하지 않음)한다는 단점도 있습니다. 저항을 직접 측정하는 핀형 수분계와 달리, 무핀형 수분계는 상대 비유전율이라고 하는 자재의 전기적 특성을 측정합니다.
이 측정 방식을 완전히 이해하려면, 동일한 자재를 건조한 상태에서 측정한 샘플과 비교해야 합니다. 무핀형 수분계를 사용하는 가장 좋은 방법은 건조도가 알려진 자재를 측정한 다음, 동일한 자재, 두께 및 구조의 사물을 측정하는 것입니다.
판독 값이 상대적으로 높으면, 습기 또는 다른 도체 또는 고유 유전율의 물질이 있는 것으로 해석될 수 있습니다(예시: 벽 뒤의 금속 소재 스터드가 상대적으로 높은 판독 값을 생성). 이 때문에 결과 값이 이상한 영역이 있다면, 여러 번 측정하는 것이 좋습니다.

무핀형 수분계에는 자재의 표면에 맞닿게 해야 하는 평평한 센서가 장착되어 있거나, FLIR MR59와 같은 볼 프로브가 있어, 모서리나 걸레받이 주변도 손쉽게 측정이 가능합니다.
작업에 핀형 및 무핀형 수분계가 모두 필요하다고 생각되는 경우, 내장식 무핀형 센서와 외부에 장착이 가능한 핀 프로브를 함께 제공하는 FLIR MR60이 좋은 옵션이 될 수 있습니다.
수분계 선택 시, 고려해야 할 또 다른 기능은 바로 열화상 기능입니다. 적외선 안내 측정(IGM) 기능이 장착된 FLIR 수분계는 열화상을 사용하여 잠재적으로 발생할 수 있는 습기 관련 문제를 신속하게 찾을 수 있게 도와줍니다. 숨어 있는 누수 문제나 습기의 흔적을 일일이 찾는 대신, 넓은 영역을 스캔하여 문제를 눈으로 파악한 다음, 내장되어 있는 무핀형 수분계 또는 핀 프로브를 장착해 원하는 영역을 측정하면, 결과를 손쉽게 확인할 수 있습니다. 열화상 기술을 사용하여 습기 관련 문제를 감지하는 방법에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.
FLIR MR277, MR176 및 MR160의 경우, 수분계에 IGM 기능이 더해져 있습니다.