확실한 성공: FLIR 열화상 카메라로 여성 소방관 지원

FLIR은 최근 멕시코에서 열린 대규모 교육 행사에 수백 명의 여성 소방관이 모인 가운데 고성능 K-시리즈 열화상 카메라를 제공했습니다. 멕시코의 다양한 주에서 온 약 460명의 여성이 이 행사에 참석했으며, 이들 모두는 고급 FLIR 기술의 도움을 받아 열화상 촬영 기술과 비상 대응 능력을 개선하고자 했습니다.

Rescue Intellitech가 발표한 통계에 따르면 전 세계 소방관의 10% 미만이 여성입니다. 유감스럽게도, 멕시코는 이 평균 수치보다 여성 소방관이 훨씬 적은 국가 중 하나이며, 정부는 소방관의 5.53%만이 여성이라고 밝혔습니다. 그러나 멕시코는 2025년 멕시코 지역 소방관 회의에서 알 수 있듯이 이 상황을 해결하기 위해 선제적인 접근 방식을 취하고 있습니다.

올해 중부 틀락스칼라주에서 열리는 이 행사에는 전국에서 온 소방관들이 모였습니다. 이 회의는 다양한 컨퍼런스, 대회 및 교육 워크숍을 개최했으며, 450명 이상의 여성들이 소방 전문성 향상을 위해 열띤 토론을 벌였습니다. 이 주요 회의는 공공 안전 및 보안을 감독하는 연방 정부 기관인 멕시코 보안 및 민간 보호 사무국의 지원을 받았습니다.

Mexico Women Firefighters 2 resized.jpg

이 회의는 화재, 구조 및 기타 유형의 비상사태에 대응하는 여성의 능력 강화 및 개발을 목표로 했습니다. 특히, 훈련된 인력이 차량 화재 진압 방법을 시연하면서 비상 대응의 기본과 기초를 강조했습니다. 이 교육에서는 열화상 촬영 및 화재 조사와 같은 관련 주제를 다루었습니다. 열화상 촬영 솔루션 분야에서 수십 년의 경험을 바탕으로 FLIR은 이 행사에 카메라 기술을 제공했습니다.

여성 소방관들은 FLIR K-시리즈 열화상 카메라를 사용하여 실제 차량 화재 시연을 포함한 실제 전술 교육을 받았습니다. 기능이 풍부한 FLIR K65와 같은 고급 모델로 무장하고 FLIR Flexible Scene Enhancement(FSX™) 기술과 같은 다양한 주요 기능에 대한 이해도를 높이는 것이 목표였습니다.

Mexico Women Firefighters 5 resized.jpg

FSX 기술의 강력한 이미지 처리 알고리즘은 소방관이 온도 범위가 넓은 현장에서도 저대비 목표물을 볼 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 미묘한 디테일을 보여주는 매우 선명하고 세밀한 질감의 이미지가 구현되어 소방관이 물체, 경로 및 기타 특징을 더 쉽게 인식할 수 있어 몇 초가 시급한 상황에서도 더 빠르고 정확한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

또한 이번 행사에서는 온도 측정 범위와 이미지 감도를 쉽게 조정할 수 있는 K65의 로우 게인/하이 게인 모드도 관심을 끌었습니다. 열 패턴을 읽고 K65를 사용하여 연기가 자욱한 곳에서도 상황을 파악하는 등의 기초 또한 핵심 교육 활동이었습니다.

FLIR의 라틴 아메리카 주요 고객 관리자인 Teresa Gonzalez는 멕시코 주 정부와 함께 멕시코의 소방청장으로부터 이 행사에 초대를 받아 여성 팀을 대상으로 연설하고 교육하도록 도왔습니다. 그녀는 이렇게 말했습니다. “저는 이 놀라운 여성들에게 소방용 열화상 카메라 기술을 사용하도록 교육한 것을 영광으로 생각합니다. 저는 소방관들이 일상적으로 경험할 수 있는 위험에 대한 경각심을 일깨우고, 우리의 우수한 열화상 카메라가 이러한 상황에서 어떻게 추가적인 안전과 지원을 제공하는지 보여줄 수 있었습니다.”

Mexico Women Firefighters 4 resized.jpg

이 행사의 일반적인 피드백은 모든 여성들이 육안보다 성능이 뛰어나고 연기를 투과할 수 있는 FLIR 열화상 카메라를 사용하여 일상적인 소방 업무에 큰 도움이 되었다는 것이었습니다.

주 및 국가 차원에서 멕시코는 소방 분에서 여성의 역할을 훈련하고, 인정하고, 강화하겠다는 의지를 분명히 재확인하고 있습니다. FLIR은 이러한 종류의 교육을 제공함으로써 이러한 중요한 대의를 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 공공 안전뿐만 아니라 자동차, 국방, 해양, 보안, 전문직 등 전통적으로 남성이 지배적이었던 다른 분야에서도 여성의 역량을 강화하는 것은 경제 성장을 촉진하고, 보다 다양한 관점을 조성하며, 장벽을 허물고, 양성 평등을 옹호함으로써 사회 발전을 촉진하기 때문에 무엇보다도 중요한 일입니다.

관련 기사

애플리케이션 스토리

Firefighters Use a FLIR TIC to Make a Lifesaving Grab

Read more
카메라 선택

소방 분야 지원에 대한 10년의 경험

Read more
애플리케이션 스토리

Teledyne FLIR cameras help save lives in Stockholm fire

Read more
Back to top