고대 숲 지역에 대한 능동적 화재 예방: FLIR 열화상 카메라로 이탈리아 풀리아주의 이오니아 호 지역 보호

풀리아주의 이오니아 호는 이제 FLIR의 고감도 열화상 카메라 덕분에 연중무휴 24시간 작동하는 첨단 조기 화재 감지 시스템으로 보호되고 있으며, 이는 재해가 발생하기 전에 선제적으로 예방하도록 설계된 혁신과 환경 보호의 시너지 효과를 잘 보여주고 있습니다.

풀리아주의 이오니아 호는 자연과 문명이 조화를 이루는 오랜 역사, 아름다운 해안 풍경, 고대 문화 전통을 간직한 지역입니다. 그러나 이 지역은 특히 여름철에는 고온, 건조한 초목, 관광객 밀도 증가로 인해 산불 발생 위험이 높아지는 등 산불에 특히 취약한 지역이기도 합니다. 따라서 화재 위험을 예방하고 관리하는 것은 지역사회와 휴가를 위해 이 아름다운 지역을 찾는 많은 방문객 모두의 환경, 생물 다양성 및 안전을 보호하는 것이 최우선 과제입니다.

화재 위험을 완화하기 위해, 풀리아 지역은 자동 화재 발생 탐지 및 경보 시스템을 구현했습니다. 이 시스템은 신뢰할 수 있는 최첨단 기술을 사용하여 예방(조기 경고 신호 감지) 및 긴급상황 시 하루 24시간, 그리고 모든 환경 조건에서 화재 발생을 감지합니다.

알타 무르지아 국립공원의 자연환경을 모니터링하는 데 투입된 성공적인 초기 배치에 이어, 조기 화재 감지 시스템을 확장하여 풀리아주의 이오니아 호에서 가장 중요한 지역을 보호했습니다. 이곳에서는 동일한 핵심 기술, 특히 FLIR의 고감도 열화상 카메라를 사용합니다.

X_IMG_20211225_105025592_8.jpg

적외선 센서의 핵심 역할

조기 화재 감지 시스템의 핵심에는 FLIR PT 시리즈 이중 센서 열화상 카메라가 있습니다. 이것은 고속 고정밀 팬/틸트 플랫폼에서 열 센서와 가시광선 센서를 결합하여, 해당 지역을 지속적으로 스캔하여 비정상적이고 잠재적으로 위험한 열의 징후가 조금이라도 있는지 식별할 수 있습니다.

이 카메라는 높은 위치의 모니터링 스테이션에 장착되어, 각각 12km 이상의 감지 반경을 가지고 360° 감시 기능을 제공합니다. 이러한 배치를 통해 암흑에서 완전한 일광까지 모든 조건에서 지속적인 보호를 보장할 수 있습니다.

이탈리아, 그리스, FLIR의 남유럽 및 동남유럽 지역 영업 관리자인 Pierpaolo Piracci(FLIR Security)는 다음과 같이 설명합니다. “신속한 대응은 화재 위험으로부터 해당 지역을 보호하는 데 핵심적 요소입니다. 우리는 화염이나 연기가 나타나기 전에 아주 작은 발화도 감지해야 합니다. FLIR가 개발 및 독점 생산한 전 세계에서 가장 혁신적인 센서로 제작된 우리의 열화상 카메라는 현재 달성 가능한 최상의 열 감도를 제공합니다. 이를 통해 시스템은 탁월한 속도로 미세한 열 신호와 잠재적으로 위험한 열 신호를 감지할 수 있습니다. 포착된 이미지는 전문 제3자 회사가 개발하고 시스템의 전반적인 효율성에 중요한 역할을 하는 정교한 비디오 분석 시스템에 의해 실시간으로 처리됩니다. 이러한 응용 분야에서는 단 몇 분의 시간이 재난을 피할 수 있느냐, 아니면 치명적인 화재로 이어질 수 있느냐를 결정할 수 있습니다.”

대응성과 신뢰성을 보장하는 통합 감지 시스템

풀리아주의 이오니아 호에 설치된 조기 화재 감지 시스템은 Teledyne FLIR 열화상 카메라가 장착된 6개의 모니터링 스테이션으로 구성되어, 약 2,000km²의 삼림 지대를 감시하고 있습니다.

X_IMG_20241016_123114982_3.jpg X_IMG_202437_122910644_9.jpg

이러한 스테이션은 전용 광섬유 및 마이크로웨이브 무선 네트워크를 통해 열화상 카메라 이미지를 실시간으로 자동 수집하고 분석하는 중앙 허브에 연결됩니다. 이 허브는 모든 화재 경보를 풀리아 지역의 ‘재난대응센터(Civil Protection Operations Center)’에 전달합니다.

통신 네트워크 및 실시간 이미지 처리 시스템은 CAE가 개발했으며, CAE는 전체 프로젝트의 시스템 통합업체 역할을 했습니다.

“우리는 이미 이전에 알타 무르지아 국립공원에서 진행된 화재 감지 프로젝트에서 FLIR와 성공적으로 협력했습니다.”라고 CAE의 운영 총괄 관리자인 Luca Papandrea는 말합니다. “수년 동안 FLIR의 열화상 카메라는 완벽하게 작동하여 신뢰성을 입증했습니다. 따라서 이오니아 호를 보호하는 새로운 프로젝트를 위해 FLIR 카메라를 다시 선정했습니다. 심지어 우리는 FLIR의 혁신적인 첨단 기능 덕분에 원래 입찰 사양과 비교하여 더 향상된 제안서를 제출할 수 있었습니다.”

중요 영역 보호를 위한 완벽한 기술 솔루션

견고한 팬/틸트 메커니즘을 갖춘 적외선 열 센서와 가시광선 스펙트럼 전자광학 센서의 통합은 PT 시리즈 열화상 카메라의 주요 강점입니다. 이러한 시스템은 다양한 부문의 중요 영역을 보호하기 위해 최적화되고 신뢰성이 높은 솔루션을 개발해온 FLIR의 수십 년간의 경험을 반영합니다.

열화상 카메라 외에도 이 화재 감지 시스템에는 FLIR의 다른 보안 기술이 내재되어 있으므로, 모니터링 스테이션을 무단 액세스로부터 보호하여 전반적인 안전을 보장합니다.

“주요 인프라 보호의 전체 스펙트럼에 걸쳐 제품, 완벽한 솔루션 및 기술 컨설팅을 제공할 수 있는 우리의 능력은 Teledyne FLIR의 강점 중 하나입니다”라고 Piracci는 강조합니다. “우리의 포트폴리오에는 시장 선도적인 제품이 포함되어, 경계 보안에서 조기 화재 감지와 같은 위험 요인 감지까지 아우르는 총체적 시스템에 통합됩니다.

지역사회와 환경을 위한 지역 보존

풀리아주의 이오니아 호의 자동 조기 화재 감지 시스템은 신뢰할 수 있는 것으로 입증되어, 오경보를 최소화하고 개입 중 높은 효율성을 시연했습니다. FLIR PT 시리즈 카메라의 탁월한 열 감도를 통해 모든 환경 조건에서 아주 작은 발화라도 적시에 감지할 수 있습니다. 한편, 이미지 처리 소프트웨어는 화재 확산 방향을 예측하여 현장 대응팀의 안내를 지원할 수 있습니다.

이 시스템은 첨단 기술과 보호 및 예방 분야의 특수 설계 및 구현 전문성을 결합하여 문화적, 경제적, 환경적 가치가 뛰어난 지역에 신뢰할 수 있는 안전을 보장합니다.

FLIR _PT-Series _AI _SR _left_45_standard.png

제품 스포트라이트
FLIR PT 시리즈 AI SR 열화상 카메라

FLIR PT 시리즈 AI SR은 PT 시리즈 제품군의 최신 차세대 멀티센서 PTZ 열화상 카메라로, FLIR가 감시 및 화재 예방 시스템의 최첨단 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 최대 25× 광학 줌을 제공하는 4K 광학 카메라와 페어링된 고감도 비냉각 열 센서(<25mK NETD, 640 × 512 해상도)가 제공됩니다. 이 제품는 암흑, 강렬한 조명, 연기 또는 안개 등 극한 조건에서도 선명하고 상세한 이미지를 제공합니다.

이 열화상 카메라는 기존 비디오 감시 시스템(ONVIF, VMS)과의 간편한 통합, 완전 360° 팬/틸트/줌 기능, 가혹한 환경에 대한 내성(IP66, 제빙), FLIR Nexus® 센서를 통한 지속적인 추적 등을 통해 넓은 구역을 모니터링하고 화재 확산 전에 열점 또는 발화를 감지하는 데 이상적인 솔루션입니다.

Back to top