동영상 보안 시스템을 설계하고불렛, 팬 틸트 줌(PTZ) 또는 돔 카메라 중 하나를 선택하려고 하시나요? 저희가 도와드리겠습니다. 각 카메라마다 모니터링 목적과 하우징이 다릅니다.올바른 결정을 내리시는 데 도움이 되는 특징과 이점은 다음과 같습니다.
불렛 카메라는 포탄 케이스를 연상시키는독특한, 원통 모양에서나온 이름입니다. 이 고정형 카메라는 범위가 더 길고 넓어서 외부 모니터링에 최적화되어 있습니다. 이러한 카메라는 주변을 따라 실외에 설치될 때가 많으며 침임 탐지를 위해 동영상 분석 솔루션과 자주 결합됩니다. 불렛 카메라에는 일반적으로태양광의 섬광과 가혹한 날씨로부터 보호하기 위해 렌즈 너머로 확장되는 썬 실드가 포함되어 있습니다. 또한 불렛 카메라는 쉽게 눈에 띄므로 잠재적 범죄자들이 범죄를 저지르는 것을막는 시각적인 억제 장치로 작용합니다. 이 카메라는 장착 브래킷 또는 렌즈를 조정하여 쉽게 위치를 변경할 수 있습니다.
팬 틸트 줌 카메라에는 지향성 또는 무지향성으로 이동할 수 있는모터식 플랫폼이 있으며 원격 또는 사전 설정된 투어를 통해 제어할 수 있습니다. 이 카메라들은 크기가 더 크고 해상도가 높은 경우가 많으며, 왼쪽 또는 오르쪽으로 패닝하거나, 위 아래로 틸트하거나 확대 축소할 수 있습니다.PTZ 카메라는 전체 현장을 감시할 수 있도록 시야가 넓은 외벽이나 기둥에 실외 장착되는 경우가 많습니다. 이 카메라들은 주변에 있는 고정형 카메라에서 넘어온목표물을 받고 추적하여 위협 평가 및 용의자 식별을 합니다.
돔 카메라는 주변 환경과 조화를 이루는 분산형 디자인으로 알려져 있습니다. 이 카메라는 기물 파손이나 변조로부터 카메라를 보호하기 위해 금속 베이스와 폴리카보네이트 플라스틱이 덮여져 있는 것이 특징입니다. 일반적으로 사무실 로비나 소매점 통로와 같은 실내 공간의 천장에장착되어 있으며 넓은 면적의 감시 기능을 제공합니다.돔 카메라는 돔 재질에 그을리거나 착색된 색조를 사용하여 내부 렌즈를 보기 어렵게 하여 렌즈가 가리키고 있는 곳을 최대한 알아볼 수 없게 만들 수 있습니다.
가장 적합한 카메라를 선택하려면 고려해야 할 몇 가지 사항이 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
고객이 달성하고자 하는 것은 무엇입니까?침입 탐지라면 불렛 카메라를 고려해 보십시오. 영역 감시는 돔 카메라로 달성할 수 있습니다.목표물 추적은 PTZ 카메라가 최상의 선택입니다. 외적인 미가 중요하다면 돔 카메라가 좋을 수도 있습니다.
어떤 영역을 감시해야 합니까? 불렛 카메라는 주변과 울타리 라인에 적합합니다. 돔 카메라는실외 뜰, 출입문, 넓은 실내 공간에 사용하기에 충분합니다. PTZ 카메라는 전체 영역을 180도 또는 360도 스캔해야 하는 실외 복도, 홀 복도, 대형 공간에 최적입니다.
고객이 인식 및 탐지해야 하는 범위는 어느 정도입니까?불렛 카메라와 PTZ 카메라는 돔 카메라보다 범위가 더 길다는 것을 기억하십시오.이 카메라들은 더 먼 거리에 있는 목표물을분류할 수 있습니다.
함께 사용
이 모든 카메라들은 특정 환경에 대해 서로 다른 기능을 가지고 있지만세 카메라 모두를 적용할 수 있는 시나리오가 있습니다. 중간 규모 및 대규모 주변 설치에서 실외 엔드 투 엔드보안 솔루션을 구축하는 고객은불렛, PTZ, 돔 카메라를 설치합니다.이 카메라들이 함께 작동하는 방법은 다음과 같습니다.
보안 운영자가 주변 울타리 라인에 있는 불렛 카메라로부터 침입 경보를 받는다고 가정해 보겠습니다. 이 보안 운영자는 정교한 동영상 관리 시스템을 사용하여팬 틸트줌 카메라를 원격이 보안 운영자는 정교한 동영상 관리 시스템을 사용하여 팬 틸트 줌 카메라를 원격으로 제어하고 이를 통해 용의자를 확대하여 움직임을 추적할 수 있습니다. 또한 운영자는 용의자를 식별하고 위협 수준을 결정하면서 돔 카메라의 피드를 통해 시설의 핵심 출입 지점을 모니터링하여 잘못되는 일이 없다고 확신할 수 있습니다.