조기 화재 감지 기능에 FLIR 카메라를 사용하여 폐기물 공장 작업자들의 고민 감소

TAV Ludwigslust 폐기물 소각 공장은 Ludwigslust 및 Parchim의 시립 지구에서 약 24 만 명의 시민들을 위한 지속 가능한 폐기물 관리에 중요한 기여를 하고 있습니다. Ludwigslust에 위치한 TAV는 엄청난 양의 쓰레기를 수거하여 지속적으로 압축하여 소각장으로의 추가 운송 준비를 합니다. 이 활동은 자연연소의 위험이 상존하므로, 위험을 배제할 수 없습니다. 폐기물 더미에서의 자연 발화를 방지하기 위해 TAV Ludwigslust는 검증된 핫스팟 탐지 기술에 투자하였고 FLIR Systems의 열화상 카메라로 플랜트를 모니터링합니다.

2005 년 중반부터 TAV는 Ludwigslust 및 Parchim 지역의 가정용 쓰레기 5만 톤을 열 처리하고 산업 폐기물의 잔류물을 분류했습니다. 이는 폐기물이 소각되고 공정에서 방출되는 에너지가 재사용됨을 의미합니다. TAV Ludwigslust는 연간 50,000 톤 규모의 일반 폐기물 소각 시설이며 하루 24 시간 가동됩니다. 16 MW의 총 열 생산량은 현재 전기로 변환되어 TAV에 2.1 MW의 순 공급 용량을 제공합니다.

자연 발생적 연소 위험

불행히도 매립지 및 폐기물 저장 시설에서의 화재는 폐기물 관리 전문가들에게는 식상할 정도로 잘 알려진 문제입니다. 이러한 화재는 생물학적 분해 또는 화학적 산화 과정에서 발생하는 숨겨진 열원이 온도 상승을 유발하는 자연 발화 현상에 의해 발생합니다. 폐기물 덩어리가 생성된 것보다 빨리 열을 방출할 수 없다면 자발적 연소가 발생할 수 있습니다. 그러나 화재는 또한 전기 제품의 결함과 같은 다른 숨겨진 열원에 의해 발생할 수도 있습니다.

TAV Ludwigslust는 과거에도 화재 위험이 있었습니다. TAV Ludwigslust의 전무 이사인 Andreas Rosemann이 보고한 바와 같이 2014 년에 한 사건이 발생했습니다. "우리는 2 년 전에 쓰레기 수납 벙커에 큰 화재가 일어나 큰 피해를 입었습니다. 화재가 너무 심각하여 화염은 벙커를 빠르게 삼켜버렸고, 우리는 더 이상 진화가 어렵게 되었으며, 따라서 소방국은 집중적인 소방 조치를 실시할 수밖에 없었습니다.”

화재는 다양한 재정적 손실을 가져왔습니다. 부상 위험 또는 인명 손실의 위험은 물론, 에너지 자원의 손실, 생산성의 손실, 연쇄적 피해 및 진화 조치 및 청소 비용 등이 발생했습니다.

Andreas Rosemann: "2014 년 우리가 겪은 피해는 95,000 유로의 규모로 추산됩니다. 우리는 여전히 운이 좋았다고 생각합니다. 소방 당국과 우리 기술이 그렇게 빠르게 대응할 수 없었다면 비용은 아마도 훨씬 더 높아졌을 것입니다. 최악의 시나리오를 가정하면, 당시 최대 500 만 유로의 피해가 발생할 수도 있었습니다."

빠른 탐지가 중요합니다.

2014 년에 발생한 화재로 인해 회사는 실화상 PTZ 카메라 및 가스 센서를 비롯하여 이미 제시된 기술 솔루션 외에도 새로운 보호 방법을 모색하고 있습니다. 그러나 이러한 기술은 화재를 감지하는 데 너무 오래 걸렸기 때문에 심각한 피해를 예방하는 데 효과가 없었습니다.

TAV Ludwigslust는 보험 회사의 조언을 받아 폐기물 이미지의 핫스팟을 탐지하기 위해 열화상 기술을 테스트하기로 결정했습니다. 철저한 조사와 평가를 거쳐 TAV사는 독일 시장에 FLIR 제품 및 솔루션을 판매하는 DEKOM Video Security & amp; Network GmbH에 연락을 취하게 되었습니다.

신뢰할 수 있는 라디오메트릭(radiometric) 열화상

DEKOM은 2 개의 FLIR FC-Series R 카메라를 통합 설치하여 전체 폐기물 저장 장치 (25 x 25 m)를 모니터링 할 것을 제안했습니다. FLIR의 FC- 시리즈 R 카메라는 정확한 비 접촉식 온도 측정을 제공하는 고정형 라디오메트릭(radiometric) 카메라 입니다. 따라서 핫스팟과 화재를 조기에 감지하는 데 이상적인 솔루션입니다. 두 대의 카메라는 폐기물 더미의 실제 온도를 측정하고 특정 온도 임계 값 (이 경우 65 °C)에 도달 할 때마다 경보를 발령합니다. 이 경보는 제어실로 직접 전달되며 운영자는 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

DEKOM의 André Haack 제품 매니저는 "화재 조기 감지를 위한 FC 시리즈 R 카메라를 통해 우리는 가능한 화재를 빠르게 식별할 수 있습니다"라고 말합니다. "FC-Series R 카메라는 매우 견고하며, 아무런 문제없이 폐기물 소각 공장에서도 사용이 가능합니다. 또한 FC-Series R 카메라는 다른 열화상 카메라보다 훨씬 저렴합니다. FLIR 센서는 10 년 보증 기간을 제공하여, 장기간 투자를 보호하고 계산 가능한 비용을 보장합니다. "

진정 평화로운 밤

"이러한 보호 조치를 취하는 것이 바람직하다"고 Andreas Rosemann은 주장합니다. "우리는 이제 매우 짧은 응답 시간을 가지며 항상 모니터를 통해 중요한 지역들을 관찰할 수 있습니다. 여기서 핵심은 특정 지역을 보기 위해 카메라를 돌릴 필요가 없다는 것입니다. 또한 기존 시스템에 카메라를 추가로 설치하지 않고도 카메라를 통합 설치할 수 있었습니다. 이러한 뷰는 명확하고 이해할 수 있으며, 관련 옵션은 우리의 특정한 요구에 맞추어 조정됩니다. "

현장에서 신뢰할 수있는 화재 탐지는 사치가 아닙니다. TAV Ludwigslust의 경영진은 이러한 이점을 충분히 인식했습니다. FLIR 카메라가 설치된 해에는 이미 폐기물 저장 장치에 화재가 발생했습니다. 다행히도 카메라는 심각한 손상을 예방하는 데 도움이 되었습니다.

Andreas Rosemann : "다행히도 화재를 조기에 감지할 수 있었으며, 자체 장비로 즉시 진화되어 추가적인 피해가 발생하지 않았습니다. 따라서 저는 처음부터 매우 긍정적인 경험을 했다고 말할 수 있습니다. 모든 관리자와 운영자는 당연히 공장을 운영/유지하는데 불필요한 비용을 회피하려고 합니다. 이와 같은 조기 감지 기능 덕분에, 저는 다시 평화로운 밤을 보낼 수 있습니다. 진정한 마음의 평화를 누릴 수 있죠. "

간편한 통합 설치

"FC-Series R은 타사 시스템에 쉽게 통합 설치될 수 있다는 점에서 차별적입니다"라고 André Haack은 말합니다. 우리는 이 카메라에 아날로그 BNC 출력 장치를 장착할 수 있습니다. 이 경우 Moxa 박스를 통해 경보 시스템이 연결된 관리 시스템에 경보 장치를 연결하여 경보를 생성한 후 모든 직원이 볼 수 있도록 할 수 있습니다. "

Back to top