Harland and Wolff, FLIR를 통해 주요 사업장 보안 강화


크레인의 도시라 불리는 벨파스트에서 Harland and Wolff는 오랜 시간에 걸쳐 벨파스트와 함께 성장했습니다. 한 때는 세계에서 가장 큰 조선업체이기도 했던 Harland and Wolff는 150년이 넘는 시간 동안 해양, 해상 및 신재생 에너지 부문에서 탁월한 기술력을 갖춘 기업으로 발전했습니다.
Queen's Island에 자리잡고 있는 Harland and Wolff의 시설은 현재 세계에서 가장 큰 해양 구조물과 크루즈 선박, 해상 풍력 발전소 등 항양선을 정비하는데 활용되고 있습니다. 벨파스트 내, 2개 지역에 각종 시설이 분포되어 있는 Harland and Wolff는 총 시설 면적이 200 에이커가 넘는 실정입니다. 특히, 주요 사업장의 경우에는 외부에 노출되어 있는 사업장 경계지역만 그 길이가 1.5 킬로미터에 달합니다. 프로젝트 수행 할 때에는 안전을 최우선시 해야 하기 때문에, Harland and Wolff는 불필요한 방문자, 침입자, 기물 파괴 행위를 하는 자 등으로부터 시설을 보호하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
Harland and Wolff는 지난 15년 동안 FLIR의 통합 비디오 관리 시스템 (VMS)를 사용하여 다양한 종류의 보안 카메라를 관리해왔습니다. FLIR가 통합 VMS에 다양한 기술적 혁신 사항과 기능을 더할 때 마다, Harland and Wolff는 항상 FLIR와 함께 했습니다.
그러나 Queen’s Island가 산업, 상업 및 관광을 목적으로 개발이 진행 됨에 따라, 일반인 인구 비율이 증가하여 그로 인한 안전 및 보안 문제 발생의 위험도도 증가하였습니다. 이에, 최근 Harland and Wolff는 사업장용 보안 카메라, PTZ 카메라, 지능형 열화상 카메라, 모바일 및 웨어러블 카메라 등 FLIR의 최신 보안 카메라 기술에 지속적으로 투자하였습니다.
"현재, 이상 현상 등을 감지하기 위해 140여 개의 FLIR 카메라가 현장 및 사업장 경계를 따라 배치되어 있습니다"라고 Harland and Wolff의 보안 담당자 Chris Neill이 전했습니다. "카메라가 침입자 발생 등 사고를 감지하면, 시스템은 경보를 울리고 해당 정보가 보안 통제실로 전송됩니다. 그 정보를 바탕으로 저희는 해당 사고를 추적해서 확인합니다. 덕분에 우리 회사와 고객의 자산을 언제나 안전하게 지킬 수 있습니다.”
사업장 현장에 발생 할 수 있는 사고가 발생하면, 그 영향과 위험이 치명적일 수 있기 때문에 Harland and Wolff의 보안 부서는 잠재적인 침입자에 대비한 사전 대응 체계를 수립하고 있습니다. 칠흑 같은 암흑 속, 별도의 조명이 없는 구역 등에서도 온도 분석 카메라는 침입자, 동물, 또는 차량의 열 신호를 활용하여 자동으로 침입 여부를 감지해줍니다. 열화상 카메라가 촬영한 영상의 경우, 침입자를 실제 식별하는 데에는 활용 할 수 없지만, 보험사 또는 경찰 등에 침입 사고 등의 증거를 제시하는 목적으로는 활용 될 수 있습니다. 특히, 여러 카메라에 침입 패턴이 감지되었을 때, 그 효과는 배가됩니다.

실제, Harland and Wolff의 2개 사업장에는 140대가 넘는 FLIR 카메라가 설치되어 있습니다.
통합 VMS는 FLIR에서 제공하는 기업용 동영상 감시 소프트웨어 솔루션입니다. 현재 Harland and Wolff에서는 4명의 제어실 운영자와 8명의 관리자가 통합 VMS를 사용하고 있으며, 이들 모두는 전용 사용자 권한을 보유하고
있습니다. 통합 VMS 시스템의 장점 중 하나는 시중에 나와 있는 대부분의 보안 카메라와 연결 할 수 있다는 점과 동영상 스트리밍 및 감지 경고를 비디오 월, PC, 또는 스마트폰 등 모든 화면에 표시 할 수 있다는 점입니다.
Harland and Wolff는 통합 VMS를 더욱 다양한 용도로 활용하고 있습니다. "예를 들어, 저희는 통합 VMS 플랫폼을 사용하여, 석유 시추 설비의 화재 감지 디텍터에서 울리는 경보를 모니터링하고 있습니다"라고 Neill은 전했습니다. "드라이 독에서 고장 난 펌프를 찾아 내는 데에도 통합 VMS를 활용한 사례도 있습니다. 당시, 저희는 통합 VMS를 통해 전송 된 정보를 바탕으로 경보를 발령하고 주요 직원들에게 실시간으로 정보를 전달 할 수 있었습니다."
뿐만 아니라, Harland and Wolff는 통합 VMS의 다양한 활용성을 바탕으로 보안 용도 이외에도 FLIR 카메라를 다양하게 활용하고 있습니다. Neill은 "저희 회사는 항상 변화를 거듭하고 있습니다"라고 설명했습니다. "Harland and Wolff는 항상 새로운 도전과 새로운 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. FLIR의 통합 VMS 플랫폼은 바로 이러한 도전에 큰 도움을 주고 있습니다.”

FLIR 통합 VMS 플랫폼은 대부분의 보안 카메라와 호환이 가능한 제품입니다.
Harland and Wolff는 FLIR의 최신 모바일 및 웨어러블 센서 기술인 TruWITNESS도 도입 할 예정입니다. TruWITNESS 기술을 도입하면, 순찰 중인 경비원이 실시간으로 Harland and Wolff 사업장 어디에서나 제어실로 직접 동영상을 스트리밍 할 수 있게 될 것으로 예상됩니다.

FLIR TruWITNESS는 순찰 중인 경비원이 동영상을 직접 통제실로 스트리밍 할 수 있게 도와 줄 것입니다.
사건이 발생 할 경우, 경비원은 해당 사건을 북마크하여 사고 또는 이상 현상을 보고하고 보다 효율적으로 이를 추적/확인 할 수 있게 될 것입니다. 사고 발생 시에는 TruWITNESS 웨어러블 장치의 카메라 영상을 증거로 사용 할 수도 있을 것으로 보입니다. 아울러, 제어실 운영자는 통합 VMS를 통해 직원을 추적하고 지도에서 위치를 표시 할 수 있게 될 것입니다.
"저희가 운용 중인 노란색의 갠트리 크레인은 국가를 상징하는 아이콘으로 거듭났습니다"라고 Neill은 밝혔습니다. "바로, 그런 이유 때문에 정치적인 목적을 위한 공격의 대상이나, 테러 공격의 대상이 되기도 합니다. 항만에 사업장이 자리잡고 있기 때문에 Harland and Wolff는 영국 교통부가 요구하는 최소 보안 요건을 충족해야 합니다. 하지만, 실제로는 최소요건을 항상 월등히 상회하는 수준을 유지하고 있습니다. 우수한 보안 상태를 유지 할 수 있는 것은 보안 기술에 대한 지속적인 투자 덕분입니다. 이는 저희 회사가 저희 고객에게 하는 약속이기도 합니다.”
보안을 중시하는 이러한 원칙이 Harland and Wolff와 FLIR를 이어 주는 연결 고리라고 볼 수도 있습니다. Neill은 “저희는 저희 회사가 고객에게 최선을 다하는 만큼, 저희 공급사에 대해서도 최선의 노력을 요구하고 있습니다”라고 전했습니다. “기술을 전공한 사람으로서 저는 항상 FLIR 보안 제품의 품질이 확실하다고 느껴왔습니다. 제품이 아무리 탁월해도 기술 지원이 필요한 상황이 발생하는데, FLIR는 이런 지원 부분에서 타사 대비 차별화가 분명한 기업입니다.”