엔드 투 엔드 솔루션으로 주변 침입 탐지를 향상시키는 방법


주변 침입 탐지 시스템(PIDS)을 설계하려면 기술이 필요합니다. 악천후, 불리한 조명 환경, 제한된 전력, 힘든 환경은 시스템 통합업체가 적절한 기술을 선택하여 완화해야 하는 요인들입니다. 업프론트 기술 설계를 더 많이 요구함에도 불구하고 엔드 투 엔드 솔루션은 고객의 전반적인 주변 보안과 범죄 억제 효과를 개선하는 데 매우 효과적입니다. 이러한 종합 솔루션은 여러 개의 센서를 계층적으로 배치하고 많은 보안 장치에서 데이터를 집계하여 접근하고 있는 위협에 대해 전체적인 이해와 대응을 간소화할 수 있는 도구를 최종 사용자에게 제공합니다.
엔드 투 엔드 솔루션이 투자할 가치가 있는 이유와 이 솔루션이 어떻게 주변 보안을 개선하는지 아래에 간단하게 설명되어 있습니다.
엔드 투 엔드 솔루션은 서로 접속하지 않는 개별 보안 시스템을 제거합니다. 이 솔루션은 최종 상황 인식과 완전한 보안 제어를 할 수 있도록 동영상, 분석, 접근 제어, 오디오를 함께 제공합니다. 엔드 투 엔드 솔루션은 보안 담당자에게 업계에서 입증된 최고의 기술을 사용할 수 있게 해줍니다. 이 솔루션은 개방형 플랫폼 VMS뿐만 아니라 특정 기술에 전문적인 여러 제조업체의 엣지 장치를 활용하는 최고의 솔루션이 될 수 있습니다. 또는 하나의 솔루션으로 기술 포트폴리오 전체를 활용하는 원스톱샵 제조업체의 단일 솔루션이 될 수도 있습니다. FLIR은 고객이 두 가지 유형의 엔드 투 엔드 솔루션을 설계할 수 있게 해주는 선도적인 솔루션 공급업체 중 하나입니다.
주변 보안과 관련하여 최종 사용자는 의심스러운 물체나 사람이 부지에 접근했을 때의 첫 번째 징후에서 경보를 받아야 합니다. 엔드 투 엔드 솔루션은 여러 개의 센서를 통합하여 감시를 확장함으로써 이러한 목표를 충족합니다. 예를 들어, 이러한 솔루션은 열화상 카메라와 레이더를 통합할 수 있습니다. 이렇게 하면 울타리 경계선 밖으로 수십 미터 떨어진 곳에서 침입을 탐지할 수 있으므로 비정상적인 활동에 대해 운영자에게 조기 경고를 보낼 수 있습니다.
격언에도 있듯이 하나 보다는 두 개가 낫습니다. 침입 탐지 센서 구현에도 이와 동일한 원칙이 적용됩니다. 열화상 카메라와 레이더를 계층적으로 배치하면 탐지 정확도가 크게 증가합니다. 두 센서가 모두 주변을 지나가는 사람에 대한 경보를 보낸다면 이것은 정확한 경보일 가능성이 큽니다. 고객이 열화상 기능과 레이더를 함께 사용하면 허위 경보를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 목표물 추적도 자동화할 수 있으므로 위협 평가를 훨씬 더 잘 할 수 있습니다.
엔드투엔드 보안 솔루션의 중요한 기능 중 하나는 실시간으로 실행 가능한 데이터를 제공하는 능력입니다. 엣지 디바이스 자체에서 또는 VMS를 통해 분석을 실행하는 것이 핵심입니다. 이러한 분석을 통해 보안 팀은 사이트 전반의 활동을 파악하고, 비정상적인 행동을 식별하며, 제한 구역 출입이나 야간 접근과 같이 문제가 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있습니다.
엔드 투 엔드 솔루션은 위협이 확인된 경우 보안 담당자가 고위험 시나리오에 대응할 수 있는 더 많은 도구를 제공합니다. 침입자가 VMS를 통해 발전소의 주변을 침범했다면 운영자는 지도에서 이 침입자의 위치를 시각화할 수 있습니다. 그런 다음에는 잠금 기능을 가동시켜 침입자가 시설에서 가까운 어떠한 문에도 접근할 수 없게 할 수 있습니다.
경보 상황 발생 시 엔드 투 엔드 솔루션이 보고를 간소화합니다. 운영자는 여러 개의 장치에서 사고 증거를 수집할 수 있습니다. 이러한 모든 것이 함께 패키지화 되어 다운로드되고 경찰에게 빠르게 전송되어 수사를 돕습니다.