FLIR Nexus의 유형의 이점

ignacio.jpg많은 보안 전문가들이 FLIR Nexus에 대해 점점 더 인지하고 있지만, 일부 전문가는 이 첨단 혁신이 제공할 수 있는 실질적인 이점에 대해 여전히 확실히 알지 못합니다. 그렇다면, FLIR 보안 소프트웨어 설계자이자 만능 Nexus 전문가인 Ignacio Vilches Rojo보다 더 핵심적인 인사이트를 제공할 수 있는 사람이 있을까요?

FLIR Nexus: 이 제품은 무엇이며 열화상 촬영 분야에서 어떤 유형의 이익을 제공합니까?

FLIR Nexus를 이해하는 좋은 방법은 우선 보안 관리자가 오늘날 직면한 주요 문제를 파악하는 것입니다. Ignacio에 따르면 여기서 가장 중요한 것은 상황 인식의 필요성입니다. “여기에는 주어진 상황을 이해하고, 관련 정보를 수집 및 분석하며, 잠재적인 위험을 해결하기 위해 정보에 입각한 결정을 내리는 것이 포함됩니다”라고 그는 설명합니다.

경계 보안을 위한 기존의 설계 관점에서 많은 사람들이 시스템이 다양한 탐지 및 데이터 취급/처리 기술을 포함할 것으로 예상합니다.

FLIR는 일반적으로 고객과 협력하여 열화상 카메라와 실화상 카메라, 레이더를 결합한 가상 장벽을 만들고 이를 감지 분석과 결합합니다. 이러한 카메라는 Nexus를 통신 프로토콜로 사용하여 함께 작동하며 사람, 동물 또는 차량을 추적하기 위한 정확한 정보를 제공합니다. 단, 여기서 고려해야 할 한 가지 핵심 사항이 있습니다.

“보안팀이 어떻게 대응할지 결정하는 것은 경계 위반 이후에 발생하는 조치입니다. 안타깝게도 보안 시스템 설계의 격차가 발견되면 궁극적으로는 운영자가 완전한 상황 인식을 갖지 못합니다.”

상황 파악

Nexus는 장치와 시스템 간의 격차를 해소하여 보안 경계 외부 및 내부 환경에 대한 보다 완벽한 이해를 보장하는 소프트웨어 및 독점적인 통신 프로토콜입니다.

높은 수준의 상황 인식을 실행하기 위해 고객은 일반적으로 다양한 센서에서 제공하는 지리 데이터를 수집한 후 대상의 움직임에 따라 적절한 핸드오프를 조정하는 일종의 고급 소프트웨어가 필요합니다. FLIR Nexus는 이러한 목적을 다른 방식으로 충족시킵니다. 이 기술은 중간에 소프트웨어나 서버가 없이도 엣지 장치가 서버/클라이언트 형식으로 통신할 수 있도록 하여 소유 비용을 절감합니다.

FLIR Nexus 장치는 모든 엣지 장치가 실시간으로 통신하기 때문에 간단한 구성만 필요하므로 간단한 설치를 가능하게 합니다.

Ignacio는 “Nexus는 탐지를 위한 카메라 분석과 함께 엣지에서 표적을 식별, 위치 파악 및 추적할 수 있습니다.”라고 말합니다. “잠재적인 위협이 현장을 통과함에 따라 Nexus 지원 장치는 지리 데이터를 다른 Nexus 장치에 전달하고 지속적인 추적을 위해 원활한 핸드오프를 제공합니다. 이 기능을 통해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 완벽한 상황 인식을 확보할 수 있습니다.”

또 다른 이점은 Nexus를 통해 고객은 더 적은 수의 장치를 사용하여 넓은 영역에 걸쳐 커버리지를 확장할 수 있으므로 전체 상황 인식을 훨씬 더 저렴하게 제공할 수 있다는 것입니다.

Nexus의 특장점

Nexus의 모듈식 아키텍처는 큰 시장 차별화 요소입니다. 전략적 빌딩 블록 접근 방식은 강력하고 다층적이며 완전 통합된 보안 솔루션을 형성합니다. 최적의 솔루션을 만들기 위해 항상 동일한 기본 구조를 채택하면 역호환성을 보장하여 향후 몇 년이 지나더라도 추가 또는 변경 작업을 간소화할 수 있습니다. 이러한 수준의 미래 보장을 통해 Nexus는 상당한 역량 이점을 유지할 수 있습니다.

Ignacio는 “열, 가시 및 지상 기반 레이더 이미징과 FLIR의 분류 분석을 결합함으로써 다층 Nexus는 장거리 및 모든 기상 조건에서 탐지, 식별, 추적, 조치를 지원합니다.”라고 말합니다. “특히, 위협을 실시간으로 탐지할 수 있으며, 이는 보안 침해에 직면한 상황에서 신속한 대응과 지속적인 적응 능력을 위해 중요합니다.”

다른 많은 통신 프로토콜이 존재하지만, 일부는 개방되어 있으며 대부분은 보안 분야에서 열화상 촬영 프로세스가 널리 채택되기 전에 개발되고 정의되었습니다. 그 당시에 개발자들은 가시 스펙트럼 카메라에 집중하고 있었습니다.

“현재 Nexus는 FLIR 센서와 높은 수준의 통합을 달성하는 데 필요한 모든 다양한 기능과 설정에 대한 액세스를 허용하는 유일한 프로토콜로서, 최고의 이미지를 제공합니다. 특히, 카메라는 연결되고 사용될 수 있는 기능을 제공하기 때문에 실질적으로 서버가 됩니다. 또한 카메라는 Nexus 프로토콜을 사용하는 다른 카메라의 클라이언트도 됩니다. 이것은 우리가 카메라 자체에서 Nexus 기능을 정말로 ‘확장해’ 활용할 수 있도록 하는 또 다른 차별화 요소로 보고 있습니다. 이를 통해 카메라 사용자에게 완전히 새로운 가능성의 세계로 접근할 수 있는 기회를 제공합니다.”

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

FLIR Nexus 번들을 통한 경계 보안 개선 방법을 알아보십시오.

FLIR_Line_Ironbow.png

공간적 감각

좋은 예는 레이더의 통합입니다. 레이더로부터의 탐지 결과를 공간상의 점(위도 및 경도)으로 제공함으로써, 이를 지도에 표시하거나 카메라로 해당 지점을 가리킬 수 있으며, 단순히 경보를 제공할 수 있습니다. 이는 보안 분야에서 주요한 장점입니다.

Ignacio는 “비디오에서 ‘창문’을 만들고 위도와 경도 좌표를 통해 물체를 현실 세계에 보이게 하는 게 어떨까”라고 설명합니다. “고급 수학이 필요하고 정확성을 보장하기 위해 양호한 교정이 필요하지만, Nexus를 사용하는 것은 궁극적으로 비디오의 표적이 이제 일이 일어나고 말이 되는 실제 세계의 표적이 된다는 것을 의미합니다. 지도에서 물체를 보는 것은 물체가 자신을 향해 움직이는 것을 실제로 볼 수 있음을 의미합니다. 이는 더 많은 의미를 가집니다.”

그는 다음과 같이 덧붙입니다. “Nexus는 소프트웨어이고... 프로토콜이고... 일하는 방식입니다. 일부 사람들이 생각하는 바와 같이, 이는 또한 지리적 데이터를 제공하기 때문에 변환기 그 이상입니다. 물론, 외부 소프트웨어는 모든 비디오를 호스팅하는 거대한 맵을 가질 수 있기 때문에 때때로 개선 사항을 제공할 수 있습니다. 우리는 Nexus로 이를 대체하려고 하지 않고, 단순히 상황 인식에 관한 사용자 경험을 향상시키고자 합니다. 이는 현재 보안 시장에서 큰 요인입니다.”

Nexus는 실시간 모니터링 및 데이터 분석을 강화하기 위한 명확한 경로를 제공하며, FLIR는 한동안 동일한 접근 방식을 취했습니다.

“Nexus는 비동기적으로 전달되는 정보의 병렬 스트림과 함께 질문과 답변의 혼합 커뮤니케이션을 지원합니다. 이에 따라 시스템 운영자는 Nexus와 각 장치에 대해 제공하는 방대한 양의 정보 덕분에 어떤 일이 일어나고 있는지 실시간으로 확인할 수 있습니다. 예를 들어 Nexus는 카메라의 시야와 팬 및 기울기의 위치를 실시간으로 제공합니다. 지금도 시장에서 매우 일반적인 기능이 아니지만, 거의 20년 전 Nexus의 제작자들은 놀라운 선구자였고 오늘날 시장의 미래 니즈를 볼 수 있었습니다.”

물론, 동일한 결과 또는 알람을 달성하는 방법에는 여러 가지가 있지만 Nexus는 이를 보다 쉽게 만들어줍니다.

Ignacio는 “저에게 그 가치는 결과에 관한 것이 아니라, 그 결과를 달성하는 것이 얼마나 쉬운가입니다”라고 말합니다.

글로벌 영향

FLIR Nexus가 이미 전 세계의 응용 분야에서 열화상 촬영 및 운영 안전에 미치는 영향은 상당합니다.

Ignacio는 “Nexus만이 다양한 센서 유형에 필요한 광범위한 기능을 제공할 수 있습니다.”라고 말합니다. “FLIR 알고리즘은 고객에게 아티팩트[원치 않는/가짜 기능] 없이 선명하고 정확한 이미지를 제공하며 장면에 지속적으로 적응합니다. 이는 센서가 항상 최상의 이미지를 생성하도록 보장하기 위해 값을 지속적으로 조정하는 사람과 유사합니다. Nexus를 사용하면 이러한 알고리즘이 작동하는 데 필요한 특정 설정을 구성할 수 있습니다.”

FLIR는 다양한 응용 분야에 사용되는 센서 및 장치를 제조하는 소수의 시장 선도 기업 중 하나입니다. FLIR는 지능형 이미징, 열 및 시각 기술, 고급 분석 기술을 통합하여 사람, 자산 및 운영을 낮이나 밤, 어떤 환경에서도 보호합니다. 독점 Nexus 프로토콜을 통해 FLIR 장치는 엣지에서 실시간으로 서로 통신하여 정확한 상황 인식을 제공할 수 있습니다.

Ignacio의 결론: “오늘날에는 분석과 관련하여 다양한 선택이 있습니다. 단, 분석 도구가 실제로 경계를 보호하는 데 도움이 되는지, 아니면 단순히 번거로운 경보를 발생시켜 전체 솔루션의 효과를 저하시키는 것인지 자문해 보십시오. FLIR Nexus 지원 장치를 사용하면 운영자에게 관련성 있고 정확한 정보를 제공하면서 저렴한 비용으로 간소화된 솔루션을 구축할 수 있습니다.”

관련 기사

FLIR Nexus가 무엇이며 왜 중요합니까?

Read more
카메라 선택

Retrofit Your Surveillance with FLIR NDAA Compliant Cameras

Read more
애플리케이션 스토리

Data Center Implements Infrared Inspection of Critical Switchgear

Read more
Back to top